简述
在许多加工厂中,HART通信协议仍是访问现有现场设备宝贵过程数据的关键资产。 技术变革固然存在挑战,特别是在将传统系统与现代平台集成时,但实现工业物联网连接的目标切实可行。 本文详述了HART通信协议如何持续提供宝贵洞察,探讨了如何使用现场HART设备并以经济高效的方式集成至工业物联网生态系统中的选项。
在使用4...20 mA/HART仪表的加工厂中,若忽视诊断能力,意外情况可能迅速升级。此实例概况了典型维护情况:
想象这是一个暴雨天。维护团队期望在日常操作中实现极少干预。然而,多个问题却同时爆发,亟需立即处理。团队突遇重大物位测量故障。
操作员报告物位变送器读数不稳定,该过程在运行时无法获取可靠的物位信息。变送器位于工厂内的偏远点,远离车间,且抵达需克服恶劣天气条件。
抵达设备位置后,技术人员发现本地设置不可用。为了诊断问题,他们需要现场配置器,但其电量已耗尽。该延迟迫使技术人员不得不返回给工具充电,然后重新回到仪表处。在此期间,过程在缺乏准确物位测量的情况下持续运行,操作人员并未意识到物位已升至过高状态。
最终,限位开关开启,关闭过程并停止生产。虽然安全系统运行正常,但该事件却突显出一个重大隐患:缺乏即时诊断访问会延长故障排查时间,造成不必要的停机 - 这是一个典型案例。
上述实例是否很熟悉?此类情况通常可通过直接从现场访问设备数据快速解决。即使现场设备依赖4...20 mA模拟量信号,大多数仍配备HART通信协议 - 但在本案例中,该协议并未被使用。
正如我们大多数人所知,HART并非一项新技术。尽管全球各行各业已安装了数百万台HART设备,但其基本原理尚未尽为人知。
HART表示可寻址远程传感器高速通道 ,该协议于20世纪80年代中期推出。其最初为专有技术,后于1986年成为开放标准。
©Endress+Hauser
HART是一种混合协议,它在传统的4...20 mA模拟信号上叠加数字信号,这一标准已沿用数十年,至今仍在许多工厂中广泛使用。
从技术角度而言,HART基于Bell 202频移键控标准(FSK)进行传送,速率为1200 bps。两种频率代表二进制值:1200 Hz表示“1”,2200 Hz表示“0”。这种方法能在不中断模拟信号的情况下,实现主从设备之间的通信。
HART现场设备可提供媲美全数字设备的诊断与运行数据。主要区别在于数据获取方式。无论使用哪种方式,数字式设备都能持续传输其信息。相反,大量现场HART设备内的宝贵数据仍被困于设备之中。
所有使用HART通信协议的设备均支持智能设备管理(IDM),这与PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus和其他数字技术类似。HART提供多点模式,用于读取多台设备参数,但此方法效率低下,且未被广泛使用。幸运的是,我们无需依赖多点配置,也有替代方案可提取这些关键信息。
那么,HART和全数字式现场总线设备之间究竟有什么区别?就信息类型和质量而言,如设备健康状态和诊断信息,几乎无区别。然而,HART设备的标准安装方式表示控制系统仅接收4...20 mA模拟量信号,这不同于数字网络,其中所有设备数据均持续可用。
好消息是,无论有线还是无线现代解决方案,皆支持高效获取HART数据,进而将其转化为可行洞察,如通过Endress+Hauser Netilion 工业物联网生态系统实现。
像前文提到的物位变送器的情况,通常可利用现代连接选项加以避免。同时,确有一些切实可行的方法,无需重大投资或大规模工厂改造,即可从支持HART的现场设备中获取IDM数据。
©Endress+Hauser
1. WirelessHART集成: 无线连接是收集设备参数的最简单的方法之一。通过为现有现场设备加装WirelessHART 适配器,可将数据传输至WirelessHART网关。此网关(如Endress+Hauser的FieldgateSWG70 )可连接至边缘设备,并与工业物联网云平台无缝集成。无线解决方案已在各行各业得到广泛应用,并在无数应用中证明了其有效性。
2. HART网关用于有线集成 对于偏好运用有线解决方案的工厂而言,通过HART网关可以从4...20 mA回路中安全获取数据,并将其连接至工业物联网平台,如Netilion 。同无线解决方案相比,此方案的初始投入成本虽然更高,但其投资回报通常在数月内即可实现。例如,Fieldgate SFG250,一种支持以太网协议的HART网关,提供了访问设备参数并将其集成至云系统中的简单高效方式。HART + Ethernet是在不增加日常运营复杂性的前提下,获取宝贵信息的最有效方法之一。
如前例所示,工业物联网并没有看起来的那么遥远或复杂。工业物联网服务的优势显而易见,在工厂中实施此服务可以带来众多运营优势。
例如,工业物联网提供了已安装设备的完整概述。您是否知道,许多工厂中约30%的资产已经废弃?您可以使用工业物联网服务,手动或通过边缘设备自动注册设备,创建数字孪生体。
连接后,Netilion Analytics 等数字服务通过直观易用的控制面板和图标提供透明化洞察。通过分析提供关键信息,如设备可用性和生命周期状态,降低复杂性并简化维护工作。
工业物联网赋能HART协议的另一强大应用是设备健康状态监测。数字服务,如Netilion Health ,可为Endress+Hauser和第三方设备提供诊断信息。
无论使用有线还是无线WirelessHART连接,网关均可连接边缘设备,并与云端安全通信。因此,可随时随地访问设备健康信息。
该系统遵照NAMUR NE 107标准显示设备状态。发生诊断警报或故障时,您可以查看详细信息,以确定故障根源,并采取补救措施。您还可获取历史数据,显示事件发生的具体时间与频率,为您清晰呈现资产随时间的性能变化。
若在前述物位测量事件发生时已配置此健康监测系统,问题便能及早发现,节省时间、避免计划外停机并降低成本。
总之: 工业物联网使工厂管理更加简单、智能、高效。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
08.06.2026 - 11.06.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
A certified training program according to PI (PROFIBUS/PROFINET international) guideline.
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受