尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

流程工厂的数字化 – 简单纯粹

作为测量要求适中的紧凑型过程单元数字化方案,IO-Link正日益受到市场认可与青睐。

12.01.2026 文字: Christine Böhringer 图形设计: 3st kommunikation
Endress+Hauser为食品与饮料行业提供种类繁多的IO-Link传感器。

现场级数字化:确保长期竞争力的关键成功因素。而选择何种通信技术,则取决于具体应用场景、传感器复杂性及网络需求。

随着Ethernet-APL的引入,工业以太网正演变为过程工程工厂自动化的突破性标准。无需协议转换的无缝通信,即可更大程度地释放智能测量仪表和执行器的增值功能,实现工厂运营优化。

然而,工厂均配备各种限位开关或非关键测量点,这些位置仅需配置更简易的仪表即可。在这种情况下,IO-Link为实现现场级全面数字化提供了重要支持,成为颇具价值的补充方案,尤其在食品饮料与生命科学行业应用广泛。

IO-Link的工作原理

Endress+Hauser为食品与饮料行业提供种类繁多的IO-Link传感器。

1. 丰富的产品系列

Endress+Hauser提供种类繁多的IO-Link传感器,专为食品与饮料行业的严苛需求量身定制。

IO-Link主站通常支持连接4到8个传感器,采用独立连接方式。

2. 高效通信

IO-Link主站通常支持连接4到8个传感器,通过非屏蔽的标准电缆进行点对点连接,并基于IO-Link协议进行通信。

传感器持续向主站传输测量数据与状态数据。

3. 实时数据

传感器持续向主站传输测量数据与状态数据,主站随后通过工厂现有现场总线或以太网,将数据转发至控制系统。

主站也可按需向设备上传参数并读取诊断数据。

4. 全新可能

反之,主站也可按需向设备上传参数并读取诊断数据,实现远程维护和监测。

如何保障网络安全?

数字化可能令人望而生畏;它在带来新机遇的同时,也伴随着诸多挑战,网络安全便是重中之重。IO-Link采用的点对点双向架构,与IO-Link主站的数据加密能力相结合,可为生产流程提供额外安全防护。部署IO-Link能够有效增强工厂抵御外部网络威胁的能力,并保障关键流程安全稳定运行。

如何选择适合您工厂的通信技术?

现场级数字化是否注定复杂,仅限专家涉足?Endress+Hauser数字集成主管Franz Durmeier给出了否定的答案:未必如此。若项目涉及复杂传感器、关键测量点或长距离传输,Endress+Hauser数字集成专家则建议采用工业以太网,以充分发挥仪表高级功能并实现数据分析。“但在较小区域内,针对开关类设备与简单传感器,IO-Link是理想选择。”他表示。IO-Link可依托现有以太网或现场总线架构运行,以具有成本效益的方式实现非关键测量点的数字化改造,显著提升监测与维护效率。

IO-Link是约二十年前面向工厂自动化推出的开放式数字通信标准。凭借双向架构、成本优势与易实施性,该技术已引起过程工业的广泛关注。与传统的总线系统不同,IO-Link采用点对点拓扑结构,每个传感器通过标准电缆直接连接至IO-Link主站。主站随后无缝集成到常用的现场总线和控制系统中,实现双向数据交换。

IO-Link简单易用、兼容性强,尤其适用于食品应用中的撬装系统。对于测量点数量有限的小型应用(如配料、灌装、在线清洗系统,或公用工程及水处理),IO-Link堪称理想选择。其20米的最大电缆长度以及堪比90年代调制解调器的数据传输速度,完全满足此类应用需求。“针对这些应用场景,Endress+Hauser提供了全面的卫生型IO-Link产品组合,可满足所有相关过程参数要求。”Durmeier表示。

资料下载

查找更多资料

document icon
公司杂志《Changes》2025年第2期 PDF, 7.3 MB
数字化进程全面加速
download icon 下载