尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

超越控制

智能仪表兼具控制和管理功能

自2007年以来,位于Herkenbosch的Nouryon诺力昂化学品工厂中就开始安装使用HART智能仪表。然而直至今天,人们依然无法完全挖掘出智能仪表蕴含的巨大潜能。智能仪表的输出仅仅用作控制信号,而没有在管理方面发挥作用。现场安装仪表已准备就绪,生态系统、数字化技术、物理架构和人员储备仍在规划准备过程中。

化工厂中的Field Xpert SMT70平板电脑 ©Endress+Hauser

客户的收益

  • 智能仪表输出数据,提供有用的状况和健康信息。

  • 显著延长了校准周期,实现按需维护。

  • 校准无需拆卸仪表。

  • 自动进行在线仪表验证。

  • 仪表的原有功能和内含的智能信息不仅用于控制,还支持资产管理和维护。

Guido van den Hombergh

新生态系统是一个独立的系统,不会干扰控制过程。工厂照旧正常运行,这正是我们的解决方案的一大优势。

Guido von den Hombergh
Nouryon公司化工事业部

客户的挑战

HART仪表中的智能信息首先需要在数字生态系统中解锁,这样才有可能充分释放潜能。Nouryon员工Guido van den Hombergh说:“我们希望现场的现有仪表和新安装的控制系统互不干扰,工厂能够安全运行。因此,我们选择HART以太网网关Fieldgate SFG250作为基础构建块,组建了一个旁路系统,数字化解锁HART仪表的关联维护和管理信息。”

我们的解决方案

为了充分利用HART仪表,使数据成为可查询的有用信息,我们基于NAMUR开放式架构建立完整的Netilion IIoT工业物联网云生态系统,通过认证云生态系统查询数据信息。结构化数据模型可通过REST API和OPC UA通信接口访问。Nouryon公司是数据的所有者,可以设置用户的访问权限及访问范围。

联系方式