公用工程领域选择Fundamental选型仪表的优势
在公用工程领域中如何选择仪表,才能有效提高生产效率,降低运营成本
通常,工厂中的关键工艺段会涉及五大公用工程服务 —— 蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体。基于流量、温度、压力、物位和液体分析仪表输出正确的测量值,人们能够优化提高生产效率和工艺性能。有时,测量任务必须由复杂仪表完成;但是在大多数情况下,操作简单、低使用成本的基本型仪表就可以完全胜任。Endress+Hauser为用户提供丰富的仪表型号,用户可以按需选择,灵活满足测量要求。
优势
蒸汽常常大量使用,蒸汽热量约为热水热量的500倍。连续监测蒸汽热量,精准识别并检测出热量损耗点,优化能源使用效率。
压缩空气发电产生高达95%的废热,而发电机的空气输出有高达30%因泄漏而流失。然而,选择正确的测量方式,上述能耗指标可以实现10%的下降。
锅炉和高炉燃烧效率低下、操作错误、维护不当,都是高热量损耗的诱因,加热管路的其他部件也存在同样的问题。选择正确的仪表,能耗指标可以实现55%的下降。
同加热管路相比,冷却管路需要耗费10%的附加能源。ISO 50001认证能源管理系统可以确定冷却系统的理想工作点。系统中安装多种型号的仪表,监测多个EnPI能源性能指标。
流程领域使用大量工业气体,能源效率至关重要。选择流量、温度和压力仪表共同测量总能耗,就能实现这一目标。