尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

时刻准备就绪

Netilion工业物联网生态系统支持对现场数据进行实时、远程访问。借助数字服务,用户可充分利用这种全新透明化,优化工厂运行与维护。

03.02.2026 文字: Christine Böhringer 摄影: Endress+Hauser
Netilion工业物联网生态系统支持对现场数据进行实时、远程访问。

数个世纪以来,瑞士Valais州的农田一直依靠明渠进行灌溉。这些被称为“Bisses”的明渠将山间溪流引向下方村庄的牧场、农场和果园。Bisse d’Ayent明渠全长11公里,落差达500米。直到不久前,对此明渠的监测还颇为棘手。如今,明渠管理人员有了一套数字方案,既免去了长途巡检之苦,也能避免意外状况:可全天候监测水量的液位传感器。管理人员可直接通过智能手机读取数据,实现远程检查。

成效显著

这一智能解决方案基于Netilion IIoT生态系统打造。“此方案支持对现场仪表的过程数据与关键设备参数进行全天候远程访问。“此透明度意味着工厂操作员可以快速获取数字化带来的益处。”Endress+Hauser软件产品负责人Bernd Krehoff表示。工厂传感器通过专用安全通道将测量信息和其他数据发送至Netilion云生态系统。在那里,数据与仪表的数字孪生体相关联,并用于提供数字服务。操作员可以使用这些服务管理工厂仪表、访问测量数据、查阅诊断信息,以检查传感器是否运行正常。一旦出现故障,他们可以随时获取所有必要的仪表文档。

“水和污水处理行业更是Netilion的领先应用领域。对偏远测量点乃至整个水网的远程监测,可提高效率和质量,同时降低成本。”Krehoff表示。配备数百乃至数千台传感器的传统过程工业工厂也正加速跟进。“在这些应用场景,Netilion可以显著简化现场仪表的维护工作,并提高设备正常运行时间。”

智能服务

Netilion工业物联网云生态系统涵盖七项数字化服务。Netilion Value使工厂操作员能够访问测量数据并接收阈值报警。通过Netilion Analytics,用户可对工厂资产进行数字化建模与管理。Netilion Health可检测设备健康状态变化,并确定所需的维护措施。Netilion Library是文件管理服务,用于集中管理与工厂仪表相关的各类文档。Netilion Inventory允许用户随时随地监测移动式、分散式容器与储罐的液位。Netilion Network Insights服务则用于监测和优化水网。Netilion Liquiline为液体分析测量点的运行与维护提供支持。

大型过程工厂配备数百台测量仪表。 ©Endress+Hauser

典型化工行业的大型过程工厂拥有数百台测量仪表 – 通常位于难以触及的位置。

无需中断过程即可校验

全球特种化学品领军企业荷兰Nouryon便展现了其实际应用价值。过去,Herkenbosch工厂的技术维护团队需要亲赴现场排查故障。但最近,他们可通过Netilion Health实时监测所有仪表状态,并可借助该服务进行仪表在线校验。所有仪表均采用HART协议通信,因此无需将仪表从管线上拆下或中断任何过程即可完成校验。最终,Nouryon优化了其维护程序和标定周期,并成功避免了计划外停机。

Herkenbosch工厂90%的测量仪表均来自Endress+Hauser,实现了无盲区的完全可见性。“我们将Netilion打造为一个与供应商无关的工业物联网生态系统。Netilion Health可以显示超过50种品牌设备的状态,不仅包括泵和阀门,还包括测量仪表。”Bernd Krehoff表示。此外,管理人员可通过Netilion Connect API及OPC服务器,将设备参数集成至其他任意系统。

数字服务确保您能快速获取所需信息。 ©Endress+Hauser

数字服务保证正确信息在需要时随手可得,相关数据也可集成至其他平台。

自动化文档管理

Best Water Technology(BWT)使用此技术简化了员工与客户的文档管理流程。该公司为生命科学行业提供超纯水处理撬装设备,每台撬装设备可能包含多达200个部件。直到最近,BWT的员工仍需手动将所有仪表文档上传至公司门户网站,这是一项极其耗时的工作。现在,团队仅需扫描每台仪表上的数据矩阵码。在Netilion云生态系统中,该仪表的数字孪生体与所需文档相关联,并传输到BWT自有系统,方便客户直接访问标定协议或操作手册等文档。“系统间的兼容性至关重要,这样用户才能将现场数据应用于业务其他环节,并优化其工艺流程。”Krehoff表示。

过往活动报道

资料下载

查找更多资料

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025 PDF, 7.3 MB
How digitalization is gathering pace
download icon 下载