工业维护类型和工业物联网的作用
工业维护的理想状态是在潜在问题发生之前就加以预防。但问题仍然存在:存在哪些维护策略?工业物联网又如何应用到各个场景中?
Article
05.01.2026
简述
理想的零故障维护场景难以实现,此问题的关键往往并非技术缺失,而是在于海量数据的解读与执行的复杂性。 技术团队往往没有充足的时间来分析输入的数据并创造可行计划,因为他们的日常任务就会占用大部分日程。 工业物联网和人工智能技术通过提供简单易用的仪表板和服务,使智能设备的数据易于理解,从而简化了这一流程。 此解决方案加速了从纠正性维护到预测性维护的转型,帮助企业更有效地预测和预防故障。 进行预测性维护通常需要逐步进行,首先要将工业物联网集成至现有维护策略中。
工业设备的关键性等级各不相同,这决定了设备对生产过程的重要性。通常,设备分为三类:A类、B类、C类关键性等级设备。
关键性等级决定了维护团队所需投入的关注程度,以防止过程中断。
A类关键性等级设备 是指对生产连续性和产品质量至关重要的设备。此类设备发生故障几乎必然导致生产线中断。B类关键性等级设备 是指出现故障可能会影响生产,但不会导致完全停机的设备。通常可实施临时方案以维持运行,直至计划性停机时段再进行妥善维修。C类关键性等级设备 设备出现故障不会影响生产。可以推迟维修,尽管设备运行失准或功能失效。 关键性分类至关重要,因为这会影响所需的维护类型。例如,计划纠正性维护通常与C类设备相关,因为此设备故障不会立即中断生产。相反,A类和B类设备通常使用预防性或预测性维护策略,以避免意外停机并确保运行可靠性。
纠正性维护是各行各业普遍存在的作业常态。此类维护有助于在设备运行期间发生故障时进行处理。通常有两种不同类型的纠正性维护,分别是计划性维护和计划外维护。
当高关键性等级设备发生故障时,就需要进行非计划纠正性维护,必须尽快修复设备以恢复流程运行。否则很可能导致生产中断,而停产期间每一分钟都意味着经济损失。在某些情况下,也可能会损失主要材料和最终产品。
计划性纠正性维护,适用于关键性等级较低的设备或装置发生故障,且不影响生产的情况。在这种情况下,可以规划其维护,但即使这种维护方式也未必是最佳解决方案。
设备发生故障时,尽快恢复其功能至关重要。工业物联网解决方案支持实时查询重要信息和工具,显著加速纠正性维护过程。
例如,将智能手持设备(如Field Xpert )与工业物联网服务(如Netilion Library )结合使用,可快速访问设备文档和设备文件。此集成方案通过直观的用户界面,支持高效故障排除与设备配置。
此外,通过Netilion Health 转向在线状态监测,有助于预防未来发生类似故障。充分利用预测性洞察,工厂可以缩短计划外停机时间,提高整体可靠性。
©Endress+Hauser
预防性维护是指通过确保设备保持最佳运行状态,以降低计划外设备故障发生概率的措施。这种方式致力于保障设备可靠运行,并延长工业资产的使用寿命。
可根据不同标准安排预防性维护:
基于时间 :定期执行维护活动,如每两个月清洁或更换部件。基于用途 :任务由设备使用情况触发,例如在完成2,000次动作后更换机油。基于生产 :在设定输出后执行维护,如生产5,000件产品后清洁并更换部件。 在工业环境中,预防性维护运用广泛,以显著缩短意外停机时间,提升设备综合效率。
工业物联网解决方案在优化预防性维护活动中发挥着重要作用。全面掌握工厂及其已安装设备概况,是计划部件更换或维护服务的重要基础。
©Endress+Hauser
预测性维护是一种高级策略,其依赖于对设备的持续或频繁监测,以评估其健康状态并识别随时间的异常变化。通过分析实时和历史数据,可以预测潜在故障,并在中断前采取补救措施。
此方法通常包括利用工作变形分析(ODS)等技术持续监测大型机械设备。上述方法可以及早识别可能会导致设备故障的异常情况。
在过程自动化领域,预测性维护依赖于从智能设备收集和解读数据。现代工业物联网服务提供了高效智能的工具,以分析相关信息,使维护团队能够基于数据做出决策,显著缩短停机时间并优化资产性能。
数据采集是实施预测性维护的主要挑战之一。仍有大量工业设备依赖模拟4...20 mA信号,这限制了其获取详细诊断信息的能力。
然而,技术不断发展,这为无缝数据集成带来了新的契机。WirelessHART和蓝牙® 通信设备等解决方案提供了高效的数据传输方法,可将数据传输至现场边缘系统,并最终传输至云平台。这些创新有助于用户轻松获取关键设备信息,实现高级分析和预测性洞察
工业物联网服务是高效实施预测性维护的关键。在启动任何维护操作前,必须首先验证数据,并基于工业物联网平台提供的洞察来制定所有计划决策。
现代工业物联网,如Netilion ,简化了来自现场设备的复杂数据流的解读。此平台以易于理解的格式呈现信息,无需专业数据分析技能即可使用。易用性是工业物联网服务的主要优势之一:此服务可将原始数据转化为可行洞察,使维护团队能够快速自信地做出明智的决策。
工业物联网通过提供对设备数据、文档及健康洞察的准实时访问,为纠正性、预防性与预测性维护提供支持。它能加速纠正性维护中的故障排除,通过全厂可视化提升预防性任务的计划效率,并借助持续监测与数据解读简化预测性维护。这些功能可缩短停机时间、优化资产性能并提高整体运行可靠性。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
08.06.2026 - 11.06.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
A certified training program according to PI (PROFIBUS/PROFINET international) guideline.
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受