简述
边缘设备是工业物联网应用中的关键组件。 然而,您仍可找到无需边缘设备即可发挥其优势的IIoT应用场景。 使用边缘设备可自动生成工厂设备列表。否则,您就只能手动添加所有信息。 本文先从基础知识入手,如OT和IT之间的区别。
我们在详细探究边缘设备前,先来了解基础知识。OT和IT具体是什么意思?
我们在提及IT时,通常是指信息技术。在工业环境中,IT负责厂内所有计算机、互联网和内联网基础设施、数据存储,并确保电子数据传输安全可靠。
我们在提及OT时,通常是指运营技术。OT是包含现场设备、工业控制系统、监测设备等仪器仪表的网络,也是过程数据交换的平台。如今,工业物联网的发展促进了操作技术与信息技术之间的融合。
©Endress+Hauser
简而言之,现场设备正通过互联网提供数据进行分析,结果信息直接显示在使用云计算的简易仪表盘中。无需从控制系统中收集数据。
回溯至数年前,OT并非真正的联网技术。现场并无网络存在。大多数信息都是由模拟信号传输,即便在今天,仍然可以看到大量的4...20mA信号。
之后,OT层面出现了若干专有协议,并在控制系统和智能现场设备之间实现了数字式通信。
如今,现场情况大不相同。我们发现,以太网数字协议正将所有这些智能传感器连接至控制系统与互联网。而同样不应忽视的,是采用Bluetooth®蓝牙和WirelessHART等协议的无线传感器。无线连接是收集数据并将其集成到云计算中的最简单方法之一。
在将OT和IT融合之后,我们有了新的可能性,但也产生了新的问题。采用云计算技术,OT/IT能够构建高效的监测解决方案,此方案具备先进的数据分析功能,用户可在工厂内的任意位置通过简洁的仪表盘实时查看数据。就安全问题而言,供应商正着力打造可靠、安全和高性能的现场与云计算连接方案,并防止任何数据泄露风险。
如果您的工厂已配置HART通信网络,且正思考如何在不干扰过程的情况下访问数据。边缘设备是负责将局域网连接至外部和广域网,方便您随时随地收集数据的网络组件。此外,无论您是否配有专用或非专用网络,边缘设备均负责向外部网络提供本地信息。即使存在不同协议,它也能转换此信息,实现两个网络边界的互联。
©Endress+Hauser
云计算应用程序必须填充来自智能设备的所有数据。根据您要使用的服务,可以通过应用程序手动完成,然后创建所需的数字孪生体。然而,若要进行分析诊断或自动填充数据,则需要借助边缘设备在现场网络与云计算之间建立安全连接。
假如您正使用边缘设备和云计算技术监测过程值,某天连接边缘设备与云端的互联网突然中断。接下来会发生什么?实际上,任何事情都没有发生 – 边缘设备将存储所有信息,直到您再次建立连接,因此,您不会丢失任何过程信息。
但需要记住的一点是:并非所有边缘设备都提供本地存储功能。是否有此需求,取决于您希望在工厂部署的应用与服务。核心原则是“适用至上”,正确选型才能实现其优势。
综合考虑边缘设备的所有特性,其优势在于能够实现直接集成,并在通信中提供高级别安全性。它们为数据传输开启了第二个通道,因此不会影响过程控制系统。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Endress+Hauser Bluetooth蓝牙设备通过FieldEdge SGC200网关接入至Netilion云生态系统中。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受