简述
日常生活中的数字化转型持续塑造着我们的行为模式。例如,客服机器人使服务更加快速高效。 人工智能已发展至能够自主解决许多问题的阶段。 人们担忧岗位流失,这情有可原,但自动化也创造了需要更高技能的新角色。 数字化转型正在加速各个领域的发展,包括工业应用。 但每种新趋势都引出一个问题:我们准备好了吗?我们来探讨下什么是数字化转型,以及它如何重塑我们的运营方式。
我们常常将过程工业中的数字化转型定义为数字技术与运营各方面的战略整合,从而提高效率、可靠性并实现增值。这不仅是关于现有过程的数字化,也关乎利用数据、网络连接和高级分析功能,做出更加智能的决策并优化整个价值链的性能。
数字化转型很难有统一定义,因其内涵因企业而异。为满足我们的需求,我们将其定义为:
过程工业中的数字化转型指将数字技术用于应用和工作流程中,从而提高运营绩效,创造可衡量的商业价值。
我们来看下实例:之前,检查现场设备需要亲自走进工厂,并将其连接至手操器来诊断其状态。使用数字技术,如健康状态 监测系统,这一信息将立即显示在您的手持设备上。此外,将现场设备连接至工业物联网云生态系统,可远程传输诊断信息和数据,无需进行现场访问。这一转变不仅节约了时间和资源,还实现了主动维护,提高了资产可靠性。
在过程工业背景下,这些术语经常互换使用,但代表不同概念:
数码化
定义 :模拟信息转换为数字形式的过程。其中包括将非数字材料,如文本、声音或信号转换成二进制代码。例如,使用标准通信协议将模拟式传感器信号转换成数字量信号。目的 :用于电子存储、处理和传输数据。 数字化
定义 :采用数字技术改进现有过程、工作流程或业务模式。其重点在于使用实时数据和网络连接,提高运营效率,并为最终用户提供价值。实例 :采用预测性维护工具,利用传感器参数,缩短停机时间。 数字化转型
定义 :一种整体性战略方法,旨在将数字技术集成至整个企业中,从根本上改变其运营方式和价值交付模式。在过程工业,其常常包括云解决方案、高级分析和订阅服务(解决方案即服务),帮助人员做出更明智的决策并优化性能。目标 :推动创新、灵活性和长期竞争力,而非渐进式改进。
开始数字化转型无需对现有系统进行全面检修。数字化解决方案的一个最大优势是其可扩展性。建议采取的方法是,从小规模试点开始并逐步扩展,而非一次性替换整个基础设施。
若您已建立完善流程,可确定一个数字化能立即创造价值的领域,例如资产监测或数据可视化。继而,打造可持续演进的基础架构。这种渐进式方法能够尽可能地降低风险,减少中断,确保每个阶段都能获得可衡量的效益。
例如,使用Netilion 数字服务使您能够根据实际需求,从小范围、小规模开始逐步推进。Netilion数字服务可选免费版本,您可以将其连接至多个现场设备进行试用。您可以直接获取有关资产健康和性能的洞察。在亲见成效之后,您就可以从离线设置转型至完全互联的环境中。通过部署额外的边缘设备 ,可构建全面的云端设备数据库,从而支持高级分析与优化。
Netilion 数字服务提供了可扩展、模块化数字化转型方法,帮助工厂建立资产连接、整合信息并获取可行洞察。还有助于提升过程透明度、资产健康监测水平与数据可访问性;同时支持准实时性能追踪与库存管理。通过整合云解决方案和现有基础架构,这些服务减少了人工操作、优化了维护策略、并通过准确的实时信息改进了决策过程。此外,其互可操作性确保与其他系统无缝集成,构建互联生态系统,从而提升效率、增强可靠性,并实现长期卓越运营。
在此处 查看Netilion如何实现运营转型的详细信息,或联系我们 ,探讨您的数字化转型之旅。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
Certified Basic PROFINET Technology
05.05.2026 - 06.05.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
08.06.2026 - 11.06.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
A certified training program according to PI (PROFIBUS/PROFINET international) guideline.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受