手操器及其在工业物联网中的应用指南
从万用表到工业平板电脑:现场工具不断演变
Article
05.01.2026
简述
在设备仅依赖4...20 mA信号的时代,万用表是日常任务中不可或缺的工具。 如今,现场工作的主要工具是手操器 - 这不仅仅是一款简单的手持设备,而是一款功能丰富的平板电脑,旨在支持各类操作。 随着时间的推移,手操器历经了显著演变,提供许多用户因日常需求尚未充分挖掘的高级功能。 充分挖掘其潜能可以优化工作流程,提高作业效率,特别是在于工业物联网(IIoT)服务结合使用时。 本文探讨了手操器的起源与演变,展示了现代工具如何通过与工业物联网解决方案集成,实现工厂运营转型。
在过程自动化的早期阶段,万用表是验证4...20 mA信号并确保回路完整性的主要工具。这些仪表是基本故障排除和维护任务的必要工具。
手操器的问世标志着一项重大技术进步。与万用表不同,此类设备可以直接与智能变送器交互,通过HART等协议进行设置、参数调整和诊断。起初,手操器是简单直观的菜单引导式工具,但相比于手动配置方法,提供了大幅改进的用户体验。
随着时间的推移,手操器不断演变,可支持多种通信协议,包括HART和Foundation Fieldbus。设备功能访问曾依赖于电子设备描述(DD/EDD)或设备类型管理器(DTM)文件,通过这些文件方可完整浏览并操作设备的菜单树结构。若缺少这些文件,仅能进行常规访问,配置选项也因此受限;当库过时或不完整时,这一挑战仍会不时出现。
©Endress+Hauser
如今,现代手操器提供广泛的互联性,不仅支持多种通信协议,还将先进工具集成于同一设备。与工业物联网服务配套使用时,可以安全访问数据、进行远程监测并简化工作流程,而无需携带多种工具穿梭于厂区。
手操器功能丰富,旨在简化与智能现场设备的交互。其主要功能包括:
设置: 手操器的核心功能在于提供设备菜单结构的访问权限,以便进行设置。此功能需借助DD/EDD或DTM等设备专用文件实现完整操作。新兴标准(如FDI)正日益受到重视。诊断: 手操器允许用户查询诊断信息,提供设备健康和性能洞察。尽管传统手操器通常需要物理靠近设备或接入回路,但先进文件结构可提供更详细的数据。使用Netilion Health 等现代工业物联网服务,可以远程访问此类信息。高级功能: 对于雷达物位变送器,手操器可显示包络曲线,有助于故障排除和优化。工业平板电脑(如Field Xpert )采用高分辨率显示屏,无需笔记本电脑,增强了可用性。此外,许多Endress+Hauser设备均使用Heartbeat Technology心跳技术 ,以采集高级资产健康信息,进一步扩展了手操器的功能。
©Endress+Hauser
保持手操器的及时更新对于设备可靠设置与诊断至关重要。这涉及两个关键方面:确保安装最新的软件版本,持续更新设备库;为各类现场仪表补充最新的DD/EDD、DTM或FDI文件。
更新这些工具始终是一项复杂的过程,通常需要与计算机建立物理连接;在某些情况下,需要进行红外数据传输,但这是一种易出错且易导致文件损坏的方法。如今,此过程更加精简。现代手操器可以直接连接至服务器,下载更新,确保软件和设备库都保持最新状态。例如,Field Xpert 等工具提供简单直观的更新步骤,降低因缺少设备文件而导致的一般通信风险。
现代手操器已演变为工业平板电脑,与笔记本电脑相比,灵活性和功能性更强大。这一转变实现了与工业物联网服务的集成,构建了管理现场设备及相关文档的强大平台。
将Field Xpert等工具与Netilion Library 等服务相结合,用户可以访问云端所有相关文件和文档。这使得在故障排除时无需查阅手册或标定记录,团队间能够通过无缝共享文档实现高效协作。最终实现了效率提升与设备信息管理的智能化升级。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受