支持
学习中心
防爆危险区中的拉曼光谱分析技术
Back to 学习中心
在防爆危险区(ATEX、IECEx、NEC/CEC)安装拉曼光谱分析系统
了解如何在防爆危险区安全安装拉曼光谱分析系统。本文阐述了光学点燃风险、保护概念,以及ATEX、IECEx和北美标准如何影响合规的拉曼系统设计与安装。
Article
相关资源
15.05.2026
简述
拉曼光谱分析 系统受防爆法规约束ATEX、IECEx和NEC/CEC 防爆危险区框架适用于拉曼系统安装通过Ex op is和Ex op sh保护概念 管控光学点燃风险 实际安装、标记与责任原则 有助于确保在运行过程中符合防爆法规
本文重点介绍安装在气体爆炸性环境中的拉曼光谱分析系统 ,包括ATEX Zone 0/1/2、IECEx和北美I类(NEC/CEC) 环境。
阐述内容如下:
拉曼系统为何需要满足防爆危险区要求,以及在什么情况下安装必须合规 光学点燃风险的产生、评估和缓解措施 ATEX、IECEx和北美框架如何将相同的物理安全原则转化为认证与安装规则 如何利用功率限制(Ex op is)和联锁系统(Ex op sh)概念 管理光学点燃风险,以及这些措施如何影响标识和安装 注意:拉曼光谱分析系统未获准用于粉尘、粉末或纤维爆炸性环境。因此,这些环境不在本文的讨论范围内。 本文也不涉及非光学点燃机制或详细的国家法律合规程序(需要单独的系统设计和认证)。
©Endress+Hauser
即使拉曼探头在测量点不会产生火花或导致电子部件发烫,但当光辐射集中于易燃气体或蒸汽环境中时 ,拉曼光谱分析系统 仍可能成为潜在点燃源 。
点燃风险源于聚焦光能照射到表面或颗粒上引起的局部高温 。一旦拉曼系统暴露于可能含有氧气和易燃气体蒸汽或雾气的混合物环境中,即被视为处于防爆危险区,必须符合相关的防爆设备要求。
拉曼光谱分析系统的防爆合规性取决于光学点燃物理原理 ,而不仅仅是电火花或地区性法规。
防爆危险区框架:ATEX、IECEx和北美(NEC/CEC)
拉曼系统的防爆合规性遵循全球通用的物理安全原则 。地区性框架之间的主要区别在于防爆危险区的分类和记录方式 ,而非底层安装逻辑或点燃预防机制。
ATEX(欧洲) 和IECEx(国际) 采用基于区域的分类系统 (Zone 0、Zone 1、Zone 2)来定义爆炸性气体环境存在的可能性和持续时间。这些区域决定了拉曼探头的允许安装位置 以及必须应用的保护概念。
ATEX标准 (欧盟) 是与CE标志相关的法律框架。IECEx标准 (国际) 提供了基于IEC标准的全球合规评定体系。 北美标准(NEC/CEC) 对气体危险场所(I类)应用“Class/Division”或“Class/Zone”概念 ,设备认证通常由UL、FM或CSA 颁发。
尽管术语不同,但目的相同:定义危险场所并确保点燃源受到管控。
防爆危险区分类 定义了光学探头及相关组件的允许安装位置(ATEX/IECEx标准中的“Zone”;NEC/CEC标准中的“Class/Division”或“Class/Zone”)。通过光束限制 (包括光路和光纤连接联锁)以及测量点(探头端)的激光功率限制 防止光学点燃。 在系统层面应用光学保护概念 ,确保激光辐射不会引燃易燃气体环境。
在拉曼系统安装中,探头末端的位置决定了防爆危险区要求, 因为光能会在这里按设计发射至工艺过程。
Zone 0: 爆炸性环境持续或长时间存在Zone 1: 爆炸性环境可能偶尔出现Zone 2: 爆炸性环境不太可能出现或仅短暂出现 分析仪通常安装在非防爆危险区(一般区域) ,而光纤电缆则将分析仪连接到Zone 0、Zone 1或Zone 2的探头。
©Endress+Hauser
即使分析仪安装在一般区域,如果它是向防爆危险区传输光能的系统的组成部分,则仍可能需要防爆(Ex)标记 。这种情况下,分析仪的评估和标记将基于其与防爆危险区的功能连接 ,而不仅仅是其物理位置。
以下列表显示了ATEX气体区域(左)与北美分类(右)之间的简化概念映射。尽管术语不同,但点燃风险逻辑相同。
Zone 0 → Class I,Division 1 Zone 1 → Class I,Division 1 Zone 2 → Class I,Division 2
拉曼系统标记的关键要素包括:
设备组别: II组(化工、制药等表面科学行业)
设备保护级别(EPL):
Ga → Zone 0 Gb → Zone 1 Gc → Zone 2 气体组别: IIA、IIB、IIC(其中IIC的要求最严苛)
温度等级: 例如T6(85°C)、T4(135°C)
气体组别和温度等级由工厂所有者根据过程数据指定 ,并决定最终的系统标识。
光学点燃与保护:IEC 60079-28:2015标准、Ex op is及最大功率
如果能量集中并被微小表面或颗粒吸收,则光学辐射会点燃易燃气体。IEC 60079-28:2015 标准描述了这一机制,并定义了防止爆炸性环境中点燃的保护概念。
此标准包含一系列参考表格,定义了特定波长、暴露条件和气体组别下本质安全型光辐射(Ex opis)的功率限值 。这些表格为在特定假设下被视为非点燃性的光学功率水平提供了基准指导 。
在实际拉曼应用中,必须通过激光危害评估(LHA)来确认适用的安全功率限值 。LHA不仅考虑标准参考值,还考虑特定应用参数 ,包括:
气体组别和点燃敏感性 波长和光束几何形状 暴露持续时间和光学聚焦 探头设计和故障假设 因此,LHA定义了探头末端的最大允许激光功率 以及系统的最终防爆标识。
Ex op is 要求限制光能,确保在正常运行和规定故障条件下不会引燃。在拉曼系统中,这通常通过限制探头末端的激光功率 来实现。
不存在普遍适用的安全激光功率值 。虽然IEC 60079-28提供了参考限值,但最大允许功率仍取决于具体应用 ,且必须由LHA进行验证。LHA定义了安全工作范围和最终系统标识。
Ex op sh 允许提高光功率,但依赖于工程安全措施和联锁装置 ,确保在可能出现点燃相关条件时切断光辐射。
此概念通常用于以下情况:
为了正常测量,激光功率需要超过Ex op is限值 能够可靠检测和缓解不安全条件 Ex op sh包括以下要素:
电缆断路检测 光纤连接联锁 过程条件监测(例如无液体覆盖) 自动关闭激光 Ex op sh应用于系统层面 ,并且可能涉及防爆危险区外的组件。
在许多工艺应用中,拉曼探头安装在通常不具备爆炸性 的环境中,例如注满液体的管路或容器 。正常工作条件下,液体的存在可防止在探头末端形成可燃气体环境。
然而,过程条件可能发生变化 。无液体覆盖、脱气、干燥或异常操作可能导致测量点短暂形成可燃气体或蒸气相 。此类情况下,即使安装点未被归类为永久性防爆危险区,光学点燃风险也会动态 变化。
包括NAMUR建议 在内的行业指南认识到这一情况,并规定使用联锁光学保护概念(Ex op sh) 来管控条件性爆炸环境 。此类情况下,Ex op sh不仅允许提高光功率,还能确保条件转变为点燃相关状态时(例如无液体覆盖时)自动切断光辐射 。
这种方法使得拉曼光谱分析法可以安全地应用于正常工作期间不会出现爆炸性环境 ,但在特定异常或瞬态条件下无法排除爆炸性环境 的工艺过程中,前提是检测逻辑、联锁装置和切断行为在系统层面得到明确定义和验证。
典型的拉曼系统安装包括:
位于非防爆危险区,或在适用情况下位于满足Zone 1 / Division 2防爆要求的外壳内的分析仪 敷设至防爆危险区的光纤电缆 安装在Zone 0、Zone 1或Zone 2的防爆拉曼探头(根据适用情况,符合ATEX、IECEx或北美NEC/CEC标准) 根据所选的光学保护概念(Ex op is 或Ex op sh ),认证系统遵循光束限制、探头处的激光功率限制以及相关的保护措施。使用单独设备实现的额外联锁或监测功能则不属于拉曼系统认证的范畴,最终用户必须将其作为整体安装和安全方案的组成部分进行评估。
©Endress+Hauser
图1: 在防爆危险区安装拉曼系统的系统级视图
如上图所示,探头位置决定了区域划分(Zone 0/1/2),而分析仪通常位于一般区域内。光学点燃风险通过Ex op is (按LHA规定限制功率)或Ex op sh (联锁光学系统:电缆断路/状态监测 → 激光切断)管控。完整的分析仪、光纤及探头联锁组合经过评估并标记为一个整体认证系统 。但当分析仪实际连接到防爆危险区时,本身也需要防爆标记。
安装过程中的Ex op sh考量因素:光纤、连接器和联锁装置
在实际安装中,Ex op sh 的应用主要体现在系统安装和集成 环节,而非探头本身。
虽然拉曼探头通常设计为满足特定的光学保护要求,但系统级点燃风险管控通常取决于光能从分析仪传输到防爆危险区的方式 。这包括:
分别敷设在防爆危险区和非防爆危险区的光纤电缆 位于区域边界或外壳内部的光学连接器 分析仪与探头之间光路的完整性 因此,Ex op sh系统采用联锁装置来监测电缆连续性和连接器状态 ,确保在光路中断或暴露时自动切断激光辐射。这些措施在以下情况下尤为重要:
安装和调试 维护或光纤重连 出现异常情况时,例如电缆损坏 从安装角度来看,Ex op sh因此将重点从组件级认证 转向系统级行为 :电缆敷设、连接器处理和联锁验证成为防爆危险区安全概念的组成部分,必须在设计、安装和文档编制过程中予以考虑。
©iStockphoto/Strandperle
定义区域分类(Zone或Class) 根据过程数据指定气体组别和温度等级 确保机械和电气安装正确 执行或委托执行防爆危险区和激光危害评估
负责供应防爆拉曼仪表(分析仪、探头或单个选配组件),探头需根据客户现场防爆负责人规定的要求标记 告知设备支持的光学保护方法(例如Ex op is或Ex op sh) 定义并记录经认证的激光功率限值、内置保护功能以及所需的设备标识 当应用Ex op sh时,明确定义认证范围以及认证设备与客户整体系统集成和安全评估责任之间的界限
防爆危险区合规适用于整套拉曼系统 ,而非单个组件。分析仪、探头、光纤、功率设置和安全功能共同构成一个整体认证配置 。任何变更都需要重新评估。
客户现场防爆负责人在选择防爆设备前需采取的措施
确认并记录防爆危险区分类 定义气体组别和温度等级 执行激光危害评估(LHA) 决定需要Ex op is(功率限制) 还是Ex op sh(联锁系统) 选择认证分析仪和/或探头,确保防爆探头标记适用于防爆危险区分类中定义的气体组别和温度等级 规划安装架构和光纤敷设 验证标记(EPL、气体组别、温度等级、光学保护概念) 完成竣工文档并保留证书 为相关人员提供安全操作培训
“激光功率由仪表确定。”
并非如此。最大允许功率取决于具体应用,由防爆危险区条件决定。
“只要分析仪通过认证,系统整体就是合规的。”
并非如此。合规性是在系统层面 评估的,因此还需要搭配防爆探头使用。
“IECEx、ATEX和北美标准(NEC/CEC)的安装遵循不同的规则。”
并非如此。无论采用“Zone”还是“Division”体系,安装逻辑都是相同的。区别在于防爆危险区的分类和认证方式。
“Ex op sh是个例外。”
并非如此。Ex op sh是一种标准的、公认的保护概念,适用于特定应用场景,通常是指拉曼探头窗口浸没在液体样品中,而危险条件(气体、雾气或蒸汽与氧气混合)只有在此类液体缺失的情况下才会出现,并且能够可靠地检测和缓解。
ATEX
欧盟关于潜在爆炸性环境中使用的设备和保护系统的法规框架(指令2014/34/EU)。
NEC/CEC
北美电气法规(美国/加拿大),使用Class/Division或Class/Zone概念管理危险场所设备安装。
Zone/Class/Division
描述爆炸性环境存在可能性和持续时间的区域分类模型(ATEX/IECEx标准中使用Zone;北美标准中使用Class/Division或Class/Zone)。
设备保护级别(EPL)
用于表示爆炸性环境设备的保护级别(Ga、Gb、Gc),分别相当于允许在Zone 0、Zone 1、Zone 2使用。
气体组别(IIA/IIB/IIC)
根据点燃敏感性对可燃气体进行分类,其中IIC的要求最严苛。
温度等级(T级)
设备的最高允许表面温度(例如T6=85°C,T4=135°C),其定义旨在防止点燃周围环境。
光学点燃
因吸收集中的光辐射引起局部高温,从而导致易燃环境被点燃。
IEC 60079-28:2015标准
定义了在爆炸性环境中采用光辐射的设备和传输系统的保护概念的国际标准。
Ex op is
IEC 60079-28:2015标准定义的“本质安全型光辐射 ”,即要求限制光能,确保在正常运行和规定故障条件下不会引燃。
Ex op sh
IEC 60079-28:2015标准定义的“带联锁光学系统 ”,即通过工程保护措施和联锁装置管控点燃风险,在出现不安全条件时切断光辐射。
激光危害评估(LHA)
旨在确定光学系统安全操作条件的评估,包括最大允许激光功率和保护措施要求。
联锁
当违反规定条件时(例如电缆断裂、无液体覆盖、光路暴露)自动切断光辐射的安全功能。
系统级认证
对整套拉曼系统(分析仪、探头、光纤、配置和安全功能)进行防爆危险区合规评估,而非孤立评估单个组件。
IECEx和ATEX在拉曼系统防爆认证方面有何区别?
ATEX是欧盟境内的法律强制要求,而IECEx是国际认证体系。两者都基于相同的IEC技术标准和物理安全原则。
区别在于合规性的实施和认可方式:
ATEX是与欧盟法规和CE标志相关的监管框架; IECEx则提供基于相同标准的国际认可认证体系。
因此,安装物理原理、点燃风险控制和保护概念保持不变——只有认证、归档记录和认可方式因地区而异。
IECEx和ATEX防爆危险区认证标准下,拉曼系统安装有哪些不同?
物理安装逻辑本身没有变化。区域划分、光学保护和激光功率限制保持不变,因为它们基于相同的点燃防护原则。
不同之处在于合规性的记录和认可方式:IECEx和ATEX的认证方案、记录和认可方式存在区别,但系统设计和安全方法保持不变。
在拉曼系统安装方面,北美(NEC/CEC)防爆危险区标准与ATEX和IECEx标准相比有何异同?
在北美,危险场所遵循美国NEC和加拿大CEC 中定义的Class/Division或Class/Zone框架 ,而非ATEX和IECEx标准中使用的Zone体系。
尽管术语和监管结构不同,但底层点燃防护原则和安装逻辑是一致的。拉曼系统安装遵循相同的基本原则(基于区域分类的探头位置、光学保护和最大激光功率限制),但必须符合特定地区的法律法规要求。
在美国,安装必须满足OSHA 29 CFR§1910.307 针对危险(分类)场所电气设备规定的法律义务。在加拿大,安装必须符合加拿大电气规范(CEC)第I部分 — CSA C22.1第18节(危险场所)的规定 。
本文中的指南是否适用于粉尘或粉末爆炸性环境(ATEX粉尘环境)?
不适用。本指南仅适用于气体爆炸性环境中的拉曼光谱分析系统安装(定义见本文所述内容)。
粉尘和粉末环境涉及不同的点燃机制和保护概念,需要单独的系统设计和认证。目前,尚无拉曼仪表获准用于粉尘或粉末危险环境。
防爆危险区安装是否会限制拉曼测量性能?
安全要求定义了一个安全操作范围。拉曼系统设计为在此范围内 提供可靠测量结果,并已针对具体应用进行验证。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
我们提供全套拉曼光谱分析测量系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
我们提供全套拉曼光谱分析测量系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受