Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

功能强大,结构小巧

爱尔曼股份公司完全信任Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计

在食品行业中,安装空间狭小是十分常见的现象。因此,制造商满意的测量仪表不仅能够在线完成测量任务,而且在保证功能性的前提下结构紧凑。Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计轻松满足所有要求,成功战胜了这一挑战。因此,它成为2018年红点设计奖的得主。

爱尔曼股份公司是德国最大的乳制品加工公司之一 @Endress+Hauser

爱尔曼股份公司是德国最大的乳制品加工公司之一

爱尔曼股份公司完全信任Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计 @Endress+Hauser

爱尔曼股份公司完全信任Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计

为客户带来的好处

  • 即使仪表安装位置操作困难,也能够使用蓝牙快速进行无线仪表设置。

  • 通过SmartBlue app快速、便捷地查看仪表和诊断功能

  • 大尺寸显示屏,使用方便

德国爱尔曼股份公司的Daniel Frommel

Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计,无论是功能、性能,还是设计,都完全符合我们的预期。

Daniel Frommel, 项目主管
德国Oberschönegg的爱尔曼股份公司

客户的挑战

现代化的乳品生产力求不出现任何产品损失和泄露。因此,许多工艺泵都使用滑动密封圈,通过水密封确保最佳压力,这有助于保证密封功能。它不仅能够避免牛奶泄漏至废水中,而且还可以防止密封水进入牛奶中。泵的安装位置通常十分狭小,很难可靠进行流量测量。

我们的解决方案

Picomag结构小巧,安装十分轻松,无需牺牲任何功能,特别是在宽敞的安装条件下。Picomag Inline安全、精确地监测密封水的体积,保证泵正常工作。Picomag Inline自带显示屏,清晰显示流量、累积量和温度。根据安装位置自动调节显示屏的水平位置,方便读数。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。