Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Endress+Hauser的安全Bluetooth®蓝牙连接解决方案

安全Bluetooth®蓝牙连接技术

Endress+Hauser针对流程工业领域研发的低功耗安全连接技术

人们越来越关注如何才能便捷无线远程访问现场仪表。伴随着远程仪表访问的次数和频率增大,重大的安全风险也日益突显。工业物联网的发展要求过程控制组件互联。Endress+Hauser研发出Bluetooth®安全层级,选择 CPace 作为核心部件。CPace有效解决了Bluetooth®配对的遗留难题。

Endress+Hauser的安全Bluetooth®蓝牙连接 ©Endress+Hauser

Bluetooth®蓝牙安全重要性

现今,用户安全密码认证起着重要的作用,尤其是使用Bluetooth®蓝牙无线连接设备时。密码保护非常困难,Endress+Hauser的CPace采用功能强大的PAKE技术,这一技术源自德国ID卡的PACE方法。CPace保证测量仪表的Bluetooth®蓝牙连接始终安全,即使用户密码长度较短。

了解有关 CPace 的更多信息。

进一步了解Endress+Hauser的Bluetooth®安全蓝牙连接。

SmartBlue App

Endress+Hauser的SmartBlue App是一款安全的Bluetooth®蓝牙应用程序,可用于快速调试、诊断和实时过程数据访问。您和您的团队可在远达10 m的距离内安全作业,完成调试、监控和维护工作,所有操作均基于CPace协议保障的蓝牙低功耗(BLE)安全连接。无需额外设备,即可助您提升生产力、强化工厂安全。将App下载到平板电脑或手机上,即刻开始使用。

进一步了解SmartBlue App

现场平板电脑上的SmartBlue App ©Endress+Hauser

IETF推荐Endress+Hauser的安全Bluetooth®蓝牙连接

2020年,互联网标准化组织(IETF)下属加密论坛研究小组(CFRG)经过全面安全分析,选择Endress+Hauser内部解决方案 CPace为胜出者 (“推荐用于互联网协议”)。2016年,总部位于慕尼黑的弗劳恩霍夫研究所AISEC将Endress+Hauser的Bluetooth®蓝牙安全扩展的保护级别列为“高等级”。

查看 弗劳恩霍夫研究所的安全分析评估报告。

优势

  • CPace提高了使用Bluetooth®蓝牙设备时的工厂可用性、生产效率和安全性

  • 基于PAKE协议通讯,在工业化工厂中安全使用密码,不受密码长度和复杂PKI基础设备可用性的影响

  • 单一验证步骤,不受设备类型和电源参数的影响

  • 采用非对称加密技术,防止网络钓鱼和中间人攻击

  • 同其他标准解决方案相比(比如预共享密钥),安全性更强 —— IETF推荐Endress+Hauser解决方案