Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

数据中心先进冷却技术及架构

从风冷和混合式冷却到芯片直接液冷和浸没式液冷,现代数据中心架构日益依赖液冷技术,以便高效可靠地应对更高的功率密度。

展现节能运行与网络互联的数据中心及服务器机架

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

引言

从风冷到液冷:满足AI驱动的散热和效率需求

机架密度持续提升、芯片架构迭代、人工智能(AI)工作负载日益增长,以及可持续发展目标的出现,正在彻底重塑数据中心的冷却方式。尽管不少数据中心仍采用传统的风冷和封闭策略,但随着功率密度的提升或芯片制造商提出更多要求,其散热能力日益受限。因此,运营商正转向采用散热方式更直接的液冷架构,力求提升电能利用率(PUE)并实现可预测的扩展。这些架构包括混合式冷却方案、后门热交换器、芯片直接液冷,以及在某些场景下采用的浸没式液冷。

所有这些技术的可靠运行都离不开对液体分析参数、流量、温度和压力的精确测量。作为值得信赖的合作伙伴,Endress+Hauser在冷却领域(尤其是液冷)为数据中心运营商提供支持,包括工业级仪表、数字服务和全生命周期专业知识,助力确保安全性、效率和长期性能。

现代数据中心环境中成排的服务器机架 ©Adobe Stock/Connect world
洞察

随着功率密度的提升,数据中心冷却架构也在不断演进

人工智能、机器学习与高性能计算的兴起导致发热量持续增加,数据中心冷却架构正逐步突破传统供暖、通风和空调(HVAC)以及空气分配系统的限制。冷却系统能耗占数据中心总能耗的40%,因此,高效散热与热稳定性成为了关键设计标准。液冷日益成为风冷的补充方案,在高密度区域甚至可以取代风冷,因为它能更贴近热源散热,并实现更可预测的控制。

在各类架构中,精准可靠的过程数据至关重要。Endress+Hauser凭借涵盖流量、温度、压力及液体分析的全面产品组合赋能数据中心冷却系统,助力运营商优化性能并持续提升电能利用率(PUE)与水资源利用率(WUE)。

部署在数据中心屋顶的HVAC机组,确保可靠冷却性能 ©Adobe Stock/eric1207cvb
洞察

风冷依然发挥着重要作用,但高度依赖精准温控

在低密度或混合用途环境中,基于机房空气处理机组(CRAH)和机房空调机组(CRAC)的风冷技术仍被广泛使用。封闭策略可以提高气流效率,但随着机架密度的提升,风冷系统更易出现温控偏差和过度冷却问题,从而导致能耗增加。

精确温度测量是维持风冷系统中送风和回风条件稳定的关键。iTHERM ModuLine TM151和TM152温度计与iTEMP TMT82变送器搭配使用,专为实现冷却回路和公用工程设施的可靠温度监测。这些仪表坚固耐用,响应速度快,可帮助运营商防止过热并减少不必要的能耗。

配备先进液冷系统的高密度机架布局 ©Adobe Stock/.shock
洞察

混合式冷却和后门热交换器(RDHx)进一步拓展了液冷的应用范围

混合式冷却架构将传统风冷与液冷解决方案(例如后门热交换器)相结合。这些系统在更靠近机架的位置散热,同时不影响现有机房布局,因此能够切实提升冷却能力。后门式系统通常接入冷却水或水-乙二醇回路,因此可靠的液体流量控制显得尤为重要。

混合环境通常涉及狭小的机械空间以及复杂的管路布局。Picomag电磁流量计结构紧凑,安装灵活,非常适合二次冷却回路;而Proline Promag W 300则支持在大口径管道中精确测量流量,无直管段长度要求,且不会产生压损。这些特性有助于在液冷系统不断扩展的同时,维持稳定的散热性能。

技术人员正在检查配备液冷系统的数据中心基础设施 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
洞察

芯片直接液冷(D2C)支持高密度AI工作负载

芯片直接液冷的原理是让冷却液循环流经安装在中央处理器(CPU)、张量处理器(TPU)和图形处理器(GPU)上的冷板。这种架构能够根据不断变化的工作负载实时调整冷却能力,正越来越多地被应用于人工智能、机器学习和高性能计算等风冷难以为继的场景中。

液冷系统的稳定运行取决于对冷却撬装模块、分配回路及公用工程设施的可靠监测。Endress+Hauser通过精准的流量和温度测量为芯片直接液冷系统提供支持,助力运营商在高密度液冷环境中保持热稳定性并避免局部过热。

技术人员正在检查机架,确保热管理高效 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
洞察

浸没式液冷将液冷的应用范围延伸至超高密度场景

浸没式液冷将IT设备直接浸入介电液体中,在紧凑空间内实现高散热效率。单相和两相浸没式系统通常用于特殊超高密度场景或研发项目,而非常规部署。

即使对于浸没式液冷,设施侧的液体回路和排热系统仍然至关重要。在这些接口处可靠测量流量、液位和温度,有助于确保整个冷却基础设施安全、可预测地运行。

数据中心大楼外视图 ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
洞察

排热系统和公用工程设施决定了整体冷却效率

无论采用何种机架级冷却技术,其整体性能都取决于上下游基础设施,例如冷水机组、热交换器和排热系统。许多现代数据中心将这些资产集中管理,以确保运营的可扩展性和效率。优化这些系统对于发挥液冷的节能优势至关重要。

随着制冷需求的增长,在公用工程设施和排热系统中精准测量流量和温度,这有助于实现数据透明、能耗优化以及运行稳定。凭借工业级的可靠性,Endress+Hauser的现场仪表能够帮助用户实现这些目标。

工程师正确保液冷数据中心机架的可靠运行 ©shutterstock/Frame Stock Footage
洞察

标准化仪表为可扩展的冷却架构提供支持

随着容量的扩展和新技术的引入,数据中心冷却基础设施也在持续演进。标准化、可靠的测量方法能够降低复杂性,并确保风冷、混合式冷却(含干冷器)和液冷架构的性能稳定性。

凭借丰富的仪表产品组合和数字服务,Endress+Hauser为资产可视化、状态监测和全生命周期优化提供支持,帮助运营商在保障正常运行时间的前提下,自信地扩展液冷系统。敬请深入了解液冷数据中心系统的仪表与测量策略。

产品亮点

了解我们的数据中心冷却专用产品

/
常见问题解答

关于数据中心冷却技术的关键问题

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

尾注

更多相关内容