即使是粉尘排放测量,也能轻松完成吗?
环境的可持续保护离不开对粉尘及颗粒物排放的检测和精确测量。了解Endress+Hause的创新测量技术如何发挥巨大作用。
Article
相关资源
02.12.2025
简述
提及测量技术,所有技术专家都心系一事:坚固耐用、测量精准快速、且始终保持高可用性的测量设备。Endress+Hauser提供广泛的产品组合,涵盖从基于连续和非连续测量原理的各类设备,到湿废气粉尘浓度测量仪表,即便面对复杂的测量任务,亦能提供理想的解决方案。 手头任务描述越详细,就越能提供安全经济的测量方案。这不仅关乎初始投资成本,更是影响设备的整个生命周期。无论是测量干燥腐蚀性气体或高温烟气、在过程控制中测量潮湿排放物、测量纤维袋式过滤器下游的极低浓度粉尘,还是测量电袋除尘器上游原烟气中的高浓度粉尘,这一原则都适用。 为确保人员和工作场所安全,必须监测生产车间空气中微米级粒径的细微粉尘。 Endress+Hauser的粉尘测量设备甚至能够高效精准地测量采石场研磨机作业时产生的过量粉尘。
为确保可靠精准测量粉尘和颗粒物浓度,必须考虑以下标准:
测量点选择
为了获取可靠且具有代表性的测量结果,关键在于确定工厂中的测量点。这会对测量技术以及测量设备的长期运行产生显著影响。
测量段
是测量小型烟道(例如测量段长度小于0.25米的烟道),还是测量直径超过12米的大型烟囱?
流动状态
测量点的主导介质流态是什么:是均质流动还是湍流状态(排放浓度> 10 g/m3)?
浓度
进行极低浓度颗粒物(低于1 mg/m³)测量,还是中等至极高浓度颗粒物测量?
气体成分
测量介质有哪些气体成分,是环境空气还是腐蚀性介质?
颗粒物特性
主要颗粒物特性是什么?存在哪些粒径或粒度、形状、颜色、材料或厚度?这些颗粒物是否具有粘性或磨蚀性?
环境条件
现场适用哪些环境条件?环境温度有多高?主要空气成分有哪些?空气含盐还是含细微粉尘?
取决于边界条件,散射光或透射光测量更适合检测粉尘浓度。透射光测量原理基于颗粒物对光束的吸收衰减进行测量。在散射光测量中,辐射光被气体混合物中的颗粒物散射,并由高灵敏度接收器进行检测。
透射光测量技术:测量高浓度粉尘和不均匀介质
透射光测量技术检测粉尘颗粒物造成的光衰减。透射光法粉尘测量设备非常适合中高浓度粉尘工况以及大直径烟道。应用领域包括排放和过程检测以及室内空气监测。测量设备在烟道直径范围内进行完整测量,从而部分补偿颗粒物分布不均的影响。因此,测量结果非常具有代表性。设备无需伸入烟道中,因此不会直接接触腐蚀性过程气体。
©Endress+Hauser
使用透射光测量技术测定粉尘浓度
散射光测量:低浓度粉尘测量的理想选择
得益于高灵敏度,散射光测量原理尤其适合低浓度粉尘工况,即使粉尘浓度低于1 mg/m也能准确测量。取决于具体系统要求和颗粒物特性,可以选择前向散射或后向散射原理。
在某些工艺过程中,废气在排放前需经过洗涤装置清洁。在潮湿粉尘工况下,可靠记录粉尘浓度测量结果特别困难。传统粉尘测量设备不能区分粉尘和水滴,这会导致测量结果失真。唯一的解决方法是:使用旁路系统从烟道中抽取介质,经干燥后再测量。抽取式散射光法粉尘测量仪FWE200DH 。设备从烟道中持续抽取烟气,通过热力旋风分离器在数秒内完成干燥,并利用前向散射技术精确测量极低浓度粉尘。
在化肥行业等应用领域中,样气中形成的冷凝物通常包含大量石灰或盐,在一定工作时间后会堵塞软管和样气探头。特定型号的FWE200DH配备反冲洗装置,定期使用空气或水清洁回路,因此能够在严苛的测量条件下实现高可用性。
©Endress+Hauser
FWE200DH用作旁路系统。部分气流通过测试气体探头从烟道中吸出,并在热力旋风分离器中加热,使水滴和气雾剂蒸发。
除了选用合适的技术外,还必须考虑各种影响因素和要求,确保成功构建测量系统:
干湿废气排放测量
焚烧厂在众多工业过程中发挥着重要作用。而除尘设备中使用连续测量设备。这些应用从废气成分、温度和水分含量等多个方面对测量设备提出了极高要求。取决于介质和设备的运行模式,水或酸露点可能会低于预期值,导致与废气接触的测量设备部件受到腐蚀。因此,必须精准测量干湿废气,同时确保高可用性和低维护费用。
©Endress+Hauser
使用DUSTHUNTER T200高效监测电袋除尘器
安全监测电袋除尘器
为高效控制电袋除尘器性能以及进行功能监测,必须在电袋除尘器下游连续测量粉尘浓度。测量设备越能灵敏快速地响应粉尘浓度变化,工厂装置就越能得到保障,确保在无粉尘渗透的环境中工作。DUSTHUNTER SP100 是此类应用的理想之选,因为它可以轻松实现单侧安装。得益于探头设计,设备无需通过机械调整和校准来确保测量路径内无颗粒物。
电袋除尘器监测与除尘作业同步进行
及早发现电袋除尘器故障至关重要,只有这样才能确保不超出允许排放限值。如果只需更换有缺陷的包袋或包袋组,则必须找到缺陷的具体位置。为此,粉尘浓度测量必须与包袋除尘作业同步进行,从而通过出现的排放峰值检测电袋除尘器故障。在应对这一特殊挑战方面,DUSTHUNTER SP30 有着一贯出色的表现。
在生产设施的机加工和加工区域,人们越来越重视提高效率,因此,Endress+Hauser的粉尘测量设备不仅用于常规排放测量,而且越来越多地安装在密闭系统、容器、储罐和房间中使用。无论是在食品行业、制药行业和染料行业,还是在木材或金属加工过程中,削屑、绒毛、粉末或粉尘颗粒物都可能形成爆炸性环境。
为确保测量过程气体时无点火源,必须仅使用防爆型测量设备。DUSTHUNTER SP100已通过防爆认证,可选在防爆2区/22区或防爆1区/21区中使用的设备型号。
©Endress+Hauser
分别针对防爆2区/22区和防爆1区/21区的DUSTHUNTER SP100设备型号
下载
Endress+Hauser的散射光法和透射光法粉尘测量仪表均配备一流的粉尘测量技术。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
我们提供坚固耐用、维护需求低的测量设备,其性能表现广受认可。
Certified Basic Modbus Technology
03.03.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Certified Basic PROFINET Technology
24.03.2026 - 25.03.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受