Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
从线性到循环

从线性消费迈向循环价值

传统线性模式遵循“取用、制造、废弃”的方式。循环经济原则旨在通过高效使用、再利用、回收和闭环方式,更长久地保留材料与资源的价值。

对制造商而言,这需要考虑从原材料、生产到再利用与回收的整个生命周期中的资源使用情况。

资源的有效利用

让资源持续发挥效用

循环制造始于了解资源如何在过程中流动,以及在哪些环节可以保留价值。更高效的生产、更长的使用寿命,以及对适用材料和工艺产出物的再利用,能够帮助减少对原生资源的依赖,同时支持更具韧性的运营。

  • 高效利用资源:识别不必要的材料、水和能源损失,并提升工业过程的效率
  • 延长使用寿命:支持让产品、组件和资产更长久地持续发挥效用的方式。
  • 回收与再循环:将适用的材料、水和工艺产出物返回生产环节或其他有效利用途径。
循环经济之轮:从产品设计与生产到回收 ©Endress+Hauser
过程与价值链

循环制造连接过程与价值链

循环往往超越单个过程或工厂的边界。二次材料、可重复使用的工艺产出物和回收资源可以在不同过程、现场和组织之间流动。

闭环方式和跨价值链协作可以创造机会,以保留资源价值并减少对额外原材料的需求。关于这些资源质量、数量和特性的可靠信息,可以为其潜在再利用的决策提供支持。

水再利用

让水保持循环

对水进行处理和再利用,可以减少对淡水资源的需求、降低依赖,并支持更具韧性的工业水循环。

服务水回用的先进废水处理技术

技术先进、使用安全、高性价比的先进水处理技术服务越来越多的水回用应用。 

更多信息

把握水回用法规体系

解决全球缺水问题需要建立安全监管法规,离不开创新的水回用解决方案。

更多信息

掌控水回用风险

众所周知,直接和间接再生饮用水是通用的做法,了解关联风险才能切实保护人身健康和环境安全。

更多信息

掌控水回用风险

众所周知,直接和间接再生饮用水是通用的做法,了解关联风险才能切实保护人身健康和环境安全。

更多信息

采用膜过滤工艺,保证水质达标

膜过滤专用测量仪表对于保证水质优良至关重要。如何避免滤膜结垢、堵塞、损坏是运行过程中的实际挑战。

更多信息

循环与生物基资源

从替代资源中创造价值

可持续生物燃料:规模化发展高效循环经济

了解可持续生物燃料如何将可再生原料与废物流转化为高价值产物,助力实现循环经济目标、碳减排与资源高效利用。

更多信息

生化制品与循环经济:优化生物价值链

了解在生化生产中影响生物价值链的关键驱动因素、监管压力和工艺挑战

更多信息

利用污泥和废弃物生产沼气与生物甲烷

从废弃物到可用能源流:探索沼气与生物甲烷生产如何将厌氧消化、提纯升级和稳定运行相结合,以支持循环资源管理。

更多信息

废弃物管理

从不可避免的废弃物中回收价值

防止产生废弃物并让资源持续发挥效用,始终是循环经济的核心。当废弃物无法避免或直接再利用时,有效的废弃物管理有助于回收剩余的材料价值或能源价值,并负责任地处理残余物料。

因此,当预防和直接再利用已不再可行时,废弃物管理通过处理这些资源来补充循环经济战略。

推动循环经济发展的废弃物管理流程与技术

高效废弃物管理是实现可持续发展、合规运营和业务成功的重要因素。

更多信息

废弃物焚烧将不可回收废弃物转化为可靠能源

热力废弃物处理在现代废弃物管理体系中占据重要地位,不仅能大幅缩减废弃物体积、稳定产出可再生能源,还能有效阻断污染物进入自然循环。

更多信息

过程透明度

测量为循环过程带来透明度

循环改进取决于是否了解资源在生产中的流动情况。可靠测量与过程数据有助于清晰呈现输入、输出和损失,并识别资源可以更高效利用的环节。这种透明度可以帮助制造商:

  • 识别资源损失与效率提升机会
  • 监测物料与资源流量
  • 优化过程以实现再利用与回收
  • 利用可靠的运营数据评估改进成效

因此,测量将循环经济的目标与日常工业运营连接起来。

可衡量的进展

将循环目标转化为可衡量的进展

当资源流动和改进成效透明可见时,循环经济举措更易于落地。相关指标取决于过程和应用,可包括资源消耗、材料损失、二次输入、回收产出物以及水或能源的使用。

  • 了解资源流动:建立资源输入、输出和损失方面的透明度。
  • 提升资源效率:识别降低消耗、防止损失并提高再利用率或回收率的机会。
  • 核实进展:利用可靠的运营数据,了解各项改进是否达到了预期成果。

构建更具循环性的工业未来

向循环经济转型,不止于更好的报废阶段管理。它始于高效利用资源、防止不必要的损失,并识别让材料、水和其他资源持续发挥效用的机会。

可靠测量、高效过程以及跨价值链协作,可以帮助制造商将循环经济原则转化为切实的改进,并增强资源韧性。

常见问题解答

关于过程工业与制造业循环经济,您需要了解的一切

尾注

了解更多?