推进直接空气捕集规模化,迈向净零未来
DACMA的创新碳捕集系统专为高效去除环境空气中的CO2而设计。Endress+Hauser的可靠测量技术有助于确保大规模工艺的稳定运行。
行业:
相关资源
随着各行业致力于实现气候中和的未来,主动从大气中去除二氧化碳的技术正日益受到重视。直接空气捕集(DAC)提供了一种从环境空气中直接捕集CO₂的方法,为碳去除、利用和封存创造了新机遇。DACMA走在这一创新的前沿,其可扩展的DAC技术旨在提高CO₂捕集效率,同时显著降低能耗,助力将宏大的气候目标转化为切实可行的工业解决方案。
正常运行时间
所有传感器故障均可在造成停机前被检出
数字孪生体
每一个工厂模块均进行数字化映射,以实现预测性维护
缺乏精准的测量数据,气候效益便无从验证:精准追踪能耗与碳捕集量,是直接空气捕集(DAC)系统走向成功的基石,更是贯穿从获取监管批准到实现工业规模化部署的核心关键。工厂提供的测量数据,为DACMA在技术的进一步开发提供了明确的决策依据。
“随着我们的系统不断升级和扩展,Endress+Hauser持续为我们提供可靠的仪表、专业技术,并以合作共赢的态度,协助我们共同应对新的挑战。”
DACMA GmbH 项目经理, Adrian, Kortmann
“我们很荣幸能在DACMA的发展历程中为其提供支持:以精准的测量技术、全球专业知识和真正的合作伙伴精神,共筑气候中和的未来。”
Endress+Hauser 脱碳行业经理, Frederik, Effenberger
挑战:
对于直接空气捕集(DAC)系统而言,工艺性能不仅取决于CO₂捕集量,还取决于以高精度量化碳去除量的能力。可靠的测量数据对于验证捕集率、评估工艺效率以及建立投资者、监管机构和碳市场所要求的透明度至关重要。
DACMA面临的挑战是,在保持紧凑系统设计的同时,测量不同操作条件下的高纯度气态CO₂。仪表需提供稳定且精准的测量,且无需复杂的安装要求,从而确保无缝集成到捕集工艺中。
除CO₂流量测量外,要全面了解工厂绩效,还需要关联多个工艺变量,包括压力、温度和能耗。这些参数相结合,提供了优化捕集效率、验证系统性能以及支持DAC技术从试点装置向工业化部署扩展所需的关键运行洞察。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Proline Promag电磁流量计确保可靠的冷凝液流量测量
Adrian Kortmann和Frederik Effenberger在Proline Promass科里奥利质量流量计前,该仪表用于高精度气态CO₂测量
Proline Prowirl涡街流量计确保可靠的蒸汽流量测量,并助力追踪能耗
Liquicap FMI51可连续进行物位测量,确保安全的工艺运行
Proline Promag电磁流量计确保可靠的冷凝液流量测量
Adrian Kortmann和Frederik Effenberger在Proline Promass科里奥利质量流量计前,该仪表用于高精度气态CO₂测量
Proline Prowirl涡街流量计确保可靠的蒸汽流量测量,并助力追踪能耗
Liquicap FMI51可连续进行物位测量,确保安全的工艺运行
为保障CO₂精准量化与能耗监测,DACMA与Endress+Hauser紧密合作,共同开发了一套定制化的测量方案。双方团队共同完成了关键工艺参数的界定、确定了关键测量点,以及能够在严苛操作条件下提供可靠数据的技术选型。
Promass科里奥利质量流量计支持气态CO₂的高精度测量,而其他仪表,包括用于蒸汽测量的Prowirl涡街流量计、用于冷凝液流量测量的Promag电磁流量计,以及用于物位测量的Liquicap,这些装置共同为关键公用工程和工艺流提供了全面的可视性。
通过整合这些测量值,DACMA能够对整个工艺过程中的质量平衡与能量平衡进行关联分析。集成数据基础有助于优化工艺、验证系统性能,并提供将直接空气捕集技术从试点项目规模化到工业部署所需的透明度。
©Endress+Hauser
模块化工厂设计便于灵活部署与产能扩展,可在任何需要碳去除的地方增加直接空气捕集能力
联系我们
您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?
液体、气体和蒸汽流量测量
对 水、天然气、蒸汽、矿物油、化学品进行测量是某些特定行业的日常工作,选择合适的流量计,满足您的过程需要。
更多信息
外排废水监测
借助完整可靠的监测方案,持续采集各项参数并快速响应污染异常,确保废水排放符合法定限值要求。
查看详细信息
天然气管道氢气测量
使用拉曼光谱分析技术,在天然气管道中快速连续测量氢气,保障安全掺混、满足品质合规要求并实现动态控制,无需耗材或火炬燃烧
查看详细信息
进行生物甲烷品质分析,确保安全合规入网
实现硫化氢、水露点及关键参数的快速精确在线测量,确保生物甲烷品质可靠,确保安全入网和高效运营。
查看详细信息
在海水淡化工艺中进行在线水质监测,保护反渗透膜
通过可靠的在线水质监测保护反渗透膜,减少清洗工作量,并在海水淡化与水回用场景下延长膜元件使用寿命
查看详细信息
低温储罐泄漏检测(LNG、乙烯、LPG和液氨)
及早检测低温储罐泄漏,全程把控运行安全。Endress+Hauser提供连续、高度可靠的温度监测,保护人员、资产与关键基础设施。
查看详细信息
实时CCUS测量和验证
开启碳捕集的未来:精确可靠,专为密相应用量身打造
查看详细信息
旨在确保合规性的连续排放监测解决方案
旨在确保合规性的连续排放监测解决方案
更多信息
成功案例
开创性的海上碳捕集解决方案:深入了解Carbon Ridge的船载碳捕集系统,以及性能可靠的仪表如何确保恶劣工况下的工艺安全。
成功案例
查看Endress+Hauser的现场仪表如何帮助客户安全可靠地捕集、纯化、液化生源性二氧化碳(CO2)。
/
DACMA GmbH总部位于汉堡,致力于研发和运营直接空气捕集(DAC)系统,用于从大气中去除CO₂。公司整合了机械、工艺及航空航天工程领域的专业技术,推出可靠且可规模化扩展的负排放技术。通过跨学科团队协作及包括巴西在内的国际项目,DACMA正推动DAC的工业化部署,并助力实现全球气候目标。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。