Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

从实验室到投产:可扩展性的战略优势

无论您是生物制药巨头还是小型初创企业,能否有效放大工艺规模都对商业成功至关重要。

实验室环境中的不锈钢生物反应器,配备管路和取样注射器

制药行业发展迅速

宏观和微观因素都在加速科学突破,而企业则面临着为股东创造价值并将新型生物制剂推向市场的压力。诸如GLP-1抗肥胖激动剂、免疫肿瘤药物以及细胞和基因疗法(CGT)等高影响力治疗形式,对速度、稳健性和合规性提出了更高要求。

对于许多团队而言,竞争的目标在于尽快达到良好生产规范(GMP)要求。然而,在实验室开发出有前景的生物工艺,这与大规模量产不能混为一谈,因为后者需要兼顾一致性、安全性和盈利能力,并且满足GMP规范要求。

在活性药物成分(API)生产中,精度尤为重要:在工艺放大过程中,即便只是引入了微小偏差,也足以影响质量和疗效。在现代药物开发中,可扩展性并非下游环节的细节问题,而是一项战略要求,它决定了候选药物最终能否成为可生产的药品。

信息图:显示从实验室到投产的时间线,分为四个阶段 ©Endress+Hauser
信息图:显示从实验室到投产的时间线,分为四个阶段

从实验室到投产:所涉及的关键决策点——尽早设计可扩展性,实现更顺畅的临床和商业化生产

从一开始就设计可扩展性

可扩展性应从一开始起就纳入设计考量。诸如关键工艺参数定义、技术标准化、工艺放大策略规划以及数据驱动控制运用等早期决策有助于降低风险和提升一致性,并确保从研发到临床阶段再到GMP商业化生产的过渡过程更顺畅。

通过尽早协调研发和生产团队,企业可以避免代价高昂的返工,加速技术转移,并为合规性奠定更坚实的基础。结构化的可扩展方法最终能够加速产品上市,同时支持稳健、可重复的大规模商业化生产。

战略

将工艺放大作为竞争优势

在药物开发的整个生命周期中,工艺放大决策通常决定了一项有前景的生物工艺能否最终实现商业化。早期优先考虑可扩展性的企业可以减少不一致性、简化鉴定流程并加速产品上市,同时保障产品质量和产量。可扩展性是产品开发的关键环节,但在初始阶段容易被忽视。

利用PAT加快CMC制药开发进度

PAT如何减少CMC瓶颈?了解实时工艺洞察如何加快工艺放大,以及实现实时放行测试(RTRT)以及更可预测的制药开发进度。

探索更多

一次性技术:加速敏捷生物工艺开发

部署速度更快,支持灵活扩展,资本风险更低——一次性技术为生物工艺提速,打造敏捷、高效的生物制药生产模式。

了解更多

需要优先考虑什么才能释放顺畅生产的价值?

可扩展生物工艺取决于以下几个关键要素。

首先,需要对工艺本身有深入的了解,这需要确定影响性能的关键变量,并了解如何在产品开发的各个阶段优化它们。

一旦奠定这一基础,生物制药制造商就可以专注于设备的可扩展性。

随着产量的提升,必须考虑所有类型的设备(从生物反应器到通用工程净化系统),以确保能够顺利适应更大批次和更高产量的生产,同时不影响性能或造成瓶颈。最后,可靠的测量结果是工艺放大成败的关键。想要在整个项目中就运营效率、生产吞吐量和质量做出明智决策,一致且准确的数据至关重要。

技术转移

是什么让工艺放大和技术转移如此具有挑战性?

工艺放大挑战很少仅仅局限于单元操作中。分析和质量测量能力也必须随着工艺规模的放大而扩展,这也是挑战出现的原因之一。

常见的摩擦点包括:

  • 生命周期中的分散化运营:研发、临床和商业化生产通常发生在不同的地点。
  • 多品牌仪表混用:不同厂家的仪表可能无法直接共享数据。
  • 测量不一致性:即使是来自不同供应商的同类仪器,也可能因为设计、材质或补偿算法上的不同产生测量偏差。

许多关键参数仍然使用离线实验室方法进行评估。这种方法会因为取样技术、操作以及实时工艺条件与实验室结果之间的差异而引入变异性。取样与数据之间的延迟会妨碍反馈控制、降低效率并增加偏差风险,尤其是在生产过程中变量发生变化时。

当规模、地点或仪表发生变化时,变异性通常会增大。如果参数值偏离设定范围,产品质量就会受到影响,批次损失的风险也会增加。

工艺放大设计

如何从早期阶段就设计出可扩展生物工艺?

成功的工艺放大设计始于对可扩展生物工艺的清晰定义,对于生物制剂和先进疗法更是如此。目标是打造一项满足以下条件的工艺:

  • 可转移至生产环境
  • 可跨地点和跨设备复制应用
  • 兼容不同的生物反应器配置

在实践中,这意味需要进行跨场景的可转移性设计,例如:

  • 不锈钢材质与一次性材质
  • 不同的搅拌设计
  • 不同的传感器端口和安装限制

可扩展性是一门整合了以下要素的综合性学科:

  • 工艺洞察(哪些因素重要以及为什么重要)。团队需要深入了解工艺,才能识别影响性能的关键变量,并确定如何在各个阶段优化和控制这些变量,尤其是与规模相关的参数。
  • 设备规模放大(更大批量的生产中必须坚持哪些原则)。生物反应器、公用工程系统和净化系统必须支持更大的批次,而不产生瓶颈或性能/质量损失。
  • 测量可靠性(决策依赖于数据)。可靠的测量结果对于运营效率、产量和质量方面的决策至关重要。因此,许多生物制造商更倾向于从实验室到大规模生产实现全程的传感器和分析技术标准化,以避免工艺放大过程中出现测量偏差。
技术论文

为什么易于扩展很重要

可扩展生物工艺并非偶然实现,而是建立在一致、可靠的测量数据之上。从早期实验到大规模生产,数据的连续性对于降低风险、加速工艺放大和保障产量至关重要。

了解可扩展性为何如此重要,以及可扩展生物工艺测量方法如何在各个阶段支持您做出明智决策。

一次性技术(SUT)在加速工艺开发中的作用

速度是生物制药领域的终极竞争优势。

开发周期每缩短一天,就能更早开展临床试验和更快完成监管申报,并稳固自身市场地位。一次性技术(SUT)能够消除清洗和灭菌等耗时步骤、减少换线停机时间并实现并行处理,无疑加速了这一进程。

SUT为传统的不锈钢系统提供了一种灵活的模块化替代方案。它消除了与固定基础设施相关的耗时清洗和灭菌步骤。通过使用一次性组件,SUT能够实现快速的工艺迭代和不同生产规模之间的无缝转换。

这种敏捷性在当今竞争激烈的生物制药行业至关重要。

在线测量

在线测量的优势

对于工艺优化而言,实时在线过程分析能够解决工艺放大的核心难题:无论规模大小,均可实时了解工艺过程中发生的情况。

拉曼光谱分析法是一种成熟的过程分析技术(PAT)方法。Endress+Hauser的拉曼光谱系统能够实时无损地监测关键过程参数(CPP)。

拉曼光谱系统采用稳健的光学方法测量成分和浓度,支持以下参数的连续监测:

  • 葡萄糖浓度
  • 活细胞密度
  • 乳酸
  • 氨基酸
  • 蛋白滴度
  • 细胞密度
  • 关键质量属性(CQA)替代指标

工艺放大的关键优势在于一致性:用于小规模实验的同一套拉曼光谱分析仪表可以集成到更大规模的生物反应器中。这有助于在开发和生产过程中保持可比的测量方法,从而确保产品质量的一致性,尤其是在原料药生产中,因为变异性可能造成严重后果。

离线与在线测量工作流程对比图 ©Endress+Hauser
离线与在线测量工作流程对比图

在线测量以实时洞察取代离线抽样,从而加速决策、优化控制以及在各个制造阶段部署可扩展的PAT模型。

为什么在线测量很重要

离线测量工作流程依赖于取样和延迟分析,这限制了工艺洞察与控制。相比之下,在线测量将传感器直接集成到反应器中,能够连续监测关键过程参数和质量属性。这种实时可见性支持更快、更明智地做出决策,并降低变异性或偏差风险。

通过去除取样环节并确保跨规模的稳定光学性能,在线工作流程为模型预测控制和可转移的PAT模型奠定了坚实基础。最终将打造出更稳健、可扩展的制造策略,从而增进对工艺过程的理解,支持自动化能力,并加速从研发到商业化的进程。

将拉曼光谱技术应用于生物工艺的另一大优势在于其预测模型在不同生产规模下的可转移性。只要光学组件和探头几何结构保持一致,无论是在实验室还是更大规模的生产中,分析过程中获得的光谱指纹都保持稳定。这种稳定性意味着,在实验室中开发和验证的预测模型能够可靠应用于更大规模的生产,从而显著减少重复验证的需要。

模型转移过程顺畅,能够在工艺放大的各个阶段确保一致的过程分析技术(PAT)控制,有助于维持工艺监测和质量保证的稳健性。

Memosens

Memosens数字式传感器为何如此精确?它对于规模化生产为何如此重要?

除了在线分析之外,稳健的传感器基础架构对于GMP生产也至关重要。Memosens数字式传感器技术支持可靠的非接触式信号传输,提供精确的测量结果,同时将维护需求降至最低。

主要优势如下:

  • 预标定传感器即插即用,显著缩短停机时间
  • 数字式数据传输,消除信号干扰
  • 支持预维护,提升长期测量可靠性

这给实际运营带来了哪些改进?

具体而言,数字式传感器通过以下方式实现更顺畅的生产,并提升不同地点间的运营一致性:

  • 助力测量实践的标准化
  • 通过非接触式连接器传输数字信号,显著提升数据可靠性
  • 简化维护和标定工作流程

当工艺以商业化规模投入全天候cGMP生产时,这些优势会变得愈加重要。

常见问题解答

您需要了解的一切

将生物工艺从实验室规模放大到GMP生产并非线性过程。它需要尽早做出设计决策,以确保产品质量、实现可转移性,并在产量、场地和技术发生变化时降低风险。以下问题旨在探讨本文重点关注的关键要素。

尾注

深入了解生命科学行业