GMP环境中的拉曼光谱分析技术:确认、验证与实施
介绍拉曼光谱分析技术如何在受药品生产质量管理规范(GMP)监管的制药与生物制药生产中部署应用,涵盖确认、验证、数据完整性、供应商与用户职责以及监管框架
Article
生命科学
20.08.2026
简述
- 拉曼光谱分析系统可能需要满足GMP要求
- GMP、验证与数据完整性框架适用于拉曼光谱分析系统的安装与操作
- 通过确认、验证和生命周期管理,确保系统持续合规
为何在GMP环境中安装拉曼光谱分析系统需要专项指导
拉曼光谱分析技术越来越多地用于制药和生物制药生产,因为它可提供有关工艺状态的实时、在线或原位信息,而无需仅依赖离线取样。例如,在上游生物工艺中,拉曼光谱分析技术可通过持续获取生物反应器的光谱视图,助力工艺洞察、补料策略决策以及规模放大。在其他受监管应用中,拉曼光谱分析技术可支持原料验证、工艺监测或分析工作流,此类场景下的数据需具备可靠性、可追溯性且可供复核。
正因如此,在药品生产质量管理规范(GMP)环境中安装设备,不能仅仅依靠常规的仪表安装检查清单。需要考量的不只是分析仪、探头、光纤线缆与软件是否正确安装,更关键的是整套测量系统是否适用于预期用途、生成的数据是否可信,以及供应商、系统集成商和受监管使用方之间的权责是否清晰。
实际挑战在于,大家对GMP的讨论往往过于笼统。用户时常会接触到IQ、OQ、PQ、Part 11、附录11、验证、确认、数据完整性、GAMP、ASTM E2500和USP <1058>等术语,却仍不清楚它们对拉曼过程分析技术(PAT)系统意味着什么。本文旨在填补这一认知缺口,阐述潜在风险、拉曼安装项目被纳入GMP管控范围的常见诱因、适用法规框架,以及拉曼光谱分析仪供应商通常应提供哪些文档,还有哪些内容必须由制药生产企业自行定义与审批。
核心要点也非常简单:GMP合规并非分析仪自带的“标签”,而是在既定工艺、设施和质量体系内,通过基于风险、留有书面记录的落地实施所达成的结果。
拉曼系统并不会仅仅因为安装在制药设施内,就自动受GMP要求约束。GMP适用性取决于预期用途。如果拉曼测量数据仅用于早期可行性研究、研发或工艺探索,其正式确认的等级可能与用于商业化生产的系统存在差异。然而,如果测量结果影响工艺控制、批次决策、产品质量评估、放行策略、工艺验证或法规申报,则系统大概率会被纳入用户制药质量体系的受监管范围。
供应商与用户都必须理解这一区别。两台完全相同的拉曼光谱分析仪,可能因使用场景差异而产生不同的合规要求。其中一台分析仪可能仅用于实验室,协助研发人员开展探索性数据研究;另一台分析仪可能需要接入GMP反应器,将光谱数据传输至PAT平台,输出模型结果供生产运营、生产科技(MSAT)或质量团队查阅。硬件配置或许高度相近,但预期用途、数据流以及对产品质量的影响不同,对应的合规场景也就不同。
如果拉曼系统作为更广泛的PAT策略的组成部分,其监管相关性往往会提升。PAT应用旨在通过对关键过程参数和关键质量属性(CPP和CQA)的及时测量,改善工艺洞察与控制。以此方式使用拉曼数据时,整套装置不应仅被视为分析设备,而应被视为工艺监测、数据管理与决策支持体系的组成部分。
因此,在GMP拉曼系统安装项目中,首要问题不应是“这台仪表是否符合GMP要求?”而应思考以下问题:
- 这套拉曼系统的预期用途是什么?
- 将依据其数据做出哪些决策?
- 如果测量结果、模型或数据记录有误、缺失或不可信,会产生哪些风险?
©Endress+Hauser
目前尚不存在全球统一、专门针对拉曼系统GMP安装的标准。拉曼项目通常需要结合监管要求、指导文件、公司规程以及基于风险的验证框架进行综合评估。具体评估内容取决于地域、产品类型、工艺关键程度、系统架构和预期用途。
而行业框架可将法规要求转化为可落地的项目实施方法:
- ASTM E2500:面向制药与生物制药生产系统,提供基于科学与风险的规格制定、设计与验证方法。
- ICH Q10:阐述药品质量体系框架,支持在整个商业化运营期间进行生命周期管理、变更控制、持续改进并维持验证状态。
- ICH Q14:提供分析方法开发与生命周期管理指导,包括基于科学和风险的方法(面向PAT方法和化学计量学模型开发)。
- ISPE GAMP 5:广泛用于计算机化系统验证与生命周期管理。
- USP <1058>:常用于分析仪表确认,并定义预期用途适用性的相关表述。
这些框架相辅相成,而非相互排斥。拉曼安装项目可能同时涉及以下三大要素:
用户自身的质量体系仍是最终判定依据。跨国制药企业可能设有厂区专属的验证主计划、标准操作规程(SOP)、风险评估模板、数据完整性标准以及供应商确认流程。供应商可以提供文档和技术证据,但受监管用户需要判定适用框架,并确定在厂区内的落地方式。
行业框架、药典章节与分析生命周期指导文件有助于将监管要求转化为PAT与拉曼光谱应用的落地实施方法:
验证团队可能对拉曼光谱并不陌生,因为它本身就是一种分析技术。然而,与许多在线PAT光谱设备一样,拉曼光谱分析仪的确认与验证范围通常大于实验室常规仪表。整套测量链路通常包含分析仪、光学组件、拉曼探头、光纤线缆、过程接口、软件、校准程序、模型文件、数据传输和用户访问控制,有时还会对接自动化或数据平台。因此,在GMP应用中,验证范围不局限于仪表本体。
第二个差异体现在光谱数据处理与解析的作用上。多数拉曼应用的商业价值并非源于原始光谱本身,而是将光谱信息转化为可执行的工艺洞察。这可能涉及简单的数据处理步骤(例如基线校正、归一化、峰面积计算或光谱比对),也可能涉及更先进的化学计量模型或预测模型。例如在生物制药生产中,拉曼光谱分析技术常用于获取葡萄糖和乳酸浓度、活细胞密度、代谢物趋势、工业状态指标或其他关键工艺属性等信息。其核心价值来自这些推导结果,而非单纯目视查看光谱数据。
当推导结果用于GMP场景时,数据处理方法即成为合规评估的组成部分。因此,验证评估范围除分析仪硬件外,还包括分析方法的预期用途、光谱预处理、模型、算法版本管控(如适用)、可接受标准、变更管理以及持续性能监测。
第三个差异在于拉曼系统可连续运行。持续生成数据会改变团队对数据完整性、审查、存储和趋势分析的工作思路,同时引出一系列实操问题:GMP记录包含哪些内容、哪款软件作为记录系统、数据归档方式、哪些人员有权修改设置,以及发生通信或数据传输故障时如何处理偏差。
这并不代表拉曼光谱分析技术不适用于GMP环境,而是反映了清晰、基于风险且权责明确的实施方案是多么重要。
一次性技术现已广泛应用于制药与生物制药生产,尤其是在工艺开发、规模放大和生物制品商业化生产阶段。一次性生物反应器的日益普及,为GMP环境下拉曼系统的确认、验证与生命周期管理带来了新的问题。拉曼光谱分析技术常通过专用光学接口集成至一次性生物反应器平台,旨在实现实时监测,同时不破坏无菌状态。
一次性使用技术的一大优势在于,某些历来由生产商承担的工作(例如清洁验证以及部分灭菌确认工作)得以削减或转移至具备资质的供应商。与传统可重复使用系统相比,该方案可简化实施、降低验证工作量、缩短部署周期并减少污染风险。
©Endress+Hauser
图1:只要整套测量方案完成预期用途适用性确认,拉曼光谱分析技术即可集成至不锈钢或一次性生物工艺环境中。
但一次性技术并不会免除GMP相关责任,只是部分责任的主体发生了转移。受监管用户仍需负责确认外购组件的预期用途适用性、维持对供应商的妥善监督,并确保全套GMP文档包内具备所需资料。
在拉曼系统的安装、确认和验证工作中,需要考量完整测量链路,包括:
- 分析仪
- 探头
- 光学接口
- 软件
- 数据流
- 任何相关的化学计量学模型
- 供应商提供的材料认证
- 符合性证书
- 灭菌相关文档
- 可提取物与可浸出物评估(如适用)
- 组件变更的生命周期管理
因此,GMP基本原则保持不变。无论拉曼系统部署在不锈钢还是一次性生物工艺平台中,预期用途、风险评估、确认、验证、数据完整性、变更控制与生命周期管理均必不可少。主要区别在于一次性技术可以削减某些验证工作,同时提升供应商确认与供应商文档资料的重要性。
任何供应商都无法仅凭声明让制药安装项目达成GMP合规。供应商可提供符合GMP要求的平台、留有归档记录的设计管控、产品文档资料、确认支持以及技术证据,也可安排受过培训的服务人员,并提供项目专项支持。但是,受监管用户仍需证明整套系统在自身工艺和质量体系下适用于预期用途。
这一点往往是项目中产生误解的主要来源。用户会询问分析仪是否通过GMP认证,供应商出具的IQ/OQ文档资料是否充分,或者具备Part 11能力的应用软件包是否会自动使整个安装项目合规。这些问题可以理解,但存在认知偏差。GMP合规并非由供应商出具单一证书,而是设备、软件、规程、人员、数据和工艺应用层面共同受控且留有记录的状态。
供应商对所交付拉曼系统的设计、性能及文档资料负责。这通常包括产品规格参数、安装要求、操作限值、校准信息、软件文档和维护指南。视供应商和项目范围而定,还可提供确认支持文档,例如IQ/OQ资料包、再确认方案或电子记录/电子签名评估。
受监管用户仍需负责定义拉曼系统的预期用途,并确定所生成的数据在生产工艺中如何使用。这包括需求审批、产品质量风险评估、规程制定、人员培训、权限管理和偏差审批,以及在系统全生命周期内维持验证状态。
©Endress+Hauser
图2:拉曼光谱分析技术的GMP实施路径,从预期用途和风险评估到确认、验证支持和生命周期管理。
确认工作应与预期用途和系统风险相匹配。用于非GMP研发的拉曼系统,其文档资料要求不必和用于GMP工艺控制的拉曼系统一致。然而,在受监管的安装场景中,确认通常遵循生命周期逻辑,将需求、风险、设计、安装、操作、性能和持续控制联系起来。
入手点为用户需求规范(URS)。URS应描述拉曼系统需要实现的功能、哪些功能关系到 GMP、哪些接口重要、需要留存哪些数据、哪些人需要访问权限以及需要验证哪些性能指标。供应商文档资料可为此项工作提供支持,但URS应由用户负责、审核和批准。
随后由风险评估判定确认工作的合理投入程度。例如,仅用于展示趋势以辅助了解工艺状态的某项功能,其验证关键程度可能不同于用于在GMP过程中调节进料速率的模型输出。用于生成GMP记录的数据传输接口,可能比用于探索性分析的非关键导出功能需要更多关注。这种基于风险的方法使验证工作聚焦于患者安全、产品质量和数据完整性,而非低价值的测试。
- 安装确认(IQ):验证所交付的系统是否已到位、安装正确,并适合其运行环境。IQ内容包括分析仪标识验证、探头与光纤敷设、软件版本、关键设置参数、环境条件、公用工程、校准状态及相关文档资料。供应商可提供安装要求和IQ文档,并协助执行或支持这些活动。用户必须批准方案,评估偏差,并在自身质量体系内留存确认证据。
- 运行确认(OQ):验证系统功能是否符合预期。对于拉曼系统,OQ内容包括仪表基本操作、激光启用控制、光谱采集、探头通道选择、用户访问、审计跟踪、数据传输、模型加载、报警或诊断功能,以及报告或导出功能。供应商方案具备参考价值,但应结合用户的预期用途和现场规程进行审核。
- 性能确认(PQ):证实系统在实际过程、产品和应用场景下能够可靠运行。对于拉曼光谱分析技术,PQ高度贴合应用场景。供应商可协助测量策略制定、应用开发或故障排除,但工艺相关证据必须由制造商审批。PQ内容包括确认测量性能、模型输出、取样一致性和运行范围,以及数据审核方式在实际或代表性生产条件下是否适用。
确认工作并不会在系统上线时终止。GMP拉曼系统必须始终处于受控状态。软件、模型文件、探头设置、校准程序、网络接口、操作规程或预期用途一旦发生变更,都应通过变更控制进行评估。根据用户自身的规程和风险评估,可能需要进行定期审核、预防性维护、重新校准或再确认。
面对客户的这一实际问题,答案应当清晰明了:制造商需要提供什么?哪些工作须由我们自己完成?一般而言,设备供应商提供理解、安装、操作和维护拉曼系统所需的文档资料。视供应商、应用和项目范围而定,还可额外提供验证支持文档。
对于拉曼数据管理和软件相关产品,可提供IQ/OQ或再OQ文档、Part 11问卷、电子记录/电子签名评估以及其他验证支持资料。这些文档用于辅助客户开展确认和验证工作,但不能替代客户自身的GMP审批。若某份文档不属于标准交付项,文档页面应注明可根据产品配置和项目范围另行申请。
虽然设备供应商可以提供文档资料、技术专长和确认支持,但GMP合规的监管责任仍由制药商承担。供应商可以帮助用户了解系统功能、安装要求和可提供的确认文档,但供应商并不决定测量系统在特定制造过程中的使用方式。
定义预期用途、审批验证策略、管理变更控制、建立操作规程以及维持验证状态等工作仍由受监管用户负责。这一责任划分对于GMP实施至关重要,无论涉及何种具体技术或哪家供应商均同样适用。
在项目前期厘清这一边界,有助于建立合理的文档预期,提升确认与验证工作效率。
©Endress+Hauser
数据完整性对于任何GMP拉曼系统安装都至关重要,因为拉曼系统会生成数字记录。这些记录可能包括原始光谱、处理后的光谱、模型输出、诊断数据、审计跟踪、设置记录、报告和导出文件。若要在GMP相关活动中使用这些记录,用户必须能够证明其满足以下要求:可归属、清晰可读、同步生成、提供原始或真实副本、准确、完整、一致、持久保存且可按规程调取。
软件功能是必要条件,但并非充分条件。拉曼软件平台可支持用户管理、权限管控、审计跟踪、数据存储、数据传输和电子记录工作流。这些功能有助于用户构建合规的实施方法。然而,用户须对其进行正确配置与操作。用户账户、访问级别、密码规则、备份策略、归档策略、定期审核、SOP和培训均受用户自身的质量体系管控。
接口需要特别关注。当拉曼输出数据发送至DCS、SCADA、LIMS、历史数据库或PAT平台时,验证范围需要明确哪个系统作为记录系统、需要留存哪些数据、传输为自动还是手动模式、如何检测故障以及如何核对记录。若拉曼测量结果用于触发工艺操作,风险评估应同时考虑测量可靠性与数据传输可靠性。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
我们提供全套拉曼光谱分析测量系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
Rxn-46拉曼探头
经过适配与优化的拉曼接口,可与赛多利斯BioPAT® Spectro平台搭配使用
我们提供全套拉曼光谱分析系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
我们提供全套拉曼光谱分析测量系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
Certified Basic Modbus Technology
30.11.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Certified Basic HART Technology
15.03.2027
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。