数据中心冷却优化与基础设施效率提升,确保可靠运营
借助精准测量与系统级控制,数据中心冷却优化能够有效应对日益增长的热负荷,从而提升基础设施运行效率与能效、降低停机风险,并实现可靠、面向未来且可扩展的运营模式。
已阅读12分钟
简述
- 随着人工智能、机器学习以及高性能计算推动功率密度和热负荷持续攀升,数据中心冷却技术正快速发展。
- 当风冷技术达到极限时,混合冷却和液冷方案便成为确保高效散热及系统稳定运行的关键。
- 通过持续精确测量流量、温度、压力和冷却液质量(基于液体分析),运营商能够提升运行效率、降低风险并实现可扩展运营。
随着人工智能、机器学习和高性能计算(HPC)推动功率密度和发热量空前激增,数据中心冷却优化已成为一项战略重点
。与传统IT设施中的中央处理器(CPU)相比,由图形处理器(GPU)或张量处理器(TPU)驱动的现代工作负载的能耗要高出10倍,
且系统发热量大幅增加,使得冷却系统日益逼近其物理和运行能力极限。冷却能耗占到数据中心总能耗的40%,
这意味着冷却效率低下将直接影响运营成本、可持续发展目标和基础设施可扩展性。
随着热负荷的增加,容错空间也随之缩小。冷却性能即便出现微小偏差,也会导致局部过热、设备使用寿命缩短或意外停机。
因此,在预训练、测试时计算及推理计算周期内,冷却优化是保障数据中心基础设施可用性、提升能效并降低运营风险的关键。
©Adobe Stock/TechAnimationStock
冷却塔在混合冷却和液冷数据中心系统中实现高效散热。
在实际应用中,理想的数据中心冷却优化策略取决于工作负载密度、芯片要求、设施设计以及长期可扩展性目标。
传统风冷技术仍被广泛采用,特别是在低密度和混合密度机架环境中,以及那些能够利用较低环境温度进行自然冷却的地区。气流优化策略(例如热通道/冷通道封闭)通过减少气流再循环并增强热管理,进一步提升了冷却效率。行业数据表明,全球大多数数据中心仍运行在中等密度范围内,单机架功率通常在10kW至30kW之间,风冷在此范围内仍然行之有效
。
然而,随着AI、HPC以及基于TPU和GPU的工作负载的快速增长,功率密度和发热量正显著增加。因此,风冷技术的局限性日益凸显,包括能效降低以及难以应对集中热负荷。
为应对上述挑战,液冷系统正成为高密度数据中心运营的关键促成因素
。面向数据中心的主要液冷技术包括:
- 后门热交换器(RDHx)
- 芯片直接液冷(D2C)
- 适用于超高密度应用场景的浸没式液冷
相比风冷方案,数据中心液冷技术能够更直接、更高效地散热,从而支持机架密度更高的高性能计算环境,并显著提升热稳定性与温控能力。此外,液冷能耗更低,有助于降低整体运营成本。在某些情况下,芯片的散热需求已在推动这一技术转型,即便未采用全液冷方案,内外传热回路之间至少也会搭载混合冷却技术。
许多现代大型数据中心采用混合冷却架构来优化冷却性能。这些系统通常在机架端部署液冷,并结合使用向环境排热的干冷器,从而减少对中央冷水机组(用于将一次回路的液体冷却至符合入口温度要求的水平)的依赖。此举旨在提升能效、性能与基础设施可扩展性,以应对日益增长的需求。
在这些液冷或混合冷却系统中,冷却分配单元(CDU)发挥着关键作用。CDU负责管理一次和二次冷却回路之间的热传导,确保在动态负载条件下实现精准的温度控制、稳定的热条件以及高效的系统运行。敬请深入了解不同的数据中心冷却技术和架构。
与我们的专家讨论您面临的挑战
Endress+Hauser当地专家随时为您提供专业支持。
基于现场仪表的冷却优化:通过测量与控制关键参数确保性能和可靠性
©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
Endress+Hauser的测量技术助力数据中心提升冷却系统效率。
无论采用何种冷却技术,优化的关键在于能否在复杂且相互关联的系统中维持稳定的条件。高效冷却需要持续控制物理和化学参数,而这些参数直接影响热传导、电能利用率(PUE)、水资源利用率(WUE)以及系统可靠性。
这正是测量技术发挥关键作用的地方:精准、可靠且智能的现场仪表提供必要的监测数据,以便主动控制和稳定整个冷却回路中的各项参数。必须平衡介质流量,确保机架间热传导均匀一致;同时保持温度稳定,避免出现局部过热或过度冷却。压力监测有助于在性能受损前发现阻塞、泄漏、流量不平衡或水泵故障等问题。在液冷环境中,液体分析对于确保冷却液质量至关重要,因为污染物、腐蚀或结垢会降低热传导效率,并导致基础设施出现累积性损坏。
对这些变量进行精确可靠的测量,有助于及早发现低效环节和偏差,使运营商能够主动优化性能,而非被动应对故障。即使在严苛的工况条件下,工业级仪表也能确保高精度、长期稳定性和可靠运行。
对于大型数据中心,冷却与能效优化依托以下技术实现:
- 具备高级诊断功能的液体分析传感器
- 过程液体在线测量
- 用于实时控制的分析变送器
- 支持自动优化、预测性维护及数据分析的数字化集成方案
这些技术助力大型数据中心设施降低能耗、改善水质并延长设备使用寿命。敬请深入了解现场仪表和液体分析在液冷数据中心中的作用。
行业
先进的数据中心冷却架构结合了风冷、混合式冷却与液冷技术,既能有效应对不断增长的功率密度,也能确保运营的可靠性和可扩展性。
行业
在水冷和液冷数据中心,精确的液体分析以及压力、流量和温度测量有助于确保系统的正常运行时间、能效及安全运行。
行业
随着数据中心日益采用液冷技术支持AI和高密度工作负载,液体分析对于保护设备、优化能耗以及防止停机变得至关重要。
/
电力与能源:赋能未来
您为全球用户供应能源 —— 我们为各类电厂提供专业知识和应用技术,涵盖火电厂(煤、天然气和石油)、燃气轮机联合循环发电厂、垃圾发电厂、水电站和核电站。
安全高效的电力与能源运营,提供可靠性能
安全高效的电力与能源运营,确保为工业过程可靠供能、保护关键资产、显著缩短停机时间,并在严苛工况下提供稳定性能。
发电和能源基础设施的能效和性能优化
通过集成的测量、监测和洞察能力,优化发电和关键基础设施的能源使用和性能,从而构建更安全、更高效和更可靠的运营模式。
电力与能源行业创新
查看我们为您的工艺流程推出的最新产品
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。