安全高效的电力与能源运营,提供可靠性能
发电厂是日常生活和工业运营的支柱,为关键过程稳定供能的同时确保运营安全可靠。
概述
通过过程透明化和测量技术,打造安全高效且可靠的运营模式
过程透明度是安全、高效、高质量运营的基础
工业和能源运营商面临着与日俱增的压力,他们必须同时实现安全运营、高效率和稳定质量。在发电与关键能源基础设施领域,这些优先事项环环相扣。面对日益增长的需求、老化的资产以及不断提升的系统复杂性,过程透明度显得至关重要。可靠的测量结果以及可操作数据,是提升安全性、优化性能以及维持运营长期稳定的基础。
为什么安全、效率和质量必须统筹管理
安全、效率和质量往往被视为各自独立的优先事项,但它们却依赖同一基础。缺乏过程透明度会增加运营风险,导致不必要的能耗,并引入过程变异性。而精确的测量结果和可靠的数据有助于及早发现偏差、稳定过程并减少浪费。在工业环境中,过程与系统紧密相连,需要相应解决方案来确保运营绩效。
能源系统日益复杂,亟需综合优化
对于发电与关键能源基础设施运营商而言,这套综合性方案的重要性日益凸显。随着电气化和数字化程度的提高以及波动性的加剧,能源系统正在不断演变。面对不断增长的需求,确保供能安全性、可靠性和韧性变得更具挑战性。在此背景下,将过程透明度与可靠测量相结合,对于维持运营稳定、提升性能并增强长期韧性至关重要。
©Cultura Images RF/Strandperle
发电厂的作业环境本身就具备高风险,涉及高压系统、极端温度、燃料与化学品处理、老旧基础设施以及人为操作失误隐患。故障可能导致有毒介质泄漏、爆炸、设备损坏、人员受伤及违规,使运营商面临严重的安全威胁和高额的违规罚款。可靠的运行数据对于管控这些风险至关重要。
持续监测气体流量、烟气处理及危险物质处理等关键过程,确保运营商及早识别泄漏、过热或偏离运行限值等异常情况。这种早期检测有助于更快采取干预措施,提升运营稳定性、可靠性与安全性,同时预防重大事故、意外设备故障以及代价高昂的停机。
行业
通过升级仪表有效降低风险 —— 采取预防措施总是比电厂强制停机划算。 选择可靠性更高的系统,取代机械式仪表和陈旧技术。
行业
设计规划不当、无法预测的自然灾害和设备故障通常会导致水电厂出现水淹事件。查看我们的水电厂解决方案。
/
©Endress+Hauser
持续增长的能源需求和日益上涨的燃料成本迫使运营商优化发电及基础设施资产的运行效率。长期运行后,涡轮机、锅炉、余热回收系统和电网接口可能会因磨损、结垢以及运行条件不佳出现性能衰减,从而导致燃料消耗增加、能源产出降低以及传热性能下降。
通过监测流量、温度、压力、水质和燃料供给等关键参数,高精度测量仪表清晰呈现实际运行情况。这使得运营商能够识别低效问题,并采取有针对性的补救措施,例如优化燃料消耗、调整运行参数以及更有效地规划维护,最终稳定系统性能并提高投资回报。
行业
通过集成的测量、监测和洞察能力,优化发电和关键基础设施的能源使用和性能,从而构建更安全、更高效和更可靠的运营模式。
行业
精准测量与系统级控制有助于优化数据中心冷却系统,从而提升能效、降低停机风险并构建可靠可扩展的运营模式。
行业
先进的数据中心冷却架构结合了风冷、混合式冷却与液冷技术,既能有效应对不断增长的功率密度,也能确保运营的可靠性和可扩展性。
行业
在水冷和液冷数据中心,精确的液体分析以及压力、流量和温度测量有助于确保系统的正常运行时间、能效及安全运行。
行业
随着数据中心日益采用液冷技术支持AI和高密度工作负载,液体分析对于保护设备、优化能耗以及防止停机变得至关重要。
行业
蒸汽可实现能量传递,但蒸汽带水会损害汽轮机,影响机组安全运行。查看如何优化汽水循环系统的整体运营成本。
营商便利度
在过去十年里,工程师和专业技术人员的严重短缺已成为电厂稳定运行的风险。如何应对这一状况呢?
/
©Endress+Hauser
在能源转型的推动下,随着太阳能、风能等波动性能源的日益引入,过程波动性给发电行业带来了重大挑战。不稳定的运行条件不仅会加剧设备负荷和增加排放,还会对下游系统产生负面影响。这会导致燃料利用效率低下、合规风险和意外停机。
因此,保持稳定的工艺质量至关重要,尤其是对于蒸汽和燃料性能等关键成本驱动因素。通过持续监测蒸汽状态、流量稳定性、压力稳定性以及燃料成分等参数,运营商能够及早发现偏差。借助高精度仪表,可通过控制系统快速采取补救措施,从而稳定产出、保护设备并确保长期可靠运行。
Quality & Compliance
腐蚀和结垢对汽水取样系统的危害巨大。因此,您需要一个可靠的解决方案,保证电厂用水的水质。
行业
随着数据中心日益采用液冷技术支持AI和高密度工作负载,液体分析对于保护设备、优化能耗以及防止停机变得至关重要。
/
与我们的专家探讨您的挑战
Endress+Hauser当地专家随时为您提供专业支持。
©Endress+Hauser
随着能源行业向更灵活、分散化和互联化的系统转型,其复杂性也日益增加。为应对这一挑战,运营商正越来越多地采用远程监控、互联资产以及数据驱动运营模式。这些方法增强了分布式基础设施的可见性,使运营商能够更快响应不断变化的需求与运行条件。
从源头采集的测量数据通过高级分析转化为可行洞察,从而实现预测性维护、过程优化和更高水平的自动化。高质量数据至关重要,因为数字化系统的有效性取决于基础性测量结果的可靠性和精度。
©Endress+Hauser
测量在确保工业运营安全、高效和可靠方面发挥着重要作用。通过持续监测设备状态与过程变量,运营商可以及早发现泄漏、结垢、过热、工艺偏差等故障迹象,有助于从被动式维护向转变为预防性和预测性维护。这样可以减少意外停机、提高设备利用率并确保运营稳定。集成式测量与监测系统还可将数据采集融入日常运营,为满足环境、安全和认证要求提供有力支持。这有助于简化审计流程、支持监管报告并帮助运营商及早采取补救措施,从而降低罚款与运营中断风险。
仪表不仅是技术要求,更是实现卓越运营的战略驱动因素。即使在严苛工况下,工业级测量解决方案也能提供高精度、长期稳定性和可靠性能。它们为数据驱动型决策、过程优化与自动化奠定了基础。通过提高透明度和控制能力,测量仪表可帮助运营商在复杂工业系统中同步提升安全性、运行效率与质量稳定性。
营商便利度
在没有采用先进技术的前提下削减维护费用会带来巨大的潜在风险。正确安装我们的仪表,确保设备正常运行。
营商便利度
在过去十年里,工程师和专业技术人员的严重短缺已成为电厂稳定运行的风险。如何应对这一状况呢?
/
©Endress+Hauser
我们的承诺
Endress+Hauser如何助力实现更安全、更高效、更高质量的运营模式
Endress+Hauser提供测量仪表、数字化解决方案和应用专业知识,帮助工业和能源运营商提高可见性、控制能力和运营信心。在过程工业和关键基础设施领域,我们能够帮助客户:
- 提高关键过程变量的透明度
- 提升运行稳定性和能源效率
- 支持合规与质量目标
- 强化数据驱动优化的基础
- 在严苛工况下确保可靠性
电力与能源:赋能未来
您为全球用户供应能源 —— 我们为各类电厂提供专业知识和应用技术,涵盖火电厂(煤、天然气和石油)、燃气轮机联合循环发电厂、垃圾发电厂、水电站和核电站。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。