Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

过程自动化价值千金

Memosens数字式pH电极改进了Agnico Eagle的工艺过程

位于芬兰北部Kittilä的Agnico Eagle金矿是欧洲最大的原生黄金生产商。起初,Agnico Eagle对现有pH测量结果十分不满意。测量结果不准确,且仪表校准需要耗费大量时间和资源。 如今采用Endress+Hauser的Memosens技术后,他们信赖pH测量结果,并且缩短了校准时间,现场维修工时最多减少了90%。

芬兰北部的Kittilä金矿 ©Endress+Hauser

芬兰北部的Kittilä金矿。

结果

  • 校准时间和现场维修工时从每年2,200个工时降低至约每年240个工时。

  • 节省下来的时间和劳动力资源可用于更多的生产任务。

  • 使用Memosens技术和Liquiline仪表不再需要在苛刻工况下进行维护操作,提高了工作安全性。

  • 手动和在线测量均采用同一技术,测量结果更加值得信赖。

  • 昂贵的焦亚硫酸钠化学药剂使用量最多可以减小50%。

Reijo Mämmioja

采用Endress+Hauser的Memosens技术后,我们进行pH测量回路校准的维护工作量大大降低:能够从每年2,200个小时降低至每年240个小时。

Reijo Mämmioja, 高级仪表工程师
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Memosens技术能够在更加严格的限定范围内运行工艺过程,测量更加准确和可靠。

Jussi Roukanen, Metallurgist
Agnico Eagle

挑战

氰化物是分离过程中的主要化学药剂,具有剧毒性,在pH测量中有严格的可靠性和准确性要求。不准确或错误读数值会引起潜在危险。

Agnico Eagle不满意现有仪表的功能性和可靠性。不准确的pH测量结果降低了安全性和工艺过程的效率。

此外,仪表校准耗费了大量时间和资源。公司期望显著改善过程控制和测量。同时,还希望改进测量仪表的维护。

我们的解决方案

  • Memosens和Liquiline分析仪平台搭配使用,是迎接pH测量挑战的一种解决方案。Memosens传感器能够进行可靠测量,即使在极端条件和苛刻工况下。传感器和变送器间的非接触式数字信号十分可靠,不受任何外界因素的影响,例如:水汽。此外,仪表还具有预维护功能。

  • 正确校准是可靠测量和分析的基础。Memosens技术使得校准更加简便,不再需要在困难和危险区域中进行现场校准。

  • 使用便携的手持式仪表Liquiline To Go 保证测量数据的一致性:如今可以在手持式仪表中使用同在线过程测量相同的传感器技术。

  • Memobase Plus校准诊断和实验室测量软件是Memosens-Liquiline平台的完美补充。可以通过USB口连接计算机和Memosens传感器,允许用户实时访问状态和诊断信息。

  • 仪表的自动清洗功能提高了测量效率和人员满意度。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。