LNG的计量交接:最新超声波测量技术如何满足精度要求
很显然,LNG仍占据重要地位。了解超声波测量技术的最新进步如何提高计量交接精度、降低不确定性,并为整条LNG价值链的可靠交易提供支持。
Article
石油与天然气
24.02.2026
LNG在整条价值链会多次易手,包括公司内部交易、跨公司交易,甚至跨国交易。以最新的Q-Max级LNG运输船为例,其LNG容量高达26.6万m³,每艘船单次装载LNG的财务价值约为5000万欧元(基于2026年在欧洲能源交易所(EEX)交易的LNG的平均密度、热值和平均期货价格)。当从卖方转移到买方时,需要对LNG进行能量计量。如果存在0.1 %的测量不确定性,相当于每艘船在装卸过程中损失约5万欧元的LNG。这些不确定性无法彻底消除,但可以尽可能降低。
LNG的大规模交接是在全球范围内的大型公司之间进行的,因此买卖双方无需遵守任何地方或全球性法规。目前的计量方法并非采用全球通用标准,而是借鉴了其他碳氢化合物产品(例如石油、LPG等)的计量方法,并已纳入《GIIGNL计量交接手册》[3]等最佳实践指南中。前沿性计量方法考虑以下因素:
- 通过LNG运输船上的液位、温度和密度测量装置(LTD)进行LNG流量测量(体积/质量),其中LNG体积的测量不确定性为0.2...0.55%(k = 2),密度和温度的测量不确定性另加
- 通过气相色谱仪和蒸发器系统进行LNG品质测量(热值)(例如,[4]测量不确定性为0.04 %和0.07 %(k = 2))。
手册指出,所交接的LNG能量的总不确定性为0.5...0.7%(k = 2)。这个数字相当于每笔大额交易存在约+/-25万至35万欧元的财务不确定性。
对于两个被测变量(流量和品质),现有技术均可在良好的测量条件下输出足够的测量结果。然而,LNG还带来了一些额外挑战,使得在任何情况下都难以实现良好的测量条件。
为了在LNG运输船上获得精确的流量或体积读数,需要特别考虑并校正以下几点(以及其他因素):
- 不同船舶储罐的几何结构(储罐表),用于将液位读数转换为体积读数,并校正储罐内部装置和温度引起的几何结构变化。
- 由于船舶移动(横倾/纵倾)或由于储罐内部对流导致的LNG储罐移动。
- 储罐内LNG沸腾,导致液相和气相之间的相界模糊。
- LNG运输船上的储罐和码头储罐之间的空隙体积。
- 正确校准和铅封所有相关仪表,并由检验员进行检查,确认所有这些措施均有效且落实到位。
- 装载前后需预留足够的储罐沉降时间,以确保读数稳定;另一方面也需要快速完成LNG交接,以降低泊位占用费。
液化或再气化终端站中的品质测量:
通常情况下,流量测量仪表属于航运公司或船东,而品质测量仪表属于终端站(液化/再气化),这可能会在发生争议时带来额外的复杂性。
©Endress+Hauser
再气化终端站中的LNG进口交易计量(同样适用于液化终端中的LNG出口交易)
与储罐计量或称重(通过地磅)等静态测量方法相比,超声波流量计(UFM)和科里奥利质量流量计(MFM)都属于动态在线测量方法。下表列举了静态和动态LNG流量测量的基本概念、优势和挑战:
©Endress+Hauser
静态和动态LNG流量测量的基本概念、优势和挑战
从静态测量方法改为动态测量方法可解决下列挑战:
- 不同储罐的几何结构:船舶移动或储罐内的流体流动不会影响测量不确定性。
- 不再需要考虑LNG运输船(例如燃料气体)或相关装置(例如压缩机)内部的空隙体积或流体流动(LNG/BOG)。计量交接点上游属于卖方,下游属于买方。
- 需要检验员检查校准和铅封是否正确的仪表数量大幅减少,而且这些仪表彼此贴近安装。
- 仪表(流量和品质测量)可以完全归一方所有,理论上可以对整套装置进行主备仪表配置(一套撬装设备部署在船舶上,另一套撬装设备在终端站码头上)。
©Endress+Hauser
基于液体(LNG)和蒸发气(BOG)动态计量的LNG大流量计量交接撬装设备的基本仪表方案。
除此之外,UFM还为LNG大流量计量提供了以下优势:
- 适用于36 in或更大管径的管线。
- 无压损(压损会导致BOG/气穴)。
- 提供额外的过程诊断功能(例如声速),用于LNG品质监测。
- 几乎免维护,无漂移。
- 提供符合计量交接认证的UFM型号(例如OIML R117)。
FLOWSIC900流量计专为LNG测量焕新打造,融合了Endress+Hauser和SICK在天然气测量领域的多年专业经验。其通过计量交接认证,符合最新的OIML R117:2019标准,精度等级高达0.3,适用于“非水液体动态测量系统”。按照保守方法估算,如果使用UFM进行测量,系统不确定性可降至0.3%(符合OIML R117标准)。这表示体积测量不确定性降低了0.25 %(从0.55 %降至0.3 %),相当于每艘LNG运输船在装卸过程中面临的财务不确定性降低了约12.5万欧元。
尽管使用UFM能够带来精度优势,但人们对其适用性仍存在诸多顾虑。下一节将简短讨论这些问题。
在符合最新OIML R117:2019标准的计量型式认证过程中,Endress+Hauser与认证机构NMi合作,对仪表在低温LNG条件下的可靠性和测量不确定性进行专门测试。[5]
这包括在特制的低温测试台上进行特殊的传感器测试,确认能否在低温条件下获得稳定和准确的读数,以及在鹿特丹VSL LNG测试台上验证从校准流体(例如水或液态碳氢化合物)到目标流体LNG(低粘度,因此具备高雷诺数)的可转移性,量值可追溯至SI单位。[6]
下图中的校准结果展示了介质的可转移性,以及仪表线性度和向更高雷诺数工况外推的趋势,表明该方法可应用于LNG流量计。
©Endress+Hauser
测量结果符合OIML R117:2019标准的要求(雷诺数误差),精度等级高达0.3。
在过去,由于各种原因,LNG或油气行业通常不会迅速采用这项新技术。传统上,技术成为行业标准的步骤如下:首先,让技术变得可用;然后,制定全球、本地和公司标准;最后,使技术得以应用并成为行业标准。
虽然这样能够稳妥安全地利用新技术,但会在一定程度上阻碍创新。另一方面,并没有规定LNG交易必须遵循这些典型步骤。Endress+Hauser诚邀运营商和工程总承包商探讨哪种技术最契合当下和未来的LNG设施。
UFM技术通常可被视为无漂移问题,Endress+Hauser认为其LNG流量计在正常运行期间无需定期执行二次校准。因此,关键在于现场对流量计的信任度,以及如何证明这些测量结果的可靠性。截至本文发布时,市面上已有容量高达4500 m³/h的LNG检定装置,满足24 in.装卸管路的流量要求;当考虑检定数据外推时,甚至支持更大管径[7]。然而,检定过程中会遇到一些实际困难,例如将检定系统运输到流量计处(例如在码头上)、建立计量稳定性以及为检定系统建立正确的过程连接。
通常可以在水或油中执行二次校准,但需要将流量计从(可能)绝缘的管道中取出。从制造商的角度来看,最合适的方法是沿用目前天然气和石油计量领域的标准方法。这种方法采用两台设计不同的UFM(可能来自不同的供应商)组成主备仪表配置。备用流量计定期与主用流量计进行比较,主用流量计可以送去二次校准,而无需停止整条LNG管线的运行。换句话说,只要主用流量计和备用流量计的读数一致,操作员即可认定初始出厂校准仍然有效。
超声波流量计(例如质量流量计)是单相测量条件下的理想选择。通过采取合适的操作预防措施(例如预冷计量管线以及沿整条计量管线安装可靠的隔热材料),即可实现这些条件。
FLOWSIC900的设计能够显著减少进入测量区域的潜在热量,使仪表能够快速冷却。德国德累斯顿-罗森多夫赫尔姆霍兹中心(HZDR)进行的两相流测试表明,在气体体积分数(GVF)高达5%的情况下,仍能保证测量有效性。
过去曾阻碍UFM在LNG交接计量中广泛应用的挑战和顾虑现已基本解决 - 这项技术已经成熟。预计在不久的将来,UFM将在LNG设施中得到越来越广泛的应用。首先,它们将作为过程仪表安装在装卸管线上,用于LNG泵监测或LNG泄漏测量;其次,它们将作为液位计量的参考校验仪表,最终有望成为LNG交接计量的行业标准。全球标准将持续发展,并简化基于UFM或科里奥利流量计的LNG计量系统在从小规模到大规模LNG交易中的应用。最终,测量不确定性将进一步降低,使LNG运营商能够专注于可能持续存在的经济和政治不确定性。
- “2025年GIIGNL年度报告”,国际LNG进口商组织(GIIGNL),(2025),www.giignl.org/annual-report
- “2025年壳牌LNG展望”,壳牌,(2025),www.shell.com/what-we-do/oil-and-natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2025.html
- “计量交接手册”,GIIGNL,(2021),第6版
- “液化天然气 - LNG”,德国燃气与水工业协会,www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/liquefied-natural-gas-lng
- WINKLER, T., BODENDORFER, K., KLUPSCH, M., RACKOW, S., KADE, A., FRIEDRICH, S., WESER, R.和EHRLICH, A.,“113 用于表征超声波流量测量的低温测试装置”,2023年第17届德国国际低温工程会议和展览(2023年4月24日)。
- GUGOLE, F., SCHAKEL, M. D., DRUZHKOV, A.和BRUGMAN, M.,“评估替代流体校准方法,以估算可溯源液氢流量测量的不确定性”,《国际氢能杂志》(2024年6月21日)。
- “LNG服务用低温流量计检定装置”,流量管理设备,https://flowmd.com/application-specific-meter-provers/cryogenic-meter-provers-for-lng-service/
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
我们为用户提供全套超声波流量计产品。点击此处,了解产品详细信息。
Certified Basic Modbus Technology
30.11.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Certified Basic HART Technology
15.03.2027
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。