Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

实施冷却液质量监测,确保液冷数据中心可靠运行

随着数据中心日益采用液冷技术支持AI和高密度工作负载,连续监测冷却液质量对于保护设备、优化能耗以及防止停机变得至关重要。

工程师正在研究利用LiquilineCM444监测冷却液质量

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

引言

通过连续冷却液质量监测确保数据中心冷却性能

随着云计算、人工智能(AI)以及基于张量处理器(TPU)或图形处理器(GPU)的高强度工作负载的快速增长,数据中心的功率密度达到前所未有的水平。因此,运营商逐步从传统风冷转向液冷架构,例如芯片直接液冷(D2C)、后门热交换器(RDHx)和浸没式液冷。这些方案显著提升了散热效率,但也带来了新的运营风险。

大多数液冷数据中心采用水基冷却液,并添加乙二醇等成分以防止结冰和结垢。为确保系统可靠运行,冷却液必须保持化学性质稳定和清洁,且符合规定的限值要求。即便出现细微偏差也可能导致腐蚀、结垢、细菌滋生及传热效率下降,进而增加能耗或引发计划外停机。

在芯片直接液冷等高性能应用中,去离子水或超纯水因卓越的导热性能和低粘度特性备受青睐。然而,由于离子含量低,此类流体对污染物及材料相互作用高度敏感,从而增加了腐蚀和化学性质不稳定的风险。因此,想要维持系统性能,必须严格把控材料相容性,并连续监测各项关键参数(例如pH值、电导率及污染物浓度)。

连续监测冷却液质量并进行液体分析,能够提供必要的洞察力,从而确保数据中心可靠、高效且可持续运行。从一次散热系统到二次及机架级冷却回路,Endress+Hauser的工业级测量解决方案为运营商提供全方位支持。

工程师在数据中心进行液体分析监测 ©Endress+Hauser
洞察

在液冷应用中,冷却液直接影响系统的正常运行时间

随着数据中心逐渐从风冷转向液冷来支撑高密度AI和GPU工作负载,冷却液已成为关键热控链中的一环。液冷介质紧贴处理器吸收热量,再经由热交换器完成热量转移,这意味着冷却液的状态直接影响温度稳定性和运行可靠性。在此背景下,冷却液质量已不再是后台辅助考量因素,而是直接关系到正常运行时间、能效和资产保护的关键要素。

大型数据中心往往依赖互连的冷却撬装设备和中央公用设施枢纽。如果无法连续监测冷却液状态,能效损耗或污染问题会长期隐匿,直至出现温度偏差或触发警报时才会被发现。实时监测使运营商能够根据热负荷变化调整冷却性能,有效避免过度冷却造成的能源浪费,以及冷却不足带来的过热风险。

行业实践表明,有效的液冷监测主要关注少量关键指标:pH值反映化学稳定性,电导率用于监测冷却液成分变化,而浊度则指示流体的洁净度和颗粒物含量。这些参数共同构成了一个实用基准框架,用于评估冷却液状态,并确保冷却性能保持稳定且可预测。

Endress+Hauser针对冷却撬装设备推出了多参数液体分析解决方案。常见配置是将Liquiline CM444多参数控制器与Memosens数字式pH电极电导率传感器浊度传感器结合在一起,从而提供连续测量和可靠趋势分析,并无缝集成至数据中心监测系统。
单台变送器可同时监测三项参数,不仅降低了接线需求和空间占用,还提供继电器等附加输出,从而在简便的用户界面中进行功能扩展。在Heartbeat Technology心跳技术的支持下,内置诊断功能可提升系统可用性并延长正常运行时间。连续监测结合快速报警能力,有助于尽早发现偏差,从而支持主动式维护策略,避免被动的应急干预。

洞察

pH值监测有助于控制液冷回路中的腐蚀风险

pH值是评估冷却液化学性质的关键指标之一。在液冷数据中心中,冷却液会持续接触管道、热交换器、冷板和传感器。如果pH值偏离设定范围,腐蚀风险会显著增加,测量可靠性也会随时间推移下降。温度测量技术资料也指出,如果不对化学条件加以控制,冷却液可能导致传感器腐蚀或污染,进而降低测量精度和使用寿命。

腐蚀风险在大型分布式冷却系统中尤为突出,因为微小的化学成分失衡可能会蔓延至多个回路。通过连续监测pH值,系统可发出化学成分偏差预警,确保运营商在资产完整性受损或冷却效率下降前采取应对措施。随着数据中心的规模扩张和热安全裕度的进一步压缩,这一点显得尤为重要。

数字式pH测量技术也有助于提升维护效率。运营商不再仅仅依赖定期采样,而是能够跟踪pH值随时间的变化趋势,将参数偏差与运行事件关联起来,从而更精准地安排补救措施。这样可以减少不必要的冷却液更换,并确保系统长期稳定运行。

Endress+Hauser的Memosens数字式pH电极专为此类连续监测应用设计。Memosens CPS11E等pH电极以数字方式存储标定和过程参数,从而支持趋势分析与预测性维护理念。结合Liquiline CM444等多参数变送器,pH值测量便可成为更广泛的冷却液质量监测策略的组成部分,在保护资产的同时确保了冷却性能的可靠性。

/
洞察

电导率监测可提升冷却液控制和异常检测能力

电导率是一种快速稳定的测量指标,能够反映冷却液中溶解物质的含量。在采用冷冻水或水-乙二醇混合液的数据中心冷却系统中,电导率监测有助于检测冷却液成分变化,这可能预示着稀释、污染或意外混合等情况。此类变化会影响传热效率及系统的长期可靠性。

液冷系统具有高度复杂性与动态性。如果仅仅监测温度,则流量、热负荷及工况条件的变化可能会掩盖冷却液性能劣化的早期迹象。电导率监测提供了额外的洞察维度,使运营商能够及时识别异常,避免其演变为性能问题或导致能耗增加。

对电导率进行长期趋势分析,也有助于确保多个冷却撬装设备和设施之间的一致性。结合温度和流量数据,电导率监测可帮助运营商判断冷却性能波动是由过程条件变化引起,还是由冷却液质量问题所致。

Endress+Hauser通过Memosens CLS82E等数字式电导率传感器,为液冷数据中心的电导率监测提供支持。这些传感器与Liquiline CM444搭配使用,不仅提供实时测量能力,还能保证数据的数字连续性。此外,部分用于冷却应用的电磁流量计(例如PicomagProline Promag W 300)也能输出电导率测量值(作为附加变量),在不增加系统复杂性的前提下提升各测量点的价值。

/
洞察

浊度监测有助于保护传热效率

对于液冷数据中心,清洁的冷却液是确保传热稳定的关键。悬浮颗粒物、微生物或其他污染物会随时间不断积聚,从而增加过滤器负荷、形成结垢并降低冷却效率。关于数据中心冷却技术的白皮书指出,水质不佳和杂质会损坏部件、降低传热效率,并最终影响系统可靠性。

浊度监测可作为冷却回路中颗粒物浓度升高的早期预警指标。运营商无需等到过滤器堵塞或热交换器性能下降时才被动应对,而是可以利用浊度变化趋势及早发现洁净度问题,并采取针对性措施。这有助于确保系统运行更平稳,并降低计划外维护的风险。

小量程浊度测量对于现代数据中心尤为重要,因为即使是冷却性能的微小变化都可能对能耗和热稳定性产生显著影响。通过连续监测,运营商能够区分渐进式污染积聚与突发性事件,从而优化决策能力。

Endress+Hauser的Memosens CUS52D等数字式浊度传感器可实现可靠的小量程浊度测量。依托Liquiline CM444等多参数平台,浊度监测便可与pH值和电导率测量相结合,成为综合性冷却液质量策略的组成部分,从而确保冷却回路的清洁度与传热性能的稳定性。

/
洞察

流量测量将冷却液质量与实际冷却能力有效关联

想要了解实际冷却性能,必须结合流量条件评估冷却液质量。即使冷却液自身指标非常理想,但如果流量不稳定或不足,也无法有效散热。针对数据中心冷却系统的应用分析表明,现代数据中心在面临空间受限、冷却架构多样化以及安全要求严苛等多重挑战的同时,对精准流量监测的需求也在日益增长。

流量稳定性至关重要,因为流量扰动可能导致温度快速升高,并给冷却设备带来沉重负荷。此外,仪表选型不当引起的压损会增加泵能耗,从而降低整体能效。高精度、低压损的流量测量仪表能够同时满足热管理与能效提升目标。

通过将流量数据与温度和冷却液质量测量值相关联,运营商可更清晰地了解冷却能力和系统状况。这种全局洞察力有助于验证冷却回路是否达到了预期性能要求,并为制定明智的运营决策提供支持。

Endress+Hauser提供适用于数据中心冷却系统不同环节的电磁流量计。Picomag专为二次回路和狭小安装空间设计,出厂时默认关闭蓝牙功能,符合数据中心环境通常要求的严格运营与网络安全标准。Proline Promag W 300针对一次回路和大管径应用,支持高精度双向流量测量,不会产生压损,且无直管段长度要求。这些解决方案相辅相成,有助于将冷却液质量与实际冷却性能有效关联。

/
洞察

可靠的温度测量助力实现能效与PUE目标

温度是数据中心冷却系统中的首要控制变量。由于冷却系统占数据中心总能耗的比例高达40%,精准的温度测量对于提升电能利用率(PUE),以及将尽可能多的能源转化为有效算力输出至关重要。在液冷系统中,面对快速变化的热负荷和动态流体工况,运营商需要快速获取可靠的温度数据,确保设施运行稳定高效。

如果温度测量数据不稳定或存在滞后,可能导致过度冷却或冷却不足,进而降低能效并增加运营风险。传感器的安装位置与设计同样也很重要,如果冷却液不匹配应用需求,则可能会随时间推移对传感器材料造成影响。

高质量温度测量使运营商能够精细调节冷却控制、稳定热条件并优化电能利用率。温度数据结合流量与冷却液质量信息,可更全面地呈现冷却系统的运行状态。

Endress+Hauser提供种类齐全的工业温度计和变送器,为数据中心冷却系统中的温度测量提供全面支持。解决方案包括常规的热电阻或热电偶温度计(带或不带保护套管),以及iTHERM SurfaceLine TM611等非侵入式温度计(无需穿透管壁/容器壁)。这种独特的夹装式温度测量方案可显著降低污染风险,尤其适合设备调试阶段——即在无需长期使用过程连接的前提下,仍可额外获取有价值的测量数据;此外,该方案无需进行尾流频率计算,也无需在管道上预留开孔。TM611无需电子补偿(不同于其他表面或夹装式温度测量方案),因此不仅具备表面温度测量的优势,还提供媲美传统侵入式温度计的测量性能。这些方案能够在各种冷却架构下实现可靠温度监测。

降低数据中心冷却系统温度测量的复杂性

了解Endress+Hauser专为数据中心液冷系统设计的iTHERM SurfaceLine TM611

产品亮点

/
常见问题解答

关于液冷数据中心冷却液质量的关键问题

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

尾注