随时随地自由流量测量
智能技术在历史遗迹中的应用
Telsa公司需要测量进入“suone”高山引水灌溉渠的水流量。“suone”是Valais地区历史悠久的高山引水灌溉渠,受构造和安装位置的限制,流量监测非常困难。Endress+Hauser为Telsa公司提供解决方案,在集水池后精准测量并记录水流量,通过移动设备输出相关信息。
客户的收益
紧凑型监测面板,自带液位监控功能
基于专门开发的算法计算流量
通过网页版应用程序可视化Netilion IIoT工业物联网云生态系统记录的测量值
通过智能手机、平板电脑或个人电脑远程查询测量数据
客户的挑战
在瑞士Valais地区,“suonen”高山引水灌溉渠的历史可追溯到中世纪,至今仍在使用。过去,木构水渠沿岩峭壁铺设。现在,水先流入集水池,随后由敞口水泥管道输水。这种开放式结构导致最终用户很难正确测量水流量。Endress+Hauser为Telsa公司提供了可靠的监测解决方案,支持远程访问。
我们的解决方案
Endress+Hauser开发算法,基于液位高度,同时匹配敞口水泥输水管道的几何结构,测量水流量。数据通过无线通讯方式上传至Netilion IIoT工业物联网云生态系统。选择云技术解决方案,最终用户可以连续记录水流量,确定每年的总体水流量,方便日后比较。
项目实施
算法保存在Prosonic S变送器内置“液位/流量”数据转换表中。表格包含32对数值,当前液位高度与流量测量值逐一匹配(体积流量:l/s)。不仅如此,还可以记录累积流量(m3)。每间隔5分钟就会本地刷新保存测量值,每间隔1小时就会通过FieldEdge SGC200上传至Netilion IIoT工业物联网云生态系统。使用Netilion Value的基本网页版应用程序可以查看测量值,并进行相关评估计算。
相关产品
Endress+Hauser的解决方案:
Prosonic FDU90:超声波探头,连接变送器进行液位和流量测量
Prosonic FMU90:变送器,现场型外壳或DIN盘装外壳,最多连接2路超声波探头
边缘设备:FieldEdge SGC200将测量值上传至Netilion云生态系统
FieldPort SWA50:智能Bluetooth®蓝牙适配器,适用于所有HART现场设备
Netilion Value:数字化监测服务,支持随时随地测量值查询
联系信息
您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?