尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

经济型改造

无线温度监控,用于检测轴承是否损坏

每家公司都十分关注如何确保工艺流程以最佳状态运行。系统意外停机会导致昂贵的维修费用,并由此造成巨大的经济损失。Ilsenburger Grobblech GmbH公司通过记录轧锟轴承温度,并采用无线HART技术,优化工厂运行效率。

带无线HART设备的所有现场的简单集成 ©Endress+Hauser

导致如下后果

  • 检测摩擦轴承的任意损坏

  • 预维护干预

  • 保护昂贵的摩擦轴承

Ilsenburger Grobblech GmbH公司

Ilsenburger Grobblech GmbH公司通过记录轧锟轴承温度,并采用无线HART技术,优化工厂运行效率。


Ilsenburger Grobblech GmbH公司
©Endress+Hauser

客户挑战

Ilsenburger Grobblech公司中的四锟轧机包含两个工作锟和两个支撑锟,其中工作锟直接用于重塑钢坯,支撑锟将扎锟压力传输至工作锟。四锟轧机的最大轧制力为80,000千牛顿。锟颈轴承对于工况条件的要求十分苛刻。锟颈轴承位于上、下支撑锟的操作端和驱动端。这就是众所周知的Morgoil®摩擦轴承。

润滑回路保证Morgoil轴承充分润滑。需要在进口处和出口处监控回路温度。温差增大,意味着轴承内侧的摩擦增大,可能会导致损坏。但是,轧制机的常规环境条件很难实现温度传感器的牢固接线。

解决方案

使用带热保护套管和可更换铠装芯子的TR15热电阻温度计进行温度测量。在苛刻的工况条件下,已经经过数千次验证。每个温度传感器均带适配接头,确保符合无线HART标准的无线数据传输。受空间限制和可能的无线电通信限制,不建议在温度传感器上直接安装适配接头。

适配接头不仅可以进行数据传输,而且可以通过适配接头内置电池向连接的设备供电。

详细解决方案

每个适配接头均可作为变送器和接收器使用,确保即使无法进行直接无线通信。数据也可以传输至无线HART网关中。无线HART网关是无线HART网络的中央接入点,用于通信管理。网关自动分配网络中的通信路径和数据包对应时间。

因此,可以便捷地对测量点进行改造。通过Modbus RTU的网关,测量值显示在Memograph RSG40图形化显示记录仪中。也可以经过数据记录仪传输至下游控制系统中。全天候监测八个测量值。 超出设定阈值时,控制系统触发报警。

优势

此解决方案确保轻松安装和调试,检测摩擦轴承可能出现的任何损坏,在预测模式下可以实现预维护。此类摩擦轴承的安装和拆卸,以及由此导致的相关生产停机时间均十分昂贵。

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区