新一代音叉液位开关
延长了SIL功能性验证测试的间隔时间
Liquiphant FTL51音叉液位开关采用创新技术, 节省了大量的功能性验证测试时间和资源
瑞士CABB集团非常重视工厂安全。Endress+Hauser音叉限位开关技术成熟,因此公司决定选择我们的新一代音叉液位开关。新一代Liquiphant音叉采用同构冗余工作模式,能够在SIL3安全回路中可靠进行限位检测。仪表完全满足CABB集团设计的功能性验证测试要求,每隔三年执行一次完整SIL功能性验证测试,测试覆盖率(PTC)接近100%。

新一代Liquiphant FTL51音叉液位开关测量亚硫酰氯,满足SIL3安全等级要求。
客户的优势
缩短测量设备的停机间隔时间,就能减少整个工厂的停机时间。
避免频繁拆装测量设备能够有效降低系统失效发生几率。
设备遵循IEC 61508标准设计,可以直接安装在SIL安全回路中使用,无需用户执行任何其他测试。
客户的挑战
据CABB集团功能安全专家Michael Lemke介绍,现在越来越多的SIF回路(指定SIL等级的安全回路)在工厂中安装使用。因此,维护和测试工作量也会随之增加。然而,在维护工程师人数不变的前提下,预留的功能性验证测试的时长却越来越短,矛盾越来越突出。
Endress+Hauser的解决方案
Liquiphant音叉液位开关满足SIL3应用要求。工厂中安装有四个储罐,通过管道相互连通。被测介质为剧毒性的亚硫酰氯。因此,在遵照SIL指南执行仪表的完整功能性验证测试前,首先需要对现场操作人员进行全面人员安全防护,随后才能执行仪表拆卸操作。必须完全排空储罐,并彻底清洗。过去,每年都会拆除液位开关进行功能性验证测试。
使用Endress+Hauser的测量技术,工作量显著降低。新一代Liquiphant FTL51音叉液位开关安装在罐体上,采用1oo4架构和同构冗余工作模式。每个罐体上都安装有一台新型号的Liquiphant FTL51音叉液位开关。仪表都采用Heartbeat Technology心跳技术,均配备Bluetooth蓝牙接口。使用SmartBlue app执行液位开关自校验,无需中断过程。