尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

专业知识助力食品制造商合规生产

Yelo新热电联产电厂从咨询和计量服务中受益

项目开发商指定Endress+Hauser提供可再生热能激励计划(RHI)咨询服务。作为政府环保计划,RHI鼓励企业使用可再生能源供热系统,为其提供财政支持。Endress+Hauser掌握专业的热量计量知识,同时还为电厂提供热量计量、数据采集方案和软件产品服务。

Yelo工厂内的ORC装置

Yelo工厂内的ORC装置

热量计量

热量计量

客户的收益

  • 热计计量专家Endress+Hauser是生物质燃料热电联产电厂项目的理想合作伙伴。

  • Endress+Hauser洞悉监管法规要求,拥有齐全的测量仪表组合,提供专业的咨询服务,助力企业节约能源,降低成本,提升环保信誉,得到客户的一致认可和赞誉。

  • Yelo公司的运营总监Carlo Matos:“有了先进的能源用量报告系统,帮助我们更好地向股东和Ofgem汇报和解释,减轻了我们的压力。”

Yelo公司图标

“Endress+Hauser不仅洞悉Ofgem计量监管机构的具体要求,而且能够从技术层面理解我们的计划方案。”

Carlo Matos, 运营总监
Yelo

客户的挑战

在2016至2017年期间,生物质燃料热电联产(CHP)电厂建成投用,为Yelo在Warwickshire地区Stratford-upon-Avon附近的菜籽油加工厂提供生产能源。生物质热电联产电厂使用英国树木废弃物(“arbs”)作为燃料,Yelo工厂生产植物油和动物饲料,碳排放量非常低。使用大型设备压榨油菜籽是菜籽油加工的关键工艺,取代正己烷溶剂萃取法,进一步推动工厂环保生产。

我们的解决方案

热电联产电厂内安装有一台11.4 MW的生物质导热油加热器,为Turboden有机朗肯循环(ORC)装置供热。Endress+Hauser的Prowirl 200涡街流量计搭配RH33计量仪,测量热油的热量。ORC冷凝系统为工厂提供热水,安装Endress+Hauser的Promag 50电磁流量计和RH33计量仪测量热水的热量。

从ORC装置中流出的热油通过热回收蒸汽发生器,生成7 bar饱和蒸汽,送入生产过程。Prowirl涡街流量计和Promag电磁流量计搭配RH33计量仪计量热量。

RSG45数据管理仪计算热量

RSG45数据管理仪计算生物质锅炉在两种不同运行模式下的热量:其一是系统整套热电联产设备运行,另一种模式是ORC系统关闭,设备单独用作生物质热源。

提供RHI合规计量

Endress+Hauser能够为热电联产电厂提供RHI合规的计量仪表,还可以提供独立计量安排报告 (IRMA),RHI认证要求提供Ofgem报告。需要评估外部管路的所有热量损失、计量表和工厂布局示意图,确定合理的热量计费规则。

“我们的计量规则并不简单”

“我们的计量规则并不简单,Endress+Hauser不仅洞悉Ofgem计量监管机构的具体要求,而且能够从技术层面理解我们的计划方案。” Yelo公司的运营总监Carlo Matos说。

同Endress+Hauser正式签订服务合同

现在,由网关采集热量和电量计量数据,由云技术数据管理和报告平台负责进行数据处理。平台生成月报,提交给Ofgem机构,跟踪RO供电和RHI供热费用。Endress+Hauser首先帮助Yelo公司通过RHI认证,随后正式签订了服务合同,维护和检查计量表的性能,这是RHI法规的强制要求。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。