概述
2022年的一系列事件给能源市场带来了巨大冲击。液化天然气也一下子成为了德国的热点议题。位于威廉港的德国首座液化天然气接收站的烟气测量系统由SICK提供(现由Endress+Hauser负责营销)。
成果:
- 自2022年12月中旬起,德国启用本土首座液化天然气接收站,载体为停靠在威廉港的Höegh Esperanza号浮式装置。
- 就排放监测而言,必须针对这一特殊应用设计一套全新系统:除防爆专项要求外,由于船舶在港停泊时长超过十天,还须遵守德国联邦大型燃烧装置排放法规,而非国际海事组织的相关规范。
- 这篇文章最初在2023年4月27日发布于www.sick.com。自2025年1月1日起,Endress+Hauser开始在全球独家销售SICK的气体分析和流量测量技术。
自2022年12月中旬起,德国启用本土首座液化天然气接收站,载体为停靠在威廉港的Höegh Esperanza号浮式装置。其预计每年可向德国天然气管网输送约50亿立方米天然气,约占德国天然气需求的6%。德国联邦政府在短时间内部署了这套浮式储存再气化装置(FSRU),旨在快速降低德国对单一能源来源(尤其是俄罗斯天然气)的依赖。Höegh Esperanza号租期为十年,用于对运输船中在-163℃低温下液化的天然气进行再气化处理。FSRU上会产生蒸汽,用于加热液化天然气。待天然气恢复气态后,首先输送至气体计量站完成贸易计量,然后再输送给管网运营方。Höegh Esperanza号外输天然气的贸易计量环节采用Endress+Hauser设备,这一点并不令人意外。
客户需求:满足日趋严格法规下的排放合规要求
德国首个FSRU的特别之处在于,再气化过程产生的排放同样采用成熟可靠的SICK技术进行监测。Endress+Hauser SICK电力与能源行业经理Markus Haas解释道:“我们针对这项特殊应用开发了一套全新的技术系统,此前尚无同类方案。除防爆专项要求外,由于船舶在港停泊时长超过十天,还须遵守德国联邦大型燃烧装置排放法规,而非国际海事组织的相关规范。”
多方参与的复杂项目
该项目颇具挑战,一方面源于上述法规要求,另一方面涉及众多跨国参与方,涵盖造船厂、船东以及主管部门,还有分布在韩国、日本、挪威等地的SICK分支机构。SICK AG国际大客户与项目咨询负责人Anette Schultis表示:“这种跨国协作模式以及大量协调工作,使得整个项目呈现动态性和复杂性。”同时项目还面临巨大的进度压力。想必大家都清楚,受天然气供应复杂形势影响,各项工作必须快速推进。Schultis介绍:“这套系统于2022年投入使用。2022年10月,在Höegh Esperanza号停靠布雷斯特港期间,已完成法兰安装与其他前期准备工作。”
我们的解决方案:
SICK已与接收站运营方Uniper建立业务联系,为项目抢抓时机奠定基础。早在2016年,客户就首次咨询液化天然气接收站烟气排放监测设备的相关事宜。2019年,SICK联合锅炉厂商、发动机厂商及内部排放专家依据排放法规制定方案,规划FSRU上8个采样点位的监测工作。
2022年春季收到Uniper关于Höegh Esperanza号的项目询价时,这些方案发挥了优势,尽管该船的技术参数完全不同。Haas表示:“前期的准备工作、我们自身的专业能力,加上MCS200HW这款适配应用需求的产品,是我们按时交付整套方案的有力保障。”经过排放监测过渡期后,这套排放监测系统于2023年5月在Höegh Esperanza号上投入运行。
为绿色燃气做好准备
尽管Höegh Esperanza号在短时间内建立起了天然气供应体系,并且实施了清洁的排放控制手段,但从减缓气候变化的角度来看,液化天然气仍属于过渡型燃料。因此,项目需要保障FSRU未来可适配零碳能源生产场景,例如液态氨再气化工况。而项目团队在方案设计阶段已纳入这一考量。Haas表示:“后续如需用于氨气应用,系统仅需小幅改造即可。”
这一点尤为重要,使得Höegh Esperanza号的排放监测系统成为关键项目,对行业的后续发展方向具备参考价值,拥有广阔的应用潜力。
常见问题解答