尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

满足技术领先乳品公司项目要求的仪表

MILEI信赖Endress+Hauser的测量技术

MILEI 2.0新工厂位于Leutkirch,占地面积1.56万平方米,高效生产最高品质的产品。在这个大型项目中,Endress+Hauser提供了整套仪表,不仅满足标准应用要求,也能满足严格的卫生应用要求。

MILEI信赖Endress+Hauser的测量技术 ©MILEI
牛奶和乳清分离工艺中的膜过滤 ©MILEI

牛奶和乳清分离工艺中的膜过滤至关重要:使用Cerabar PMP55和iTHERM TM411监测压力和温度

结果

  • 超过2,500个测量点均能全天候可靠 地监测各类数值

  • 作为严格仪表标准化策略的一部分,设备种类缩减至少于50种

  • Endress+Hauser帮助Milei和设备制造商实现有效沟通,体现了自我价值

Gert Henke,德国Milei公司

在新系统中进行设备标准化工作量巨大。因此,我们决定全面采用Endress+Hauser测量技术。

Gert Henke, 工程主管
位于德国Leutkirch的MILEI公司

客户面临的挑战

MILEI新工厂面临的挑战包括更换整套系统技术、提高质量标准和制造新乳清和牛奶产品,与此同时还需要提升产能和生产效率。从一开始,MILEI就意识到,最严峻的挑战是在所有系统合作伙伴网络中实现测量技术和卫生标准的统一。因此,需要寻找能够应对上述挑战的有力合作伙伴。

我们的解决方案

Endress+Hauser早在设计阶段就参与了项目。我们是拥有丰富行业和应用知识的专业合作伙伴和整套解决方案的供应商,良好的声誉使得Milei将“仪表标准化”项目外包给Endress+Hauser。保证在严格卫生要求的场合中安装了正确的仪表,并尽可能为所有设备供应商提供标准测量技术。

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区