尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

LNG液化天然气:基地装置的计量交接

Rxn4拉曼光谱分析仪高精度测定LNG液化天然气组份

液化后的LNG液化天然气保存在LNG储罐中,通常通过LNG船运往分销市场。在从储罐到LNG船,或者从LNG船到接收站的计量交接过程中,单次运输的油品价值往往高达数百万美元。因此,液化天然气的提供方和接收方都要求得到精准的LNG交易量信息。

LNG装置 ©Endress+Hauser

优势

  • 测量低温液态LNG

  • 响应速度更快

  • 不会因为样品运输或汽化而导致分析延迟

  • 同汽化器或气相色谱分析系统相比,Btu输转不确定度至少降低10倍

  • 几乎不受LNG流量波动的影响,更准确地对更多货物进行能源测量

传统测量问题

传统气相色谱分析系统不可避免受到LNG样气的流量波动造成的部分汽化和预汽化的影响,因此人们必须小心安装分析仪系统,并合理制定维护计划,这样才能保证良好的绝缘性能,避免样气汽化装置和输气管路出现热点。同时,GIIGNL LNG计量手册明确指出LNG采样必须在LNG稳定流量点进行。

Rxn4拉曼光谱分析仪安装在LNG基地装置进行计量交接测量

Rxn4拉曼光谱分析仪搭配Rxn-41拉曼低温探头,高精度测量沃伯指数(WI)、总热值(GHV),以及LNG气体的各组份,同传统气相色谱汽化系统相比,不确定度至少降低10倍。

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区