Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

提升太空推进系统的精度

Protolaunch使用流量计测试用于宏伟太空任务的关键硬件

Protolaunch致力于为商业客户和国际航天机构提供专业的太空推进技术。Buckinghamshire(英国)公司开发了两款航天器用火箭发动机及配套部件,包括用于测试Rosalind Franklin火星着陆器的阀门。在地面测试中,Endress+Hauser的仪表用于检验推进系统及部件的性能。

Protolaunch在英国Westcott的设施中开展尖端推进测试

流量计用于火箭推进测试

Protolaunch在英国Westcott的设施中开展尖端推进测试

Protolaunch的推进系统HILBERT。

客户的收益

  • 通过地面测试,Protolaunch为其客户检测了预期的推进性能,助力航天器在太空中更经济地使用推进剂

  • 高性能流量计能够测量从水到氧气/氢气,甚至一氧化二氮等各类介质

  • 快速响应,精准测量结果

  • 借助实用工具选择并确定仪表规格,实现高效决策

  • Endress+Hauser提供可靠的专业支持

Protolaunch首席技术官JackCoghen-Brewster的照片

“Endress+Hauser的流量计性能卓越,我们与其团队互动愉快顺畅。”

Protolaunch首席技术官 Jack Coghen-Brewster, 博士
表示

客户的挑战

测量水、氧气/氢气或一氧化二氮的流量时,测量精度与响应时间至关重要。“我们的节流阀可在不到100毫秒内从全闭到全开,因此需要流量计尽可能快速地响应。”首席技术官Jack Coghen-Brewster博士表示。“衡量推进系统的另一个关键指标是比冲,我们可以把它理解为火箭的“百公里油耗”。能够精确测量推进剂输送速率至关重要。”

我们的解决方案

项目初期,Endress+Hauser受邀为一座水试台提供测量仪表,该试台用于在投入昂贵的真实推进剂之前,先行验证硬件可靠性。自那时起,Endress+Hauser流量计被广泛用于火箭发动机所需不同类型的介质测量。例如,Proline Promass E 300科里奥利质量流量计用于测量一氧化二氮推进剂输送系统中的质量流量,其他仪表则用于测量推进剂输送速率。

现场安装仪表

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。