Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Endress+Hauser流量拥有30年认证流量校准经验

早在1994年,Endress+Hauser流量的校准实验室就已经获得了ISO/IEC 17025认证。

发行日期: 21.01.2025

从那时起,流量计厂商不仅强化了自身的实力和核心竞争力,还巩固了领先的市场地位,始终为客户提供卓越的服务。

40多年以来,Endress+Hauser流量一直是流量测量领域的全球领导者之一。多学科融合是领导地位的强大基石,涵盖从产品研发到先进高效的生产线,致力于为用户提供创新的流量测量解决方案。校准是最重要的技术之一。确保每台流量计的计量性能均符合制造商的设计技术规范。

技术能力展示是体现校准实验室可信度的关键因素之一。国际标准化组织(ISO)制定并颁布全球公认的ISO/IEC 17025标准,引入了全面的框架体系。标准用于检查校准和测试实验室是否符合能力要求。

标准规定校准实验室必须满足的强制要求,形成了统一的质量标准。主要目标是保证校准实验室的技术能力,确保校准结果的可靠性。

实力与合作

1994年,Endress+Hauser流量首次通过ISO/IEC 17025认证。随后,瑞士Reinach和法国Cernay的流量生产厂一直拥有这一认证。这是来自两家生产厂的充满工作热情的专家小组不懈努力的成果。他们坚信,这只是认证征途的第一步。

认证过程还离不开与瑞士国家计量院(METAS)、德国国家计量院(PTB),以及瑞士当地认证服务局(SAS)的精诚合作。首次获得认证后,测量技术专家开始谱写长达30年的成功校准故事。 

随后,美国、印度、中国、巴西生产厂相继建立,并配套了校准装置。作为Endress+Hauser流量改进和标准化全球生产设施战略的一部分,所有流量校准实验室均获得ISO/IEC 17025认证一直是重点关注,目的是向客户证明我们的产品性能卓越和测量可信。

认证的优势

从提供校准服务的实验室角度出发,认证不仅是技术实力和统一服务能力的认可,还有助于克服全球贸易壁垒。

因为ISO/IEC 17025的合规性由各国认证机构监督和确认,此类机构通常也是国际实验室认可合作组织(ILAC)的成员单位。大多数机构都签署了ILAC互认协议(ILAC MRA),这是ISO/IEC 17025认证最重要的一大优势:颁发的校准证书具有国际认可度和可比性。

认证校准装置遍布40多个国家

Endress+Hauser集团全球校准网络拥有近90台固定校准装置和50多台移动流量校准装置,遍布全球40多个国家的生产中心和销售中心。

所有校准实验室均通过各国认证机构的ISO/IEC 17025认证,比如巴西的INMETRO、美国的A2LA、德国的DAkkS、印度的NABL、中国的CNAS。认证涵盖流量、密度测量,部分情况下还包括温度和压力测量。

其中,移动流量校准装置起着至关重要的作用。优势明显,能够为客户提供及时快速响应,在仪表的整个生命周期内提供可靠的支持服务。因此,以尽可能小的不确定度优化改进现场校准是Endress+Hauser流量校准服务的战略愿景的内容之一。 

数字化与未来

今天,不仅需要满足ISO/IEC 17025标准的要求,同时还要规划优化校准流程、提高可持续性、推进数字化进程等关键目标任务。定期再认证为Endress+Hauser流量带来了宝贵机会,以充分展示校准服务的卓越性能。

公司不断扩充测量参数,降低校准测量的不确定度,简化溯源至SI国家标准,力争扩大ISO/IEC 17025的认证范围。

此外,数字校准证书(DCC)的实施、包括直接机器可读信息在内的校准结果管理新方法以及其他数字化工作也符合 ISO/IEC 17025 标准。客户需要满足严格的质量体系要求,其中每台测量设备的可溯源性和认证校准是强制性要求,推动了认证校准需求的持续增长。

为此,Endress+Hauser流量重新郑重承诺提供卓越校准服务,ISO/IEC 17025认证框架仍然是保证质量水平的关键所在。

下载

    EH_2025-01-21_Calibration.zip

新闻列表

通过邮箱直接接收下一条新闻稿和新闻。订阅Endress+Hauser新闻列表,时刻关注最新动态。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

联系方式