Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

MES与DCS如何塑造过程行业的网络安全格局

制造执行系统(MES)和分布式控制系统(DCS)为您的自动化举措提供量身定制的管控方案,与实时分析功能集成后,可助您实现更高效率、精度与韧性。

人员在加工厂中控室查看多个屏幕

随着过程行业数字化进程不断推进,信息技术(IT)与运营技术(OT)应用产生的数据流日益激增。如何安全利用这些数据,优化工厂性能与生产效率?

利用这些数据,需要在高层级的企业资源规划系统(ERP) - 即IT层,与单个资产及其直接控制系统 - 即OT层之间搭建数字桥梁。制造执行系统(MES)和分布式控制系统(DCS)正是这座桥梁,作为综合性软件系统,可利用数据实现生产过程的实时监控、跟踪、记录乃至控制。

过去,过程自动化旨在确保工厂正常运转。如今,则要求在系统、人员与网络协同下,以最高标准精准执行生产。通过促进数据无缝流动,MES和DCS在生成高质量洞察方面发挥着不可或缺的作用,助力实现数据驱动型决策,打造高度自动化、灵活且高效的生产过程。

开启智能制造:PLC、DCS与MES的核心作用

信任是流程工业自动化中至关重要却常被低估的要素:我们要确信:指令准确无误,参数始终如一,数据精准可靠,记录如实反映现实。

智能制造与过程自动化均依赖可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)以及在特定行业和应用场景下的制造执行系统(MES)之间的协同运作。三者各司其职:

  • PLC负责将高速自动化任务直接分配至资产。
  • DCS支持集成化过程控制、操作员监控与稳定连续运行。
  • MES负责规范作业流程、实现可追溯性,并支持配方或批次生产。

这些系统共同推动了从单纯“确保工厂正常运转”向“以最高标准正确执行生产”的转变。然而,若无可靠数据,这些系统便无法发挥其全部价值,也无法为操作员提供高质量洞察。系统生成的洞察质量,直接取决于从工厂现场设备各个资产和传感器中采集的数据质量。

过程自动化下一轮演进将更进一步:将智能现场设备、控制系统、分析工具及云环境紧密集成到统一的协同生态系统中,即信息物理系统(CPS)。通过构建物理过程的数字孪生体,CPS确保输入MES与DCS的实时数据不仅精准,更富含详细场景信息,从而实现更智能的决策、预测性操作与更高程度的自主运行。随着工厂互联程度日益加深,CPS提供了安全、数据驱动型核心架构,为提升运营可靠性、效率以及面向未来的智能制造奠定坚实基础。

制造执行系统(MES)与分布式控制系统(DCS):执行的核心架构

制造执行系统(MES)与分布式控制系统(DCS)构成了数字化运营中的执行层。它们处于计划、控制与人工操作的交汇点,也就是数据从信息性转化为操作性的关键节点。无论工厂采用MES还是DCS,生产执行的流程化、互联化与软件定义程度越高,系统就越脆弱,越易遭受网络威胁。

这类系统位于工厂IT与OT融合点,成为了潜在网络攻击的重点目标,单次入侵就可能导致生产中断,或影响合规性与安全性。因此,通过安全认证、网络分段与持续监测保护这一数字核心架构,对提升互联工厂的系统韧性、确保数据与信息完整性至关重要。

人员站在Endress+Hauser设备展示墙前查看手操器 ©Endress+Hauser

推动过程行业实现卓越运营

制造执行系统(MES)与分布式控制系统(DCS)在推动数字化转型方面发挥着关键作用。虽然两者均能有效实现自动化,但不同行业需求存在差异,可能更倾向于其中某一种系统。MES侧重于质量控制、可追溯性和配方管理,而DCS则更关注物理设备的控制以及过程稳定性与可靠性。

最终目标是创建可推动数字化并实现卓越运营的系统。要实现这一目标,这些系统必须依赖数字化资产及其生成的数据。因此,投资高质量测量设备并为系统提供可靠数据,对于实现智能制造、确保精准控制与可靠性至关重要。

利用实时数据分析实现效率最大化

得益于数字设备的普及,工厂操作员能够获取实时数据和分析工具,实现前所未有的运营效率。持续采集并分析现场仪表数据,可实时掌握过程运行状态,及时识别低效环节。MES或DCS等执行系统则作为运营枢纽,负责处理数据并为工厂操作员提供数据背景信息。

边缘计算与云集成引入过程行业,进一步释放了这些系统的潜力。边缘计算在数据源附近处理数据,确保质量检查和预测性警报等关键任务的低延迟与运营可用性;而云互联则整合跨厂区数据,支持高级分析和企业级全局可视性,从而扩展系统能力。两者共同构成混合模型,既支持即时的运营控制,也支持长期过程优化。

随着生产执行向数字化、互联化、软件定义化转型,对安全互联的依赖度与日俱增,安全防护已成为关键关注点。

守护数字工厂,增强网络韧性

随着生产执行向数字化、互联化、软件定义化转型,一个不可回避的问题随之而来:如何保护决定实际生产流程的系统?

尾注

进一步了解数字化