Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过自动原材料验证确保聚合物工厂安全

在线过程分析可在卸载之前和之中验证进货化学品,减少人为错误,并使工厂能够将自动报警和控制直接部署到合成聚合物生产流程中。

在Melamin工厂卸载区,操作员穿着黄色工作服,右侧为储罐
引言

聚合物工厂风险的源头:化学品卸载

在聚合物生产中,最高的安全性和稳定性风险往往在生产启动前就已经存在。化工物流(尤其是卡车装卸)是外部供应链和内部工厂运营之间最关键的交接点。

行业数据显示,大多数与运输相关的化学品事故发生在装卸环节,而非运输途中,沟通不畅、程序漏洞或人工验证失误等人为因素则是造成事故的主要原因。

一旦不正确或不相容的化学品进入交接点,后果往往是不可逆的:

  • 储罐污染
  • 不相容物质混合带来危险隐患
  • 下游聚合反应的稳定性受到破坏
洞察

为什么必须系统性执行原材料验证

聚合工艺对原材料的特征和纯度高度敏感。单体结构、溶剂特性或抑制剂存在方面的偏差会影响工艺安全性和产品稳定性。

传统安全措施(例如文件检查、标签标注或单点取样)严重依赖人工操作和滞后的实验室确认。在线自动验证消除了这种依赖性,既能减轻实验室工作负担,又能在操作过程中即时、可预测地完成卸货和放行决策。

在线测量在操作中具备以下优势:

  • 在交接开始前确认化学品的正确性
  • 防止不相容或意外混合
  • 通过验证原材料确保下游聚合工艺稳定
  • 显著减少人工取样,降低操作员暴露风险

在线拉曼光谱分析学结合自动阀门控制和联锁装置,将卸载从人工决策点转变为系统控制的操作。

措施

自动验证如何改变卸载工作流程

在过去,操作员会执行以下操作:

  • 取样
  • 将样品送到实验室
  • 等待放行后再卸货

借助拉曼光谱监测,现在可以在物料流动过程中连续实时地进行验证。

实际工作流程的变化如下:

  • 只有在确认特征后才能进行交接
  • 一旦检测到不匹配,自动联锁装置会阻止卸载
  • 进行连续验证,检测卸载过程中的成分变化
  • 决策由控制逻辑执行,而非基于操作员判断
  • 降低对实验室晚班放行或人工干预的依赖,实现更可预测的卸载窗口和更轻松的轮班
化工厂中的卡车装载站 ©Endress+Hauser

卸载口的工程安全体系

在聚合物生产中,卸载和物料移交阶段往往是安全和工艺稳定性风险较高的阶段。通过在卸料之前和之中实现原材料特征可视化,在线拉曼光谱验证将控制模式从程序化检查转变为由系统执行安全措施。

只有在连续确认物料正确的情况下才能进行交接;一旦出现不匹配,则立即阻止交接。这种方案在高风险时刻无需依赖人工判断,可防止错误或不相容的物料进入工艺过程,并提供可审计的凭证,证明安全保障是通过设计而非程序来实现的。

可衡量的价值

技术实践:在决策现场实施验证

在线拉曼光谱分析技术可从卸载开始到结束全程验证化学品特征。测量过程连续、自动归一化,无需考虑暴露场所环境,因此能够根据聚合物和树脂生产中所用的溶剂化学成分,对各类溶剂进行可靠区分。

验证在卸载点进行,所作决策能够直接杜绝安全隐患——这样无需依赖滞后的实验室确认,缩短了卸载时间,同时提高了停泊点利用率和物流效率。

聚合物制造商可在自身运营中展示的优势

通过在卸载环节进行自动原材料验证,聚合物制造商可以展示以下优势:

  • 杜绝物料错装事件
  • 无需等待实验室放行,卸载速度更快
  • 减少危险化学品的处理和接触
  • 在整个卸载过程中连续确认溶剂一致性
  • 创建进料正确的可审计数字记录
  • 进货检查更快、更可预测,无需依赖实验室
  • 通过立即卸载授权减少卡车等待时间
  • 通过实时验证实现更稳定的班次安排,减少下午长时间在岗的需求

这些成果在日常运营中是显而易见的,并且符合行业关于在化学品物流中降低人为因素风险的建议。

图示为在卡车装载过程中使用拉曼光谱分析系统,确保安全精准地进行溶剂在线输送 ©Endress+Hauser
图示为在卡车装载过程中使用拉曼光谱分析系统,确保安全精准地进行溶剂在线输送
案例研究

卸载时的操作确定性:Melamin如何实现自动识别

Melamin采用在线拉曼光谱分析技术,在卡车卸载过程中验证每一种进货溶剂。完成特征确认后即驱动自动阀门路由和联锁装置,确保只有正确的化学品被输送至正确的储罐。

这种方法使用连续在线验证取代了离线取样和人工放行,可在卸载过程中检测任何成分偏差。阅读完整案例研究,了解更多信息。

Melamin技术经理Igor Mihelič博士

“感谢两支团队各展专长和倾力贡献,我们现在能够使用Endress+Hauser的全套仪表设备,这对维持我们工厂的正常运转至关重要。”

Igor Mihelič博士, 技术经理, Melamin
我们的专长

为什么选择Endress+Hauser?

Endress+Hauser致力于帮助聚合物和化学品制造商在化工物流和生产过程中构建工程安全体系。我们的解决方案将过程分析技术直接集成到安全攸关工作流程中,在物料交接这一高风险环节加强过程控制。

  • 擅长应对聚合物、树脂和弹性体生产领域
  • 针对危险、安全攸关型过程提供可靠的仪表产品
  • 将自动物料验证植入工厂流程
  • 广泛的全球服务网络,以及强大的本地技术支持
运营部署

更及时、更清晰的化学信息能否改善您的过程决策?

请查看资深团队列举的一系列关键问题,它们能帮助评估拉曼光谱分析技术能否显著改善工艺过程的决策时效和运营结果。

产品亮点

探索我们的拉曼光谱系统

/
常见问题解答

您需要知道的一切

后续步骤

联系我们

与我们的化工行业专家探讨您的过程挑战。我们随时为您提供支持。

尾注

更多相关内容