Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

优化合成橡胶生产,确保每批次均合格

拉曼光谱分析学提供聚合动力学和微观结构的实时信息,有助于更早采取控制措施,从而提高收率、增强一致性并缩短合成橡胶生产周期。

化学聚合物合成橡胶工厂图片
引言

合成橡胶聚合工艺的哪些环节会出现性能损失

溶液型丁苯橡胶(SSBR)和乳液型丁苯橡胶(ESBR)生产中,收率、一致性和生产率的最大损失发生在批次内部,此时反应动力学和微观结构演变无法实时呈现。缺乏这一信息,就错过了提前采取控制措施的机会,也无法在批次仍在运行时尽早验证反应终点,从而延误了原本可以提高时空收率和反应器有效产能的决策。诸如终点检测或纠正性调整等关键决策,通常会因为离线取样和实验室周转时间而被推迟。这种情况不仅影响质量,还会在反应有效达到最佳终点后消耗宝贵的反应器时间,限制反应器每年可以生产的批次数量。

由于合成橡胶的关键特性是在聚合过程中形成的,错过的反应窗口不可逆转。大多数橡胶生产采用速止剂避免过度聚合,即在达到最佳转化率之前就停止反应。这会导致无法达到产品转化目标,批次间变异性加剧,并且需要成本高昂的汽提和回收过程。最终结果是物料降级或不合格,从而直接降低反应器利用率、产能和运营利润。

洞察

在线拉曼光谱分析技术揭示了哪些信息

在线拉曼光谱分析技术将化学智能直接植入合成橡胶反应器内部的反应区,并实现精确终点监测,从而达到门尼粘度和转化率目标。批次运行过程中,拉曼探头在真实的温度和压力条件下测量反应物料本身的化学成份。这样即可在聚合物链的形成位置进行反应动力学和微观结构演变的连续原位监测,而不是通过滞后或外部取样推断反应行为。

实时拉曼光谱监测能够揭示以下信息:

  • 单体消耗(丁二烯和苯乙烯)
  • 整个批次的反应动力学
  • 微观结构演变(顺式、反式、乙烯基、苯乙烯基)
  • 影响玻璃化转变温度(Tg)的异构体分布
  • 早期聚合物嵌段形成和团聚风险

因为测量是在线进行的,因此可以观察到反应行为的演变过程,而不是从滞后的实验室数据中重现反应行为。

措施

反应可视化如何改变操作决策

由于这种洞察是在反应器内部的批次过程中产生的,操作员不再依赖间隔数小时采集的实验室样品推断反应行为。

当反应动力学和微观结构在批次过程中连续可见时,操作控制将从被动响应转变为主动预防。操作员无需等待了解已经发生的事情;他们可以在批次演变过程中进行干预,防止偏差扩散。

拉曼光谱信息有助于采取以下措施:

  • 更可靠地判断反应终点
  • 微观结构出现偏差时,立即调整进料或反应条件
  • 在批次过程中实时做出反应是否继续的决策
  • 对于是否需要促进停滞反应(例如添加引发剂或单体)提供决策级洞察
  • 无需从高温高压反应器中人工采集危险物质样品

数据驱动的终点调用不仅仅是一种控制改进;更是一种产能杠杆。当终点得到实时验证时,一旦达到目标转化率和微观结构,即可终止批次过程,而无需等待实验室确认。每避免一小时不必要的反应时间,即可直接转化为更高的时空产率,并在相同反应器体积下提高年产能。其价值不在于生成更多数据,而在于反应行为发生变化时能够提供决策级可见性

制造业化学反应器的图片 ©Endress+Hauser

橡胶反应器内部的批次控制优化

在合成聚合物生产过程中,批次质量和生产率在反应过程中最易受到威胁。通过连续显现反应器内部的单体转化率和微观结构演变,在线拉曼光谱监测将控制模式从滞后的实验室确认转变为实时批次级洞察。在批次仍在运行时检测终点,从而根据实际反应状态而非延迟的实验室结果建立更早、更可靠的终止点。在不合格材料产生之前采取补救措施,并在反应过程中而非反应之后实施决策。

这使得批量周期更可预测、性能控制更严谨且反应器有效处理量更高,从而通过设计而非批次后校正来降低成本并提高时空收率。

可衡量的价值

从反应洞察到可衡量的生产影响

在SSBR和ESBR聚合反应中,决策延迟会直接导致采用速止剂策略、延长批次暂停时间、延长循环时间、增加变异性并造成收率损失。通过更精确检测终点并持续跟踪微观结构,在线拉曼光谱监测可在缩短批次持续时间的同时提高一致性。

生产商可在日常运营中展现以下优势:

  • 更早进行终点检测和批次发行
  • 降低批次间的变异性
  • 在不影响性能控制的前提下提高收率
  • 通过缩短循环时间提高反应器利用率
  • 无需人工萃取取样,提高操作安全性

这些成果在批次过程中即可实现,无需进行后处理校正。

实际上,更早验证批次终止意味着每个反应器每年的可销售吨数更多,从而将工艺洞察转化为切实的经济回报。

如何在工业合成橡胶工厂中实现这一价值

在线拉曼光谱分析技术的部署方法:

  • ATEX防爆拉曼光谱分析仪,搭配浸入式或旁路式探头
  • 高温高压工况下连续测量
  • 气相色谱(GC)和核磁共振(NMR)验证的实时光谱模型
  • 实验室到中试再到生产分阶段采用,保留模型和工艺知识

拉曼光谱分析技术旨在补强(并非取代)现有控制系统,因为它能将以往不可见的反应变量用于批次运行过程中的控制和优化。

在合成橡胶聚合应用中久经验证

在线拉曼监测技术已在合成橡胶工艺领域应用数十年,包括丁二烯橡胶和丁腈橡胶。支持实时测量单体转化率和微观结构,使得新牌号从实验室到生产线的转移更加快捷,对玻璃化转变温度(Tg)等关键特性的控制更加稳定,并且无需从危险工段中人工取样,操作安全性得以提升。

运营部署

拉曼光谱分析技术适合您的工艺过程吗?

敬请查阅应用就绪度指南和快速自测清单,以评估拉曼光谱分析技术在您的化学工艺中的潜在价值。

产品亮点

探索我们的拉曼光谱分析系统

/
我们的专长

为什么选择Endress+Hauser?

Endress+Hauser通过将过程分析技术(PAT)直接植入聚合工艺流程,帮助合成橡胶生产商打造可预测、高性能的批次生产过程

  • 擅长聚合和弹性体化学领域
  • 坚固耐用的拉曼系统,适用于防爆危险区
  • 强大的应用工程能力和长期伙伴关系
  • 广泛的全球服务网络,以及强大的本地技术支持

从开发到大规模生产,我们帮助确保每个批次都在关键时刻得到有效管控

常见问题解答

您需要知道的一切

后续步骤

联系我们

与我们的化工行业专家探讨您的过程挑战。我们随时为您提供支持。

尾注

更多相关内容