工业物联网如何改变您的日常生活?
通过工业物联网提高运营效率
Article
05.01.2026
简述
在第一次工业革命期间,蒸汽动力与机械化进程推动了机械工程的发展。 第二次工业革命引入了电力和工厂系统,重塑了运营与电气工程领域。 第三次工业革命带来了计算机和数据,推动了自动化进程,减少了对人工干预的依赖性。 现在,工业物联网(IIoT)对运营的方方面面都提出了挑战,使我们不得不突破线性增效思维。 数据量已增长至惊人的程度,还催生了新的复杂性。
在整个业务流程中集成计算机与系统,实现高级分析,为采取前瞻性与实时举措提供支持。为了紧跟瞬息万变的节奏,各行各业必须通过工业物联网实现流程现代化。
当然,制造业或过程工业等行业的转型绝非易事。每一次技术转型都会带来挑战。因此,组织必须学会使用新工具、洞察和方法。
员工、团队和管理人员常常受到海量数据的困扰。如果无法解读并利用这些信息,它们就毫无价值。那么该如何管理这些信息呢?
请与您的团队共同思考以下核心问题:
我们究竟想要改进哪些方面? 实现改进需要哪些数据? 如何确保在需要时能够获取数据? 如何有效解读与呈现数据? 如何在确保数据安全的同时,让授权用户能够访问这些数据?
当数据转化为见解,并通过见解驱动行动时,整个流程便能实现无缝优化。工业物联网生态系统具备按需扩展的灵活性。
©Endress+Hauser
乳制品生产流程:放牧 > 收集 > 分离 > 巴氏杀菌 > 包装
在牛奶生产过程中,巴氏杀菌通常是最关键且最严格的工序。它能将有害细菌减少至可接受水平,确保产品安全和质量。此过程需要精准控制温度和时间,以满足监管标准并确保营养不流失。任何偏差都会危及产品安全、造成浪费并增加成本。
因此,获取精准的巴氏杀菌参数信息对于推动改进和优化效率至关重要。集成工业物联网生态系统,工厂可以持续监测特定参数、自动采集数据并实现准实时分析。这不仅可以提高合规性和产品质量,还能提高工厂可用性、尽可能减少浪费并支持预测性维护。
巴氏杀菌法能够减少乳制品中的活菌数量,从而达到预防疾病的目的。在连续式巴氏杀菌系统中,牛奶从储罐流经用于调节温度的薄板。在所需时间内确保适宜温度至关重要。
如果牛奶不符合这些条件,系统会将其送回重新加工。也就是说,乳品厂需要各类产品的精准温度和时间数据。另外,这些数据还有助于减少浪费,并控制各种乳制品中的蛋白质、脂肪和水分含量等参数。
在我们的应用案例中,工业物联网服务如何为维护技术人员和生产经理提供支持?通过提供对运营数据的实时访问,工业物联网能够简化任务并增强决策能力。
对于维护技术人员而言,工业物联网可以简化以下日常职责:
检查、维护、修理和更换零件及设备,以确保高性能 优化生产计划,合理安排人员、库存和资源 遵守食品和饮料标准及法规,包括HACCP和GMP 通过预测性见解减少资源浪费 自动生成和归档文档 高效协调并指导团队活动 对于生产经理而言,工业物联网通过以下方式实现更理想的控制与优化:
通过数据驱动型调整提高产出 近乎实时地监控技术操作 有效管控成本和管理财务资源 通过可行见解使员工保持高绩效 始终恪守质量控制标准 识别提升效率和缩短停机时间的机会 Netilion 等工业物联网生态系统直观易用,上手速度快,显著减少了培训需求。有了这些解决方案,员工就能提高工作效率,而管理人员则能获得对流程的准实时可见性,将数据转化为可行见解。
操作员和管理人员可以使用现成的工业物联网解决方案(例如Endress+Hauser的工业物联网生态系统Netilion )直接获取见解。此外,他们还通过基于的API服务(例如Netilion Connect )自定义可视化方式和仪表板,确保灵活满足特定运营需求。
©Endress+Hauser
如何在保障数据安全的同时,让需要的人能够访问这些数据?
数据保护至关重要,这不仅仅适用于将人类健康置于首位的食品与饮料行业。全面审查本地数据保护要求有助于发现企业安全漏洞。实施工业物联网系统需要质量经理与数据保护专员密切合作,从而确保合规性并保护敏感信息。
Netilion 等工业物联网生态系统提供了安全的数据管理环境。点击此处 了解详情或联系我们 。
工业物联网技术为制造商带来了运营转型的强大契机。为了推进切实有效的改进,企业必须解决五个关键问题:
我们究竟想要改进哪些方面? 实现改进需要哪些数据? 如何在需要时能够获取数据? 如何有效解读与呈现数据? 如何在确保数据安全的同时,让需要的人能够访问这些数据? 获取准确的实时信息对于做出明智决策并及时采取行动至关重要。借助先进的分析技术,工厂可以提高效率,解决反复出现的问题。可靠的数据能够确保安全和质量,同时降低成本。
各行各业都面临着严格的质量标准和监管要求,而来自消费者和监管机构的压力也迫使厂商转向更精益化、更敏捷的生产模式。Netilion 等工业物联网服务有助于将数据转为可行见解,帮助用户应对上述挑战。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
Certified Basic PROFINET Technology
05.05.2026 - 06.05.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
08.06.2026 - 11.06.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
A certified training program according to PI (PROFIBUS/PROFINET international) guideline.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受