荧光淬灭(QF)原理
可靠精准的荧光法氧浓度测量技术
Article
相关资源
09.12.2025
简述
- 定义:荧光淬灭(QF)或荧光淬灭法是一种光学原理,其作用机制是通过氧存在与否来影响荧光材料的光强和波长。发射光的光强和波长变化与过程气体中的氧浓度直接相关。
- 优势:快速精准响应氧浓度变化;能够检测极低浓度氧气(ppm级);高选择性,不易受到CO₂或H₂S等气体的干扰;无需耗材或试剂,维护量低;配备固态光学部件,稳定安全,使用寿命长。
- 应用场合:QF技术广泛应用于天然气处理、能源转型、生物工艺、环境与水质研究以及医学或生命科学研究等各行各业的氧浓度监测。
- 技术:光谱仪利用LED将可见光通过光纤电缆传输到含荧光染料的透氧涂层上。氧气会改变染料的发射光强度和波长,由分析仪测量这些变化。随后系统再利用Stern-Volmer方程,基于这些测量值计算氧浓度。
荧光淬灭(QF)也被称为荧光淬灭法,这是一种基本的光物理过程,在现代光谱学、测量技术和分子分析中发挥着重要的作用。它是实时氧浓度测量过程中的必要工具,广泛适用于天然气处理、生物工艺、环境监测和医疗诊断领域。其优势在于高精度、高选择性和高稳定性,不使用活动部件和化学试剂,也不存在传统传感器设计中常见的交叉干扰问题。
本文探究了荧光淬灭的基本物理原理、检测方法和实际应用,以及对比其他光学和电化学方法在气体测量应用中的表现。
当分子吸收光能时,会跃迁到更高的电子能态,这一过程称为激发。当分子返回基态时,会以可见光或近可见光的形式释放部分吸收的能量。这种再发射的光称为荧光。
只有具备特定电子结构的分子(通常是有机染料或过渡金属配合物)才会发生荧光现象。由于弛豫过程中内部能量的损失,发射光的波长通常比吸收光的波长更长(能量更低)。吸收光和发射光波长之间的差值被称为斯托克斯位移,这是荧光检测技术的核心概念。
荧光淬灭指荧光分子被激发后,某种物质导致其发射光强度发生变化的现象。“淬灭剂”(通常是另一种分子)与激发态荧光团相互作用,使其能够通过碰撞或能量转移等非辐射方式释放能量,而非发射光子。
- 动态淬灭(碰撞淬灭):在激发态下分子发生碰撞,能量被转移到淬灭剂。
- 静态淬灭:在激发发生前,荧光团与淬灭剂之间形成一种非荧光的复合物。
- 能量转移和电子转移:不同物质之间发生能量或电子交换,导致荧光强度降低。
在许多工业传感应用中,氧气(O₂)可作为淬灭剂。由于氧气能有效地使某些染料的激发态失活,荧光强度或寿命的变化便可与周围介质中的氧浓度直接相关。
- I₀和τ₀分别表示无淬灭剂时的荧光强度和寿命。
- I和τ分别表示存在淬灭剂时的荧光强度和寿命。
- KSV表示Stern–Volmer淬灭常数。
- [Q]表示淬灭剂浓度。
上述关系式的线性关系奠定了量化传感的基础。通过监测荧光强度或寿命的变化,可以精准测定淬灭剂(例如溶解氧或气态氧)浓度。
光学氧浓度传感器基于氧分子能够“淬灭”激发态染料荧光这一原理。测量过程通常遵循以下步骤:
- 激发:使用光源(通常为蓝色LED,波长约为470 nm)照射固定在透氧基质中的荧光染料。
- 发射:在无氧条件下,染料发出明亮的红色或近红外荧光。
- 淬灭:当存在氧气时,氧气与激发态染料分子碰撞,以非辐射方式转移能量,从而降低荧光强度并导致波长发生变化。
- 检测:发射光通过光纤返回至光电检测器,用于检测相位偏移。
- 计算:系统使用基于Stern–Volmer关系式的校准常数计算氧浓度。
©Endress+Hauser
图1:光纤探头利用荧光淬灭法检测氧分子,从而将精确的测量信号传输至分析仪。
©Endress+Hauser
图2:蓝光激发传感器末端发出荧光;氧分子通过吸收能量抑制荧光发射,导致光输出降低。
这一循环可实现实时、非消耗性的氧浓度测量,具有卓越的灵敏度,测量范围可从百万分率(ppm)级涵盖到百分比浓度。
目前主要有两种技术用于量化荧光猝灭:分别是强度检测,以及寿命或相移检测。
- 强度检测:在早期的光学氧浓度传感器中,通过测量相对于某个参考值的荧光强度降低来推算氧浓度。但这种方法容易受到光源变化、染料老化和光路调整的影响。
- 寿命或相移检测:现代荧光淬灭传感器使用相位调制光源,测量激发光与发射荧光之间的时间延迟(相位差)。由于荧光寿命是分子的固有属性,这种测量方法受环境条件或光强变化的影响要小得多。
随着氧浓度升高,荧光寿命通常从微秒级下降至纳秒级。相位检测方法响应时间短,具有长期稳定性,不易出现漂移,这些都是工业应用中的关键优势。
荧光猝灭本质上是激发态荧光团与猝灭剂分子碰撞导致的能量转移过程。在氧淬灭过程中,这一相互作用取决于扩散动力学与分子轨道重叠。
- 在传感器基质中的氧扩散速率
- 温度(影响扩散和碰撞频率)
- 基质材料的粘度和结构
- 荧光团的激发态寿命
通过调整聚合物薄膜的组分和孔隙率,工程师可以控制氧气的扩散速率,并优化传感器的响应时间和灵敏度。
- 荧光传感器层(染料基质):这是一种掺有氧敏感染料(例如钌或铂配合物)的固态聚合物或溶胶-凝胶薄膜;选择染料时综合考虑了光稳定性和特定的猝灭特性
- 光纤或光学窗口:将激发光从光源传输至传感器末端,并将发出的荧光返回到检测器;使用光纤可以实现非侵入式远程传感
- 检测和电子模块:包含光源、光电二极管或光电倍增管,以及信号处理电子部件,用于测定相位或强度变化
这些部件通常集成到坚固耐用的工业传感器设计中,用于过程气体管路、环境探头或发酵罐,但核心测量原理保持不变。
同传统技术相比,荧光淬灭系统在光学结构简洁性和化学稳定性方面表现优异,因此在工业测量领域得到了广泛应用。荧光淬灭的优势如下:
- 对氧气的选择性:荧光淬灭对氧气具有高选择性,对水蒸气、硫化氢或二氧化碳等物质的交叉敏感性可忽略不计,而这些物质通常会干扰电化学传感器。
- 百万分率(ppm)浓度检测能力
- 长期稳定性:光学系统不含消耗性试剂或电解液。凭借稳定的染料基质和固态部件,其标定间隔时间长,且维护需求极低。
- 快速连续测量:由于猝灭是瞬时发生的碰撞过程,荧光传感器对氧浓度变化的响应速度可达毫秒级。这使得实时监测动态过程成为可能。
- 安全性和兼容性:这些传感器采用光学工作原理,且样品不接触活性元素,因此能够安全地测量烃流、可燃气体或生物介质中的氧浓度,而不存在引燃或污染风险。
还有其他多种技术被用于氧分析,它们各自都有独特的优势和局限性。比较这些技术,可以帮助我们判断在哪些情况下荧光淬灭技术能提供最大价值。
- 工作原理:通过光学方式检测激发态染料的碰撞猝灭。
- 典型测量范围:ppm级 - 百分比级
- 优势:快速、高选择性、非消耗性、低漂移
- 局限性:初始传感器成本相对较高
- 工作原理:通过固态氧化锆电解质在高温下发生的电化学反应测量氧分压
- 典型测量范围:百分比级
- 优势:在高温工况下具有高测量精度;能够在恶劣工业环境下稳定工作
- 局限性:需要加热元件;低温工况下响应较慢;测量范围仅限于百分比级
- 工作原理:氧气与电解质中的电极发生化学反应,从而产生电流
- 典型测量范围:ppm级 - 百分比级
- 优势:低成本,电子部件结构简单
- 局限性:需要定期更换电池;对硫化氢和湿气较为敏感
- 工作原理:氧气会被磁场吸引;通过测量由此产生的磁矩来测定氧浓度
- 典型测量范围:百分比级
- 优势:对高浓度氧气提供高测量精度
- 局限性:不适用于硫化氢或烃流;测量范围仅限于百分比级
- 工作原理:通过载气和色谱柱实现氧气的分离与检测
- 典型测量范围:ppm级 - 百分比级
- 优势:高分析精度
- 局限性:速度慢(每个样品需数分钟),维护需求高
- 工作原理:将可调谐二极管激光器调谐至氧气吸收光的特定波长处
- 典型测量范围:百分比级
- 优势:非接触式光学测量方法;适用于原位或抽取式测量
- 局限性:可能受到其他背景气体干扰;灰尘和气溶胶可能覆盖在反射镜和光学窗口上
相比其他氧浓度测量方法,荧光淬灭能够在化学腐蚀或高湿度工况中展现出速度、稳定性与耐受性的独特优势。
氧气扩散穿过传感器层的过程以及染料的荧光寿命均受到温度影响。因此,大多数系统具有自动温度补偿功能,通常使用同位热敏电阻器。在气相测量应用中,可能还需要进行压力补偿。
经历多年使用后,传感器薄膜可能会出现染料逐渐光漂白或表面结垢的情况。但得益于现代材料的使用,传感器使用寿命普遍可以达到三至五年以上。
在标定过程中,传感器通常会暴露在已知氧气浓度中(例如,氮气用于零点标定,空气用于满量程标定)。由于稳定性高,荧光法传感器的二次标定频率相比电化学传感器更低。
新传感器基质(例如溶胶-凝胶杂化材料、二氧化硅纳米颗粒和氟化聚合物)正不断扩展荧光淬灭传感器的工作范围和环境耐受性。这些材料提升了染料稳定性,减少了光漂白效应。
光纤网络和微型光子学领域的最新进展结果正使得多参数传感器成为可能,即一个探头可同时测量氧浓度、pH值和温度。
©Shutterstock
- 天然气处理 - 进入天然气流的氧气会导致系统腐蚀,形成爆炸性混合物,降低产品质量。从集气到输气,荧光淬灭传感器提供连续精准的氧浓度测量,帮助操作员确保系统完整性。
- 能源转型 – 在碳捕集、封存及再利用(CCUS)应用中,氧气是必须去除的污染物。沼气/生物甲烷应用依赖于厌氧发酵过程,因此必须测量氧浓度,以判断消化罐是否发生泄漏。想要保证生物甲烷成品质量,还必须将氧含量保持在低ppm级别。绿氢应用也需要测量氧浓度。
- 生物工艺与发酵 - 在生物技术领域,溶解氧控制对于细胞代谢至关重要。荧光法传感器广泛应用于发酵罐中,以避免电化学传感器的漂移和灭菌问题。
- 环境和水监测 - 通过荧光淬灭法测量天然水和污水中的溶解氧(DO)浓度。这些传感器坚固耐用,维护量低,适合长期部署。
- 医疗和生命科学 - 从组织氧合到微流控系统,荧光法传感器能够实现对小体积样品的非侵入式光学氧分布映射,这对于生理学和药理学研究至关重要。
- 航空航天和能源应用 - 基于光纤的荧光淬灭系统不受电磁干扰影响,因此适用于航空航天测试、燃烧研究和燃料电池监测等对精度与响应速度要求严苛的领域。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
我们提供TDLAS和QF分析仪全套产品。点击此处,了解产品详细信息。
Certified Basic Modbus Technology
30.11.2026
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Certified Basic HART Technology
15.03.2027
02:30 下午 - 10:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
In this training you will be introduced of the technical working principle up to the latest possible cloud connection based on your HART application.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。