简述
边缘设备是工业物联网应用中的关键组件。 然而,您仍可找到无需边缘设备即可发挥其优势的IIoT应用场景。 使用边缘设备可自动生成工厂设备列表。否则,您就只能手动添加所有信息。 本文先从基础知识入手,如OT和IT之间的区别。
我们在详细探究边缘设备前,先来了解基础知识。OT和IT具体是什么意思?
我们在提及IT时,通常是指信息技术。在工业环境中,IT负责厂内所有计算机、互联网和内联网基础设施、数据存储,并确保电子数据传输安全可靠。
我们在提及OT时,通常是指运营技术。OT是包含现场设备、工业控制系统、监测设备等仪器仪表的网络,也是过程数据交换的平台。如今,工业物联网的发展促进了操作技术与信息技术之间的融合。
©Endress+Hauser
简而言之,现场设备正通过互联网提供数据进行分析,结果信息直接显示在使用云计算的简易仪表盘中。无需从控制系统中收集数据。
回溯至数年前,OT并非真正的联网技术。现场并无网络存在。大多数信息都是由模拟信号传输,即便在今天,仍然可以看到大量的4...20mA信号。
之后,OT层面出现了若干专有协议,并在控制系统和智能现场设备之间实现了数字式通信。
如今,现场情况大不相同。我们发现,以太网数字协议正将所有这些智能传感器连接至控制系统与互联网。而同样不应忽视的,是采用Bluetooth®蓝牙和WirelessHART等协议的无线传感器。无线连接是收集数据并将其集成到云计算中的最简单方法之一。
在将OT和IT融合之后,我们有了新的可能性,但也产生了新的问题。采用云计算技术,OT/IT能够构建高效的监测解决方案,此方案具备先进的数据分析功能,用户可在工厂内的任意位置通过简洁的仪表盘实时查看数据。就安全问题而言,供应商正着力打造可靠、安全和高性能的现场与云计算连接方案,并防止任何数据泄露风险。
如果您的工厂已配置HART通信网络,且正思考如何在不干扰过程的情况下访问数据。边缘设备是负责将局域网连接至外部和广域网,方便您随时随地收集数据的网络组件。此外,无论您是否配有专用或非专用网络,边缘设备均负责向外部网络提供本地信息。即使存在不同协议,它也能转换此信息,实现两个网络边界的互联。
©Endress+Hauser
云计算应用程序必须填充来自智能设备的所有数据。根据您要使用的服务,可以通过应用程序手动完成,然后创建所需的数字孪生体。然而,若要进行分析诊断或自动填充数据,则需要借助边缘设备在现场网络与云计算之间建立安全连接。
假如您正使用边缘设备和云计算技术监测过程值,某天连接边缘设备与云端的互联网突然中断。接下来会发生什么?实际上,任何事情都没有发生 – 边缘设备将存储所有信息,直到您再次建立连接,因此,您不会丢失任何过程信息。
但需要记住的一点是:并非所有边缘设备都提供本地存储功能。是否有此需求,取决于您希望在工厂部署的应用与服务。核心原则是“适用至上”,正确选型才能实现其优势。
综合考虑边缘设备的所有特性,其优势在于能够实现直接集成,并在通信中提供高级别安全性。它们为数据传输开启了第二个通道,因此不会影响过程控制系统。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Endress+Hauser Bluetooth蓝牙设备通过FieldEdge SGC200网关接入至Netilion云生态系统中。
PI Certified PROFINET Engineer and PA Module
08.06.2026 - 11.06.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
A certified training program according to PI (PROFIBUS/PROFINET international) guideline.
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受