Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

船载碳捕集技术满足海事行业脱碳需求

提供精确测量结果,助力实现可靠的海上二氧化碳捕集、液化和封存

国际海运业面临着与日俱增的压力,需要在继续使用现有推进系统的同时减少温室气体排放。船载碳捕集与封存(OCCS)提供了一种短期解决方案,但在海上可靠运行系统需要在恶劣的海洋工况下精确监测废气成分、溶剂状态和关键工艺参数。

Carbon Ridge和Endress+Hauser:携手打造可靠的船载碳捕集解决方案

在STI Spiga油轮上精心部署集装箱式船载碳捕集系统 ©Endress+Hauser

船载碳捕集系统扬帆起航:STI Spiga油轮在海试前装备Carbon Ridge系统

成果

  • 系统占用空间小,能效高,捕集效率高

  • 紧跟不断变化的法规要求,以可溯源数据构建透明的碳核算体系

  • 流量、液位、压力、温度及液体分析可确保受控的CO₂输送、稳定的运行条件以及对溶剂状态的持续监测

Chase Dwyer,Carbon Ridge首席执行官兼创始人,站在一艘油轮前

“Carbon Ridge的OCCS系统专用于满足实际应用需求。与Endress+Hauser的合作确保了我们获取所需的精度和数据完整性,从而信心满满地推动航运脱碳进程。”

Chase Dwyer, 首席执行官兼创始人
Carbon Ridge

在海运业部署船载碳捕集系统,需要应对技术、运营和监管等方面的多重挑战。空间和重量限制使得捕集(包括压缩和液化)与封存系统难以集成至现有船舶中,因此紧凑模块化设计显得至关重要。除了这些限制之外,还需要考虑以下几个方面:

  • 恶劣工况:振动、温度变化以及腐蚀性环境对系统坚固度和长期可靠性提出了极高要求。

  • 安全和系统集成:OCCS系统必须与推进系统和排气系统安全集成,同时满足海事安全和船级社要求。

  • 测量与核查:必须精确测量和记录减排量,为监测、报告与核查(MRV)体系提供支持

凭借Endress+Hauser的技术,操作员可以获得可靠、可溯源的数据,从而确保OCCS系统高效运转和满足IMO温室气体减排目标,并支持构建透明的碳核算体系。

项目实施

  • 部署流量测量仪表,用于精确监测二氧化碳传输速率和溶剂循环

  • 部署液位、压力和温度测量仪表,用于维持理想工艺条件,确保发挥溶剂性能以及改进二氧化碳压缩和液化过程

  • 部署采用Memosens数字技术的液体分析变送器和传感器,用于评估溶剂状况、检测污染并安排及时回收或更换

Carbon Ridge的船载碳捕集解决方案表明,尽管海运业在运营方面存在严苛限制,在当下实现显著减排依然可行。该解决方案采用结构紧凑、便于改装升级的系统设计,并且能够在实际海洋工况下长期稳定运转,从而为船东提供了实用的减排途径,同时推动了长期燃料转型进程。

Carbon Ridge与Endress+Hauser强强联合,展现了技术供应商与现场仪表专家之间的紧密协作如何助力转化创新脱碳理念,为减排难点行业带来切实可行的解决方案。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。