通过Smart Support服务提供远程协助
与实力雄厚的公司合作并借助智能技术,确保运营顺畅,远程完成标定、验证、故障排除等维护任务。
对于过程自动化领域的维护工作,其核心始终在于对仪表维护进行专业化规划。当事件发生时,仅仅依靠维护人员去获取必要知识和查询技术资料会带来极大风险。鉴于维护资源短缺以及文档来源不明确,客户会在分析和修复仪表故障时寻求帮助。Endress+Hauser的专家团队拥有多年现场经验,可为您提供远程协助,指导并帮助您解决诊断问题,同时还能在参数设置、验证、预测性维护和故障排除等方面提供支持。
在众多过程工厂中,停机事件便是人们最关切的问题之一。除了高昂的成本外,停机事件还会使工厂失去生产能力。这种情况下,混乱无疑会影响车间运转:员工面临着问题得不到解决的窘境,并且需要长时间等待解决办法的出现。如果无法获取详细的技术知识、查明原因并给出补救措施,或无法全面了解现场仪表的状况,就必须不断走访现场,带来很高的成本。为了应对上述挑战以及提供专业的仪表见解,Endress+Hauser设计了Smart Support服务来提供远程协助。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Endress+Hauser以数字化技术赋能支持服务,使得您在现场就能轻松获取远程协助。得益于数字化诊断信息,我们的服务工程师能够分析当前状况,并为您提供补救措施建议。我们的客户将从以下方面获益:
更快解决问题 :直接连线我们的专家,以数字化方式加速问题解决流程。我们的团队可以远程获取实时诊断信息,您无需等待技术人员到达现场即可解决问题。显著减少生产中断: 得益于我们跨越时区的灵活支持模式,您可在需要时获得远程协助。智能技术有助于避免生产损失。节约成本 :每次上门服务都会产生高昂成本,尤其是当您必须等待技术人员亲自抵达现场时。数字化技术让远程协助成为现实,不仅有助于降低成本,还可以提升运营效率。主动式维护 :部署远程监测系统使您能够及早收到警告,例如检测到异常时。设置定期维护间隔来解决此类问题,有助于使业务中断避开非高峰时段。优化体验 :便捷高效的服务能够快速解决问题,让我们的客户感到安心。此外,您还可以通过数字平台访问专业知识文章,借助智能技术保证获得流畅的整体体验。降低风险 :安全始终是第一要务。远程协助可以帮助更好地组织和配备现场排查人员,避免发生安全问题。
了解数字化技术如何提升远程协助效率:Smart Support服务
Endress+Hauser的Smart Support服务通过数字化方式快速响应技术咨询。通过心跳自诊断 远程监测资产状况是从被动式维护转向主动式维护的关键所在。Smart Support服务涵盖在线案例注册、通过虚拟实时呼叫提供远程协助以及访问专家知识数据库等数字化功能亮点。此外,我们还有定制化的服务等级协议,提供服务可用性和响应速度保证以及契合您实际需求的远程连接选项。我们的客户证实,在引入Smart Support服务后,他们可以减少高达75%的现场服务需求。
分步指南:如何获益于Smart Support服务?
如何借助Endress+Hauser的远程协助实现智能化维护?我们的简易清单可以指导您逐步实现服务效率的飞跃。
“目前,在«工业4.0»的大背景下,Endress+Hauser正在研发一个主动的、基于网络的服务和维护工具”。
Dirk 设计师, 技术服务业务部门, EGLV公司
水和污水
水厂在运营过程中必须实施严格的成本控制。水质法规也日趋严格。为确保社区安全,必须保证高过程效率和资产稳定性。远程协助可以帮助您加快诊断和故障排除进程,确保现场仪表可靠运行。
石油与天然气
在石油与天然气行业,远程协助能够提供专家指导和预测性维护建议,有效提升过程稳定性。您只需在绝对必要时派遣操作员或外部驻场技术人员,有助于减少不必要的差旅。这不仅提高了安全性,还有利于推进可持续发展,实现净零排放目标。
食品与饮料
您可以立即获取有关正确维护操作的专家建议,从而降低故障风险和意外停机风险。食品与饮料厂操作员能够掌握必要知识,在问题升级前及时应对。关于食品与饮料质量的法规也极为严格。为确保消费者安全,必须保证高过程效率和资产稳定性。远程协助有助于加快诊断和故障排除进程,同时有效避免影响食品和饮料安全的不必要干预。
化工
借助远程协助,您可以轻松获取专业知识,快速解决仪表资产的技术问题,缩短停机时间,并确保运营顺畅。您的服务站操作员只需在必要时前往现场,并会配备所需知识与工具,以便对现场仪表进行维护。这样可以显著降低他们接触化工厂危险环境的风险。
采矿、矿物加工及冶金
借助远程协助,现场干预得以显著减少。实时见解和专家指导能够帮助员工在问题升级前及时应对。这种主动式方法有助于缩短计划外停机时间,并确保过程稳定性和可靠性。通过远程诊断和支持服务,您还可减少不必要的差旅。现场服务减少意味着碳排放减少,使您更接近碳减排与净零目标。
生命科学
远程协助可显著缩短计划外停机时间,确保关键仪表始终正常运行。这有助于用户加快调试速度、保持生产连续性并满足交付期限要求。通过限制不必要的现场干预,以及确保技术人员在抵达前装备齐全,我们能够在保持产品完整性的同时满足合规性要求。每次支持交互均可溯源并留有完整记录,并符合GMP及其他相关监管标准。
电力与能源
远程协助能够帮助发电厂显著提高过程稳定性,减少差旅次数并确保工厂安全。服务工程师只需在必要时前往现场。这极大地降低了他们接触发电厂和能源厂危险环境的风险。
show more
show less
通信与互联产品组合
实用附加组件
Endress+Hauser提供一系列实用设备,可作为附加组件优化您的远程协助体验。工业平板电脑可同时用于接收远程支持(借助显示屏和摄像头)、设置设备、查阅文档等多种操作。在工厂中使用无线连接有助于简化远程访问,令用户更轻松地通过数字化方式获取诊断数据和文档资料。
/
技术亮点
技术赋能远程协助
Endress+Hauser已打造出强大的数字技术产品组合,支持设备验证、诊断、归档记录、组态设置等。这一系列全面的数字化服务和智能工具,能够为远程支持场景提供有力支撑。
相关主题
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
产品
Netilion Health是数字化资产运行状态管理服务。采用IIoT技术,随时随地可提供现场设备的诊断信息,方便用户按需采取补救措施。
产品
Netilion Library是资产数字孪生管理服务,用于文档整理和归档管理。全自动管理方式,信息流简单,提供数字文件,帮助用户提高工作效率。
相关主题
想象您身处于舒适环境中安全可靠地操控所有设备:采用Bluetooth®无线技术,您可以使用SmartBlue App调试、操作和维护Endress+Hauser设备。
/
脚注
* 基于用户数据的估算值;实际结果可能有所差异
远程技术支持
Endress+Hauser的远程技术支持服务为您的现场仪表可靠运行保驾护航。
全方位仪表服务
提升工厂性能,降低运营成本,延长正常运行时间,保证百分百合规。选择Endress+Hauser的仪表支持服务。
快速获取服务支持!
技术支持中心 —— Endress+Hauser提供全方位服务,与您相伴前行
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受