关键矿物原料驱动电池技术创新
电池的关键矿物原料推动移动电气化发展,制造商需要保证可持续供应链

简述
- 关键矿物原料是现代电池的动力来源。锂最为常用,钴、镍、锰、石墨等其他矿物原料对电池的阴极、阳极、电解液同样至关重要。
- 原材料决定了每款电池的专属特性。但是,生产原材料的采购常常面临经济和环保挑战,需要慎重权衡利弊。
- 电池的生产制造应当符合道德标准,需要负责任的采购,减轻对环境的影响。
- 电池回收是指从废旧电池中回收有价值的矿物原料,减少新开采作业数量,降低供应链的脆弱性。
矿物原料推动电动汽车产业发展
全球能源转型和电气化趋势正在强化移动电气系统的应用,包括推广使用电动汽车和采用可再生能源储能解决方案。迫使工业领域聚焦电池技术的创新发展。全行业对电池的需求稳步攀升,人们找到了电池生产矿物原料的新来源,不断提高生产效率,持续改进制造技术,近几十年来电池产量激增。
在化学电池中,通过不同的矿物原料组合方式来提高电池的整体性能。多种元素和化合物组合构成电池的电极和电解液,它们之间的相互作用决定了电池的特性。网页介绍了重要矿物原料从地球到电池的转变过程,电池为现代世界中应用日趋普及的移动电气系统提供动力。同时,探讨保持供应链稳定所面临的挑战和应对策略。
深度分析
内部化学反应、电解液库存效率、热量管理、充放电机理是影响电池能量密度、输出功率、使用寿命,以及整体性能的关键要素。
原材料
在现有电池类型中,锂(锂离子)电池最为常见。这类电池是由多种矿物原料和材料进行复杂组合制成的,确定了每款电池的专属特性。锂是占比最大的原料组分,锂电池制造还需使用其他矿物原料。
阴极材料
阴极关乎电池的多个关键性能指标,包括能量密度、输出功率和使用寿命。
钴具有高能量密度和高稳定性,常用作锂电池的阴极材料,尤其是电动汽车的配套锂电池。但是同大部分电池矿物原料相比,钴矿开采的道德问题面临争议,需要电池制造商尽职尽责,追踪查明供应链的来源,同时也要求上游利益相关者负责任行事。 1 比如,欧盟已经开始实施“冲突矿产”监管。目的是设法阻止使用为武装冲突提供资助的矿产,或者在侵犯人权的条件下开采出的矿产。
镍也是常见的锂电池阴极材料,单位重量和单位体积的能量密度均较高。但是,镍矿开采会潜在影响敏感生态系统,引发环境问题。主要影响包括印度尼西亚和菲律宾等镍矿主要产地的森林砍伐、栖息地丧失,以及海洋水体污染。因此,美国著名电动汽车制造商特斯拉宣布不再使用镍基锂电池。 2
同镍和钴相比,锰矿资源更加丰富,价格更加低廉,但其单位重量或单位体积的能量密度较低。因能量密度较低,锰的空气反应性较弱,也不易燃,在特定类型的锂电池(比如磷酸锰锂)中使用更加安全。因此,电动汽车制造商和其他对成本敏感的企业更加青睐使用锰制造电池。
阳极材料
阳极是电池的负极,主要由石墨制成,石墨是碳的同素异形体,获取轻松,价格低廉。石墨开采同样会引发环境问题,主要是造成潜在粉尘污染、水体污染和土地退化。解决上述问题对于企业可持续运营至关重要。
在部分较新的高密度电池中,阳极由硅制成,而非石墨,因为硅能够储存更多的锂离子。这有助于电动汽车增加续航里程,提高充电速度。但是,在电池的充放电过程中硅容易膨胀和收缩,是电池制造的安全隐患,必须有效防范。
电解液材料
电池的阴极和阳极间充满电解液,作用是促进离子流动。通常包含溶解在有机溶剂中的锂盐。氟化锂与其他溶剂发生化学反应,生成六氟磷酸锂,是目前市面上锂电池最常见的电解液,研究人员也正在抓紧研究其他锂盐和固态电解液。
提取锂
南美洲盐湖卤水和澳大利亚硬岩层富含锂矿资源。通常使用锂矿水蒸发池或通过传统采矿作业提取锂。上述两种锂提取方式都要求作业方负责任行事,尽量减轻对当地水资源和生态系统的不利影响。
不同于其他金属,提炼产物不是金属锂,而是高纯度的可溶性化合物,比如碳酸锂或氢氧化锂。
卤水提锂
卤水提锂需要浓缩地下卤水,产物是浓度在200至1400 mg/l之间的锂盐,通常使用大型锂矿水蒸发池。大规模使用这一工艺,既需要耗费大量时间,又需要使用大量水。
浓缩后的卤水经过系列化学反应,析出不需要的化合物。最终形成结晶体,提取出碳酸锂。密切监测上述反应和高效过滤过程,可以回收尽可能多的锂资源,杜绝浪费。
还可以采用直接锂提取法,这是更具可持续性的卤水提锂方法,无需使用锂矿水蒸发池。这种工艺需要使用锂吸附材料。比如粘土矿物和离子交换树脂,便于从卤水中提取出富含锂的溶剂。一旦吸附介质中的锂离子浓度达到饱和状态,立即解吸再生,并且收集锂溶液。遗憾的是,这一工艺尚不具备商用条件。
硬岩锂矿开采
硬岩矿开采需要开采锂辉石,将其磨碎后送入回转窑,进行高温焙烧,最终生成β-锂辉石。全过程耗费大量能源。
转化后的矿石会发生化学反应,比如卤水提锂,逐步去除杂质。依序进行,最后只留下碳酸锂,和少量低浓度副产品。必须通过添加碳酸氢锂溶液进一步净化提纯化合物,随后过滤并重新加热,直至得到电池级碳酸锂。纯度通常以“五个九”来表示,即99.999%。 3
深度分析
锂电池需要使用纯度为99.999%的超纯碳酸锂,即“五个九纯度”。
提取、制造和组装
同锂电池一样,其他矿物原料的电池在制造之前也必须首先进行矿物提取。通常涉及系列化学和物理反应,具体过程因矿物类型和具体用途而异。锂提取需要经过多级净化和过滤工序,而钴和镍则是通过复杂的火法冶炼或湿法冶炼提取得到。
提炼得到的高纯度材料用于电池部件制造。阴极和阳极材料基于精准比例混合,通过加热和涂覆工艺制成,需要进行可靠测量和质量控制,确保电池性能优良。
将锂盐溶解在纯溶剂中仔细配制成电解液,过程中需要防止水渗入,避免电池降解,造成安全隐患。最后进行组装,经过复杂的分层、包裹和密封处理,防止泄漏,确保使用寿命。

锂电池的内部构造
通过组装,单个电池被组合成电池组和电池模块,为智能手机、电动汽车、复杂电池电源管理系统等应用场景量身定制。

组装电池组
回收利用与循环经济
维持稳定的电池供应链
伴随着锂电池的需求激增,优化矿物开采、生产和回收工艺势在必行,这样才能确保企业可持续运营,尽可能减轻对环境的不利影响。可行措施包括实施强有力的水资源管理战略,严格遵守地区环境法规,矿业公司和利益相关方直接投资锂提取工作。
电池的矿物原料提取是技术、环境、社会活动协同作用的具体表现。全球都在进行大规模能源转型,共同朝着碳中和目标迈进,工业企业必须将道德、环保和盈利能力纳入其长期可持续发展战略中。持续成功离不开技术进步,符合道德规范的原材料采购,以及全方位可持续生产。