Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

电磁流量计助力氯气生产,稳定可靠

Olin Corporation如何使用Endress+Hauser的Proline Promag P 300改善电解工艺

当Olin位于美国Louisiana Plaquemine的氯气工厂因极端电气干扰导致流量测量不可靠时,他们选择Endress+Hauser的仪表来获取精准的电磁流量计读数。Proline Promag P 300采用悬浮测量技术,降低了对杂散电流和干扰的敏感度,显著提升测量稳定性、过程控制、安全性及操作可靠性。

Endress+Hauser的Proline Promag P 300 ©Endress+Hauser

在较高杂散电流和干扰的工况下,Olin的Plaquemine氯气生产厂仍能从Proline Promag P 300电磁流量计提供的精确流量读数中获益

每一阶段均能实现稳定、精准的流量测量

  • 即时改善测量稳定性、过程控制、安全性和运营可靠性

  • 无需接地环,有效降低成本和泄漏风险或故障

  • 即使在面临极端电气干扰的工况下,也能通过各运行阶段的精准流量数据提升工艺效率

  • 消除读数不稳定和误报警,缩短停机时间

  • 停机时间更短、耐腐蚀性强且测量管内无机械部件,维护成本更低

仪器技术专家Michael Beck的照片

“我们试图为每台流量计订购Heartbeat Technology心跳技术。我们很期待能够从中获得更多有价值的洞察。”

Olin Corporation 仪器技术专家,, Michael
Beck

以电磁原理,化解测量挑战

在Olin的氯气生产工艺中,流量测量至关重要:流量不足可能导致化学物质混合不充分,降低效率,并触发警报或导致系统停机。Plaquemine工厂在其高电压环境(高达850伏直流电和72,000安培)中,长期面临电磁流量计的持续挑战。他们正努力解决因杂散电流和接地电极潜在损坏造成的流量读数不稳定的问题。操作人员只能靠临时措施来应对,还面临代价高昂的低效。

电磁流量计可降低杂散电流风险

为应对上述挑战,Olin与Endress+Hauser合作以测试采用悬浮测量技术的Proline Promag P 300电磁流量计。这一创新设计消除了对传统接地环的需求,显著降低了对杂散电流和干扰的敏感性。Promag P 300可耐受恶劣工况,具有高精度和可靠性,助力Olin自信优化其工艺过程并合理规划未来。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。