Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Calcia采用窑入口系统优化熟料煅烧工艺

在最严苛工况下直接对回转窑进行气体分析

2020年,Heidelberg Materials的子公司Ciments Calcia公布了一项针对其多个生产基地的重大投资计划。该计划契合Heidelberg Materials打造可持续、低碳、高效型企业的发展战略,具体措施包括在其Airvault水泥厂新建一条日产能4000吨的熟料生产线,以提升物料处理和燃料效率;同时对其位于法国Couvrot和Bussac-Forêt的水泥生产基地进行工艺改进。

使用SCPS3300水泥探头系统进行回转窑入口过程气体分析 ©Endress+Hauser

安装在Calcia Couvrot工厂的SCP3000窑入口气体取样探头

SCPS3300窑入口过程气体分析系统 ©Endress+Hauser

SCPS系统构成:1. 回缩单元;2. 安装法兰板;3. 本地控制柜;4. 水/水冷却器;5. 空气/水冷却器;6. PLC机柜;7. 仪表空气调压装置;9. MCS300P气体分析仪

成果

  • SICK在回转窑入口过程气体分析领域经验丰富,现有装置量庞大。因此,Calcia再度与SICK签约,为其在法国实施的项目提供水泥探头系统

  • Calcia工厂的改造项目工期十分紧张。SICK通过优先安排系统生产并相应协调技术审批和物流工作,严格遵守了停产检修时间表。

  • 在现场维护人员的帮助下,安装和调试得以高效完成。自安装和调试以来,维护需求少,系统可用性高于平均水平。

  • 本文最初于2024年1月17日发布在www.sick.com。自2025年1月1日起,Endress+Hauser在全球范围内独家经销SICK的气体分析和流量测量技术。

Ciments Calcia预览图

当前的系统设计实现了大幅优化,人工干预需求显著降低,仅需每周例行检查。我们对当前的可用率非常满意。

Sergio Tossi, 厂长
Calcia Couvrot

水泥工业是全球能耗最高的行业之一,能源成本占生产成本的40%。因此,该行业正积极探寻替代燃料,降低对化石燃料的依赖。化石燃料不仅昂贵,还会增加温室气体排放。水泥行业中最受欢迎的替代燃料之一是废弃物衍生燃料,包括木屑、废纸、塑料、轮胎和废油等材料。这些材料可在生产过程中替代大部分化石燃料,既能降本增效,又能助力低碳转型。总体而言,出于控制成本、减少排放并维持全球市场竞争力的需求,水泥行业正逐步推广使用替代燃料。

众所周知,在水泥行业中,在高比例掺烧替代燃料时会增加旋风分离器堵塞、窑内结圈和腐蚀等问题,进而导致压损、窑密封件磨损加剧、燃烧不充分以及硫和氯的挥发量增加。此外,窑径受限会导致熟料颗粒质量下降、气体流速增加,粉尘量随之增加,甚至在热化学过程中产生局部热点,损坏耐火材料和窑外壳。这往往会引发频繁停窑、运转率下降、产能降低以及因结皮脱落导致的熟料质量降低。然而,通过监测热化学过程中的气体成分,并利用这些信息进行过程控制以维持稳定和优化的条件,可以避免这类问题。Calcia的管理层便高度重视过程气体分析系统选型,确保设备能够满足现代化及新建厂区日益提升的过程控制要求。

客户的挑战

水泥厂窑入口过程气体分析仪的主要作用如下:

  • 测量窑旋转部分的过程气体成分

  • 控制窑炉入口处的过量空气(O)比例

  • 控制一氧化碳(CO)浓度和燃烧质量

  • 监测NO和NO浓度以控制排放和温度

  • 监测挥发性硫化物(SO

  • 传输上述气体浓度信息,用于燃烧器控制、燃料和生料混合配比调整以及过程气体控制。

除这些功能外,该分析系统还可检测窑内氯化氢(HCl)浓度,以此掌握窑内氯循环状况,这有助于工厂操作员减少因高氯挥发性引起的堵塞问题,众多客户均从中获益。此外,此信息可用于限制氯旁路气体的体积流量,从而降低HCl排放。

在粉尘浓度高达2000克/立方米、温度接近1400°C的恶劣工况中进行测量是一项挑战,但SCP3000高温气体取样探头凭借其水冷结构和高效自清洁功能,为窑入口的气体取样提供了可靠的解决方案。得益于其特殊设计和高压反吹系统,即使应用于高粉尘、富含氯化物与硫化物的窑炉烟气中,也能防止探头堵塞。优化加固后的探头气体入口与气流方向呈反向安装,有效减少了粉尘和颗粒直接进入采样系统,从而保护了2.5至4米长度、具有高耐腐蚀性的探头免受磨损和堵塞。

安装在Calcia Couvrot工厂的SCPS窑入口气体取样探头 ©Endress+Hauser

探头采用外部水/水或空气/水换热器冷却。气路中无移动机械部件,可实现大流量样气采集;探头内部接触面积小,既能避免热应力影响,也可有效防止管路堵塞。样气流经探头过滤单元端部的加热式金属网粉尘过滤器时,自动去除粉尘。为了减少维护时间,通过集成反吹装置用压缩空气吹扫过滤器、过滤室和探头。清洁流程可自动或手动启动。运行期间探头的周期性+/-45°旋转和10厘米前后移动(不中断测量)可防止沉积物在探头外表面附着和结焦。因此,探头可随时抽出。该系统除电动回缩单元外,还配备气动备用驱动装置。即使发生电源故障,也可通过防尘主轴驱动装置将探头从窑中抽出。机械或气动控制的密封法兰可防止高温物料从窑中流出,保障现场人员与外围设备安全,同时确保环境空气不会进入窑内部。系统伴热部件降低了热桥风险以及与之相关的腐蚀性气体冷凝问题。因此,保证了超过95%的系统可用性。控制单元和本地控制面板可通过集成触摸屏实现设备的自动和手动操作。

手动检查和清洁SCP3000粉尘过滤器 ©Endress+Hauser

探头后侧设有检修口,便于对SCP3000粉尘过滤器进行手动检查和清洁

完整的分析仪系统解决方案

Endress+Hauser是少数能提供完整气体取样探头和分析仪解决方案的供应商之一。此外,该公司在水泥窑入口采用热湿法测量技术的气体分析仪领域拥有丰富的经验。使用MCS300P HW多组分气体分析仪及其非色散红外(IR)光度计,水泥制造商可以测量多达6种红外波段内的活性气体成分以及氧气。对于窑入口应用,分析系统通常配置为测量所有与燃烧相关的气体成分,如O₂、CO、CH₄(若使用天然气)、NO、CO₂,以及SO₂、HCl和NH₃等过程参数。得益于热湿法测量技术,从取样探头到气体分析仪的气路完全被加热。这意味着样气温度高于露点,减少了冷凝物引发的酸性腐蚀、管路堵塞等问题。由于气体样品无需冷却,即使NH、HCl和SO等水溶性成分也可通过单测量池直接测量,无需任何气体处理或计算。此外,SICK的热湿法技术无需额外的气体冷却器、专用耐酸过滤器、疏水器或过氧化氢投加单元来去除工艺气体中的腐蚀性SO。这减少了维护工作和耗材使用。

SCP3000高温气体取样探头搭配MCS300P多组分热湿法气体分析仪,可从容应对水泥厂窑炉入口气体测量的挑战。即便面对高温、高粉尘及腐蚀性气体工况,也无需结构复杂、维护成本高的样气预处理系统。该分析系统具备自动自清洁、自调节功能以及高可用性。与传统冷干法测量技术相比,其运行成本显著降低——后者气体样品预处理往往非常复杂且维护难度大。因此,热湿法测量技术的运行成本可比基于冷干法测量技术的系统低40%。该系统经过优化,适用于高硫含量(如石油焦)等难处理燃料和替代燃料(轮胎、RDF、油、木屑、医疗废物等)进行了优化,即使在强腐蚀性测量环境中也能可靠运行。

MCS300P HW多组分气体分析仪及配套非色散红外(IR)光度计 ©Endress+Hauser

及配套非色散红外(IR)光度计

数字化解决方案:洞察当下,预判未来

未来,Calcia计划实施Endress+Hauser的状态监测解决方案,这是一项新的数字化服务,旨在提高窑入口过程气体分析系统的可用性。Monitoring Box是一种用于连续监控设备、工厂及应用状态的数字解决方案。网关收集连接设备的关键数据,完成加密后,并通过移动网络、局域网或Wi-Fi发送至安全云主机进行进一步处理。

基于状态的维护可监测反映整套设备运行状态的所有关键参数——包括气体分析仪、取样系统以及所有辅助设备,如水冷式气体取样探头冷却系统或可编程逻辑控制器。

预防计划外故障和停机

采集的数据可以在状态监测网页应用程序中查看和评估。系统会跟踪设备状况的显著变化,便于维护人员及时干预并确保系统可用性。通过这种方式,状态监测服务提高了设备的可用性和可靠性,并有助于预防计划外故障和停机。用户还可以选择签订服务协议,由Endress+Hauser代为监测连接设备。

利用这些信息,可提前预判并排查潜在问题。对于操作员来说,这意味着更长的系统生命周期和更快的投资回报。此外,该解决方案使Endress+Hauser能够优化维护并确保即时故障排除,从而降低维护技术人员的差旅成本和工作时间。

节省的各项成本将直接惠及水泥制造商。彻底的远程检查也提高了分析系统数据的质量。这些改进提高了整体维护效率,并延长了机器的使用寿命。

可扩展的解决方案

得益于SICK与Calcia以及Heidelberg Materials集团全球旗下众多企业保持良好合作关系,Couvrot工厂已在窑入口配备了SCPS3300过程气体分析系统。该系统由SCP3000气体取样探头和MCS300P热湿法抽取式多组分气体分析仪组成,是应对此项关键且严苛检测工况的理想解决方案。Beaucaire和Airvault工厂也部署了此解决方案。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。