优化混合且老化的现场仪表维护工作
从被动的应急处理方式转变为基于风险、可预测的维护模式——通过内置的诊断功能、过程校验以及互联资产健康状况分析,来延长设备标定周期,从而减轻现场仪表工作负担。
在工厂中,维护工作仍然主要以被动响应为主。虽然流量计或压力计等许多仪表能够稳定运行多年,但在严苛工况下,pH或ORP电极则会出现漂移、结垢以及磨损加剧的情况。这种稳定和快速老化的资产组合使得维护计划不可预测:一些设备无需密切关注,而其他设备则需要频繁二次标定,甚至毫无征兆地出现故障。当诊断数据与状况数据呈碎片化分布或未得到充分利用时,就无法及时发出预警,问题也会随之恶化。因此,维护优化对于实现可靠且高效的运行至关重要。
混合型仪表生命周期的实际运作情况
当出现故障时,复杂性会增加。工单的创建与优先级排序过程十分缓慢,难以实时获取设备的运行状态信息(例如NAMUR诊断状态);此外,诊断结果也难以转化为针对性措施。在资产生命周期中,数据比较分散,再加上人员短缺、专业技能不足,以及生产压力日益增大,这些都进一步降低了响应速度。因此,需要一种简单易行的方法,以便将传统的应急处理方式转变为基于风险、可预测的维护模式。
大多数企业都面临着设备品牌繁杂、使用年限与重要性各异的现状。这种组合很难为所有类型确定既安全又经济的维护间隔。因此,诸如Heartbeat Technology心跳技术之类的可靠过程校验方法至关重要,它们有助于根据设备需求来优化标定与维护计划。
除了利用内置的Heartbeat Technology心跳技术(适用于Endress+Hauser设备)之外,Endress+Hauser专家将为您提供专业支持与咨询,助力您探索并实施更优的维护策略。
如何掌握仪表的运行状况
观看Heartbeat Technology心跳技术如何提供连续诊断、可追踪的过程校验和状态监测,让您了解设备在整个生命周期中的健康状况,并帮助预防意外维护事件。
讨论这对您的仪表带来的实际影响
与Endress+Hauser专家探讨您的维护挑战、资产构成以及标定策略,同时了解Heartbeat Technology心跳技术和数字服务如何支持实现基于风险、可供审计的维护工作。
为应对这些挑战,Endress+Hauser提供了涵盖仪表、数字服务和生命周期支持的集成生态系统。采用Heartbeat Technology心跳技术的设备可提供内置诊断、在线校验以及一致的报告功能,因此,无需拆卸仪表或中断生产即可确认设备性能。通过与Netilion Health连接,可以实现远程设备功能校验、自动文档生成以及状态监测,从而延长设备标定间隔,缩短计划停机时间。Netilion Services进一步提升了资产健康状况的透明度,还将诊断数据(包括心跳监测数据)转化为可行维护工作流程。除了Endress+Hauser的专业咨询、支持和专业知识外,该方法还支持可靠的、基于风险的维护。
©Endress+Hauser
维护价值金字塔
Heartbeat Technology心跳技术和Netilion如何将诊断信息转化为运营成果与商业价值
改进维护决策和计划
我们为维护经理准备的远程校验指南,旨在帮助您延长设备标定间隔、减少不必要的干预,并及早发现潜在问题,同时还能提供清晰且可追溯的测量性能。
心跳自校验
关于心跳自校验与维护优化的五大误区与事实
新生态系统是一个独立的系统,不会干扰控制过程。工厂照旧正常运行,这正是我们的解决方案的一大优势。
Guido von den Hombergh, Nouryon公司化工事业部
产品
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
相关主题
想象您身处于舒适环境中安全可靠地操控所有设备:采用Bluetooth®无线技术,您可以使用SmartBlue App调试、操作和维护Endress+Hauser设备。
服务
Endress+Hauser的远程技术支持服务为您的现场仪表可靠运行保驾护航。
远程技术支持
/
产品组合
与Endress+Hauser共同构建您的维护优化解决方案
/
您是否希望获得关于如何使用Heartbeat Technology心跳技术的实用提示?
如何通过Netilion Health使用远程心跳自校验
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。