pH值是衡量介质酸碱度的单位。传感器的玻璃膜产生电化学电位,取决于介质的pH值。H+ 离子选择性堆积在膜外层,形成电位。因此,此处形成了有电位差的电化学边界层。内置Ag/AgCl参比电极。基于能斯特方程,电压测量值转换为相应的pH值。
电位法pH测量原理 电位法pH测量的核心是通过特殊电极检测电位差。以下进行具体分析:玻璃电极 在传统玻璃电极中,玻璃管末端的pH敏感玻璃球是核心部件。电极内部有一根银/氯化银导线,周围注满pH 7的中性氯化钾缓冲液溶液,是电连接。 另一根银/氯化银导线处于氯化钾缓冲液溶液中,是外层玻璃管参比系统。参比系统与被测溶液之间通过参比铅丝连接,是电气连接,而不是溶液。 如果电极浸入溶液中,电极会检测到玻璃膜上的氢离子浓度差。浓度差产生可测量的电位差,并转换为pH读数值。
玻璃泡的工作原理 玻璃泡的工作原理可设想为传感器浸入稀盐酸等溶液中。较小的氢离子穿透玻璃膜的边界层,出现电荷分离;较大的氯离子则留在外侧。 玻璃泡内部的氢离子浓度始终保持pH 7。如果外部氢离子浓度较高(酸性溶液),则会产生电位差,此时pH值低小于7。对于中性溶液,两侧的氢离子浓度相同,pH值为7。 如果外部氢离子浓度较低,pH值大于7。
非玻璃电极 对于不允许使用玻璃的行业,ISFET电极工作稳定,是理想的替代品。集成在金属氧化物半导体(MOS)晶体管中,由pH敏感层取代传统玻璃球。 正氢离子与分界层反应,产生电荷分离,源极和漏极之间出现电流。电流与溶液的pH值直接相关。同玻璃电极一样,ISFET电极也需要坚固耐用的参考系统,才能保证测量精度。
满足不同应用的测量精度要求 Endress+Hauser基于电位法原理进行高精度pH测量。广泛适用于不同行业应用,有助于提高产品产量,减少生产浪费,适用于无法使用玻璃电极的应用场景。 无论是玻璃电极,还是ISFET电极,电位法pH测量都是液体分析的基础。背后的科学基础和技术确保测量结果可靠。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
我们拥有齐全的pH电极、变送器、测量系统和安装支架产品组合,适用于不同行业和应用场景。点击浏览所有pH电极。
我们拥有齐全的pH电极、变送器、测量系统和安装支架产品组合,适用于不同行业和应用场景。点击浏览所有pH电极。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受