为何拉曼光谱分析法对氢气液化与质量保证至关重要
精准可靠,带来颠覆性变革
Article
相关资源
23.03.2026
简述
实时精确测量氢异构体: 随着氢在全球脱碳中占据核心地位,拉曼光谱分析法 凭借独特的转动指纹特征,直接对正氢和仲氢进行分子级识别,从而实现精准连续监测,为液化控制提供关键支持。改进过程控制和效率: 在常温常压下执行非侵入式在线分析,不干扰过程,使得操作员能够实时获取异构体比例数据,从而优化催化剂性能并确保液化稳定性。减少闪蒸和产品损耗: 通过精准验证正-仲氢转化的完全程度,拉曼光谱分析技术有助于避免残余放热反应(会导致闪蒸气(BOG) 生成),从而将液氢(LH₂)供应链中的产品损耗降至最低。运输和储存过程中的可靠质量保证: 凭借高重复性与稳健的化学计量模型,确保仲氢定量结果与理论平衡值一致,为储运液氢的质量验证提供可靠支持。为安全高效的液化工序提供支持: 即使样品升温至室温,拉曼光谱分析法仍可保持实际正/仲氢比例,因此无需低温处理即可快速安全完成氢气分析,从而改善液化和储存过程中的运营决策。
随着全球需求持续攀升,将氢气从生产地运输至最终用户现场已成为一项核心挑战。天然气态氢的体积能量密度较低,这表示其单位体积内所含的能量非常有限。因此,如果未经进一步处理,氢气的储存和运输效率极低。
为突破这一局限性,氢气正越来越多地采用液化形式 储运,这一模式在天然气行业(例如液化天然气)早已成熟。液化工艺 将氢气冷却至极低温度(20 K,即−253 °C),体积可缩小近800倍。这一显著变化使得以下操作更加切实可行:
通过船舶、卡车或铁路长距离运输氢气 在集中枢纽大量储氢 作为未来全球氢经济的组成部分,向工业企业及加氢站输配氢气 因此,氢气液化为构建全球供应链与规模化应用奠定了基础。
氢气 正迅速成为全球能源转型的重要驱动因素,尤其是在化肥生产、炼油与化工制造等领域。
而氢气在低温下表现出独特的性质。它以两种自旋异构体 的形式存在:
正氢(ortho H₂) – 常温下占主导地位(约75%)仲氢(para H₂) – 低温下占主导地位(20 K温度下占比大于99%)
©Endress+Hauser
当氢气冷却至极低温时,催化转化为仲氢的比例必须达到99%以上,以避免在液氢储存时发生放热反应及闪蒸损耗。
液化过程中,正-仲氢转化 会释放热量 ,若冷却阶段转化不完全,残留反应会产生闪蒸气(BOG) ,导致整条供应链出现产品损耗。对于液化、储存和运输系统运营商,想要确保过程效率和安全性就必须精准实时定量分析 氢异构体。
拉曼光谱分析法 可直接捕捉每种异构体的分子指纹,因此特别适合测量正/仲氢比例。随着液氢生产和处理规模的扩大,这种能力结合可现场部署的硬件系统,对于需要实时精准洞察异构体组分的运营商而言愈发重要。
其他技术只能测量仲氢,而拉曼光谱分析法可在单张光谱中同时测量正氢与仲氢的特征信号 ,有效区分两者。这样就无需借助间接推断方法,避免引入不确定性和重大误差。
与实验室分析或间接分析技术不同,拉曼光谱系统提供以下优势:
连续在线监测 非侵入式测量 无需样品预处理 不影响过程条件 这使得操作员能够实时掌握异构体比例 ,并支持主动式过程控制。
拉曼光谱分析法允许在常温常压下定量分析仲氢 ,同时保持液化过程中达到的实际正/仲氢比例。在实际氢气液化设施中,气体经多级冷却,使用不同催化剂驱动自旋异构体转化。拉曼光谱技术可在各级验证正-仲氢转化效率,而仲-正氢逆转化在无催化剂时极慢,因此氢气样品升温不会影响可测组分。这一特性能够:
省去低温分析装置的需求 提高安全性和速度 降低测量复杂性
传统方法多依赖间接物理性质测量原理,包括:
这些方法存在一些众所周知的缺陷,例如:
对温度和压力波动高度敏感 无法区分实际仲氢含量与测量误差 当催化剂性能劣化时,可靠性较差 相比之下,拉曼光谱分析法可以:
同时直接检测正氢和仲氢 快速验证液化不完全问题 帮助区分工艺偏差与仪表或催化剂问题 单次采集即可捕获所有拉曼活性组分
在正氢与仲氢定量分析中具备久经验证的精度与重复性 ,确保在氢气液化与储存过程中严格控制工艺指标 提供可靠的实时洞察 ,实现过程优化,从而减少损耗和保障产品质量 维护量低,操作简便 ,无需低温分析设备,构建更高效、更安全的工作流程
©Adobe
核心价值:拉曼光谱分析法提供深刻洞察,助力提升液氢效能
氢气正逐步成为全球向更清洁、更可持续能源体系转型的关键要素。随着各国及各行业不断强化碳减排力度,以及逐步摆脱对化石燃料的依赖,氢气作为一种用途广泛且强大的能源载体,能够为这一转型提供有力支持。
随着氢气从有限工业用途转变为全球级能源载体,液化工艺将在氢气运输和储存 中发挥越来越重要的作用。这一转变凸显了准确了解和控制正-仲氢转化率 的重要性,而正-仲氢转化率参数会直接影响整条液氢(LH₂)供应链的效率、闪蒸特性以及安全性。
针对上述测量需求,拉曼光谱分析法 提供了一种强大实用且面向未来的解决方案,操作员无需低温处理即可实时监测异构体组分,从而为快速发展的氢经济提供清晰的数据支持。
正氢和仲氢有什么区别?
氢分子(H₂)存在两种自旋异构体,区别在于两个质子的核自旋方向:
正氢:
两个氢原子核自旋平行 (自旋方向相同)。
形成能量较高的三重态 ,包含三种可能的取向:
↑↑(两个氢原子核均自旋向上) ↑↓ + ↓↑(对称组合态) ↓↓(两个氢原子核均自旋向下) 仲氢:
两个氢原子核自旋反平行 (自旋方向相反)。
形成能量较低的单重态 ,仅有一种取向:
主要区别: 正氢能量更高,在室温下占主导地位(约75%),而仲氢在低温下更稳定。
为何在氢气液化与储存过程中,测量正氢与仲氢比例很重要?
在室温 下,氢气以约75%正氢 和25%仲氢 的混合物形式存在。而在低温 (低于25 K)下,仲氢占主导地位(>99%) 。若液化过程中正-仲氢转化不完全,残余正氢会在液氢储存条件下继续缓慢放热转化,在此期间会产生热量并引发大量闪蒸气,造成产品损耗。正-仲氢转化机制通常涉及自旋交换相互作用 ,通常由顺磁性物质 或表面催化剂(例如氧化铁、稀土氧化物)进行催化。
液氢如何转化回气态氢?
液氢转化回气态氢的过程涉及可控的汽化与压力调节。具体原理如下:
储存条件: 液氢的储存温度约为20 K (−253 °C) ,需吸热才能转为气态。
加热方法: 为避免热冲击,通常采用以下方法逐步加热:
环境空气汽化器 :利用周围空气进行热交换的装置电加热器 或温水浴 :用于加快转化速度 压力控制: 随着液氢温度升高,其压力迅速上升。储存系统包括:
减压阀 ,用于防止过压可控排气系统 ,用于管控闪蒸气(BOG) 相变: 一旦温度超过沸点(1个大气压下为20.3 K) ,氢就会转变为气态。
气体处理 :所生成的氢气应采取以下措施
进行压缩 (以便通过管道传输) 调节 至适合最终用途(例如燃料电池、工业应用)的压力 安全提示: 缓慢可控的升温对于显著降低热应力与过量闪蒸气(BOG)至关重要。
为什么拉曼光谱分析法适合定量分析正氢和仲氢?
拉曼光谱分析法是测定氢气中正/仲氢比例的有效方法,因为它具备以下优势:
独特的转动指纹特征: 正氢和仲氢具有不同的转动能级,从而产生独特的拉曼位移。这使得精准识别和定量分析每种异构体成为可能。非侵入式实时测量: 拉曼光谱分析法是一种非接触式测量技术,可以在不干扰过程的情况下进行分析,从而实现安全高效监测。高灵敏度和可靠性: 即使在低浓度条件下,拉曼技术也能实现清晰的光谱分离,确保在过程控制和质量保证中提供精确测量结果。
监测正-仲氢转化时,拉曼光谱测量为何需要在室温或接近室温的条件下进行?
尽管正-仲氢转化发生在低温液化过程中,但拉曼光谱测量通常在样品升温至室温 后进行,原因如下:
可行性和仪表性能: 拉曼光谱系统在常温常压下运行更可靠。低温测量需要复杂的装置和专用光学器件。保持正/仲氢比例: 无催化剂时,正氢和仲氢之间的转化动力学过程非常缓慢 。代表性测量: 样品升温至室温后,拉曼光谱分析法仍可完全反映液化过程中达到的正/仲氢比例,实现精确定量分析且不干扰过程。操作便捷: 在常温常压下进行气相测量,不仅避免了极具挑战性的低温取样,还能确保更快更安全地完成分析。
了解更多
下载概念验证研究
了解拉曼光谱分析法如何支持氢异构体定量分析,从而改进氢气液化工艺。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
我们提供全套拉曼光谱分析测量系统产品。点击此处查看所有拉曼光谱产品。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受