尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

节省时间,提高安全性

Returkraft工厂轻松执行压力变送器的SIL功能安全测试

在Returkraft工厂中,工人必须定期检查并记录SIL测量点,确保满足所有要求。安装使用Endress+Hauser的压力测量仪表,不仅能够完成测量任务,还能保证安全。

Returkraft工厂内的大型焚烧炉必须持续监测压力状况。 ©Endress+Hauser
SIL功能安全测试向导指导用户逐步操作。

客户的收益

  • 节省时间,减轻SIL功能安全测试的工作量

  • 快速安全完成仪表调试

  • 降低系统性故障风险

Kristoffer Hagevik,安全仪表系统负责人

“我们的维护策略基于先进技术(BAT)。在进行烟气测量时,我们信任并选择Endress+Hauser的Cerabar PMC71B压力变送器。”

Kristoffer Hagevik, 安全仪表系统负责人
Returkraft

客户的挑战

Returkraft工厂必须持续并精准监测大型焚烧炉的压力状况。烟气来自焚烧炉,从这方面考虑需要密切监测。因此,压力监测直接关乎安全,也是此类工厂安全完整性等级(SIL)的一部分。操作错误、泄漏电流或引压管堵塞等系统性故障风险必须尽可能降低。

我们的解决方案

Returkraft信任并选择Endress+Hauser的Cerabar PMC71B压力变送器,用于烟气测量。仪表带陶瓷膜片传感器,坚固耐用,耐磨损,即使测量小压力也具有高测量精度和高可靠性。创新功能设计帮助Returkraft员工节约时间,节省工作量,提高了安全性。

  • 调试助手,即操作向导,引导用户逐步完成菜单设置。

  • SIL向导支持检查所有安全参数设置。

  • CRC总和校验帮助用户快速检查安全参数,判断是否意外修改。

  • 向导可以使用智能手机操作,或在控制室中集中操作。