工业物联网如何改变您的日常生活?
通过工业物联网提高运营效率
Article
05.01.2026
简述
在第一次工业革命期间,蒸汽动力与机械化进程推动了机械工程的发展。 第二次工业革命引入了电力和工厂系统,重塑了运营与电气工程领域。 第三次工业革命带来了计算机和数据,推动了自动化进程,减少了对人工干预的依赖性。 现在,工业物联网(IIoT)对运营的方方面面都提出了挑战,使我们不得不突破线性增效思维。 数据量已增长至惊人的程度,还催生了新的复杂性。
在整个业务流程中集成计算机与系统,实现高级分析,为采取前瞻性与实时举措提供支持。为了紧跟瞬息万变的节奏,各行各业必须通过工业物联网实现流程现代化。
当然,制造业或过程工业等行业的转型绝非易事。每一次技术转型都会带来挑战。因此,组织必须学会使用新工具、洞察和方法。
员工、团队和管理人员常常受到海量数据的困扰。如果无法解读并利用这些信息,它们就毫无价值。那么该如何管理这些信息呢?
请与您的团队共同思考以下核心问题:
我们究竟想要改进哪些方面? 实现改进需要哪些数据? 如何确保在需要时能够获取数据? 如何有效解读与呈现数据? 如何在确保数据安全的同时,让授权用户能够访问这些数据?
当数据转化为见解,并通过见解驱动行动时,整个流程便能实现无缝优化。工业物联网生态系统具备按需扩展的灵活性。
©Endress+Hauser
乳制品生产流程:放牧 > 收集 > 分离 > 巴氏杀菌 > 包装
在牛奶生产过程中,巴氏杀菌通常是最关键且最严格的工序。它能将有害细菌减少至可接受水平,确保产品安全和质量。此过程需要精准控制温度和时间,以满足监管标准并确保营养不流失。任何偏差都会危及产品安全、造成浪费并增加成本。
因此,获取精准的巴氏杀菌参数信息对于推动改进和优化效率至关重要。集成工业物联网生态系统,工厂可以持续监测特定参数、自动采集数据并实现准实时分析。这不仅可以提高合规性和产品质量,还能提高工厂可用性、尽可能减少浪费并支持预测性维护。
巴氏杀菌法能够减少乳制品中的活菌数量,从而达到预防疾病的目的。在连续式巴氏杀菌系统中,牛奶从储罐流经用于调节温度的薄板。在所需时间内确保适宜温度至关重要。
如果牛奶不符合这些条件,系统会将其送回重新加工。也就是说,乳品厂需要各类产品的精准温度和时间数据。另外,这些数据还有助于减少浪费,并控制各种乳制品中的蛋白质、脂肪和水分含量等参数。
在我们的应用案例中,工业物联网服务如何为维护技术人员和生产经理提供支持?通过提供对运营数据的实时访问,工业物联网能够简化任务并增强决策能力。
对于维护技术人员而言,工业物联网可以简化以下日常职责:
检查、维护、修理和更换零件及设备,以确保高性能 优化生产计划,合理安排人员、库存和资源 遵守食品和饮料标准及法规,包括HACCP和GMP 通过预测性见解减少资源浪费 自动生成和归档文档 高效协调并指导团队活动 对于生产经理而言,工业物联网通过以下方式实现更理想的控制与优化:
通过数据驱动型调整提高产出 近乎实时地监控技术操作 有效管控成本和管理财务资源 通过可行见解使员工保持高绩效 始终恪守质量控制标准 识别提升效率和缩短停机时间的机会 Netilion 等工业物联网生态系统直观易用,上手速度快,显著减少了培训需求。有了这些解决方案,员工就能提高工作效率,而管理人员则能获得对流程的准实时可见性,将数据转化为可行见解。
操作员和管理人员可以使用现成的工业物联网解决方案(例如Endress+Hauser的工业物联网生态系统Netilion )直接获取见解。此外,他们还通过基于的API服务(例如Netilion Connect )自定义可视化方式和仪表板,确保灵活满足特定运营需求。
©Endress+Hauser
如何在保障数据安全的同时,让需要的人能够访问这些数据?
数据保护至关重要,这不仅仅适用于将人类健康置于首位的食品与饮料行业。全面审查本地数据保护要求有助于发现企业安全漏洞。实施工业物联网系统需要质量经理与数据保护专员密切合作,从而确保合规性并保护敏感信息。
Netilion 等工业物联网生态系统提供了安全的数据管理环境。点击此处 了解详情或联系我们 。
工业物联网技术为制造商带来了运营转型的强大契机。为了推进切实有效的改进,企业必须解决五个关键问题:
我们究竟想要改进哪些方面? 实现改进需要哪些数据? 如何在需要时能够获取数据? 如何有效解读与呈现数据? 如何在确保数据安全的同时,让需要的人能够访问这些数据? 获取准确的实时信息对于做出明智决策并及时采取行动至关重要。借助先进的分析技术,工厂可以提高效率,解决反复出现的问题。可靠的数据能够确保安全和质量,同时降低成本。
各行各业都面临着严格的质量标准和监管要求,而来自消费者和监管机构的压力也迫使厂商转向更精益化、更敏捷的生产模式。Netilion 等工业物联网服务有助于将数据转为可行见解,帮助用户应对上述挑战。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Netilion IIoT工业物联网云生态系统荣膺流程工业领域多项权威奖项,专业服务工业生产过程。连通真实世界和数字世界,方便用户随时随地按需获取现场信息。
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受