Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

面向工业过程的可持续能源管理

从脱碳目标到运营效率提升:了解如何优化能源管理系统,从而降低工厂能耗、排放和成本

两名工程师身着安全带,站在可再生能源发电风力发电机前,背景为蓝天白云
引言

引言:能源是影响工业能效的关键因素

工业生产依赖庞大且持续不断的能源流,涵盖蒸汽、热能、电力及燃料。尽管最终用户往往难以察觉,但过程工业的能耗却直接关乎二氧化碳排放、运营成本及工艺稳定性。工业过程的可持续能源管理并不局限于单一的能效提升举措,而是侧重于全面了解、精准测量并优化全厂范围内的能源生产、分配与消耗,同时确保安全性、产品质量或设备可用性不受影响。

可持续工业能源管理可帮助运营商减少能源损耗、管控峰值负荷并降低二氧化碳排放。凭借透明的能源数据和可靠的测量方法,它已成为实现高效低碳生产的关键驱动力。了解如何优化蒸汽、锅炉、高能耗工艺以及日益重要的公用工程设施(例如数据中心冷却系统),从而打造可计量且可控的能源体系。

关键事实

什么是可持续能源管理?

可持续能源管理侧重于了解、测量和优化工业过程中的能源使用。其涵盖能源生产、分配与消耗,将蒸汽和电力等公用工程与生产过程相融合。

有别于单一的能效提升措施,这种方法采取了系统性策略。通过将过程数据与能源数据相结合,运营商能够提高透明度、做出明智决策,并持续优化能效。

成效显著的运营升级

实施切实可行的工业能效提升措施,往往能带来立竿见影的经济效益。与其投入巨资建设全新设施,不如对现有老旧工厂进行节能改造,这是一种行之有效的方法。关键升级如下:

  • 优化压缩空气系统能效:修复管道轻微泄漏,降低基准压力设定值,可显著降低工厂的基础用电负荷。
  • 工厂余热回收系统:回收原本会流失的废热,用于预热锅炉进水或环境空气,可大幅降低对化石燃料的需求。
  • 大型生产设施的需求侧管理:将高能耗生产任务调整至非高峰时段进行,既能稳定当地电网负荷,又能避免因高峰时段用电而产生额外费用。
田野中用于生产可再生能源的风力涡轮机和太阳能电池板 ©Adobe Stock/Benoît
田野中用于生产可再生能源的风力涡轮机和太阳能电池板

整合可再生能源与新一代技术

将可再生能源整合到工业过程中,是迈向可持续运营日益重要的一步。在评估可扩展解决方案时,企业通常会考量现场太阳能发电和购电协议(PPA)等选项,以确保能源供应可靠且符合经济效益。

若要实现全面脱碳,制造商必须突破传统电网的局限性。高效工业热泵和电弧炉正迅速取代传统化石燃料燃烧设备,推动工业加热工艺的电气化转型。对于无法直接实现电气化的特定领域,蓝氢绿氢为钢铁、化工、水泥生产等重工业提供了强大的零排放燃料替代方案

然而,可再生能源固有的间歇性特征需要可靠的备用能源作为支撑。如果您正在探索工业储能解决方案,目前的选项涵盖了从大规模锂离子电池组到先进储热罐等多种技术。这些系统能够平抑太阳能或风能发电产出不足时的电力波动,从而确保生产过程不中断

准备好优化能源管理了吗?

即刻行动,开启可持续能源管理与能效提升之旅。Endress+Hauser当地专家随时为您提供专业支持。

结论

优化工业能耗是一个持续改进的过程。通过结合精准的能耗审计、严格的过程控制、智能测量解决方案以及针对性的机械设备升级,制造商能够从容应对未来挑战,确保运营的可持续性。立即采取这些切实可行的策略,共同构建一个更具韧性、更具成本效益且对环境负责的工业未来。

常见问题解答

关于可持续能源管理,您需要知道的一切

尾注

想了解更多?